Alle Produkte
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
RC Cars– Ferngesteuertes Vergnügen für bastelbegeisterte Autofans
Ferngesteuerte Modellautos begeistern Personen, die gerne basteln, und Autoliebhaber gleichermaßen. Die elektrisch oder mit einem Verbrennungsmotor angetriebenen Modelle werden von ihren Herstellern stetig weiterentwickelt und erreichen mittlerweile enorme Leistungen. Kinder lieben die kleinen, schnellen Trucks und Buggys, aber auch viele Erwachsene können sich für den Modellautosport begeistern.
Ein RC Car ist eine kleine, maßstabsgetreue Nachbildung eines echten Autos. "RC" ist die Abkürzung für Radio Controlled. RC-Modellautos können per Funk ferngesteuert werden. Modellautos sind in Zusammenbau, Betrieb und Wartung recht komplex. Wer sein RC-Auto selbst zusammenbauen und pflegen möchte, benötigt etwas Erfahrung und regelmäßige Übung. Das Fahren der ferngesteuerten Fahrzeuge ist ein beliebtes Hobby bei Jung und Alt. Es gibt immer mehr Rundkurse und Wettbewerbe für jungendliche und erwachsene Modellauto-Fans.
Wie ist ein elektrobetriebenes Modellauto aufgebaut?
Neben der Karosserie verfügen RC Cars mit Elektroantrieb über einen Motor, einen Regler, einen Akku, einen Ein- und Ausschalter, einen Empfänger, der die Signale der Fernsteuerung verarbeitet, ein Lenkservo, Stoßdämpfer und Reifen. Ein RC Modellauto ist also im Grunde fast ein richtiges Auto in Miniaturformat.
Bei den RC Cars wird zwischen Onroad- und Offroad-Varianten unterschieden. Onroad-Modelle können nur auf asphaltierten Straßen und befestigten Wegen eingesetzt werden. RC Autos für den Onroad-Gebrauch haben schmale Reifen und sehen einem normalen Auto ähnlich. Offroad RC-Modellautos dagegen können auch im Gelände eingesetzt werden. Sie haben große, dicke Reifen und Ähnlichkeit mit einem Quad.
Darüber hinaus gibt es RC Cars, die elektrisch angetrieben werden sowie Modelle mit Verbrennungsmotor. Letztere werden in der Regel mit Benzin und Zweitaktöl oder einer Mischung aus Methanol, Nitromethan und Öl betrieben. Benzin-Verbrennungsmotoren kommen meist nur bei größeren Modellen mit einem Maßstab von 1:6 oder 1:5 zum Einsatz. In kleineren Modellautos ist ein Methanolmotor oder häufig ein Elektromotor verbaut. Die stärksten Elektromotoren werden als "Brushless" bzw. bürstenlose Motoren bezeichnet. Sie bringen besonders viel Kraft auf die Räder und erreichen sogar mehr als 100.000 Umdrehungen pro Minute.
Ob lieber die Eigenschaften eines Modellautos mit Verbrennungsmotor bevorzugt werden oder ein leises, schnelles Elektroauto bevorzugt wird, ist Geschmackssache. Beide Modelltypen haben ihre individuellen Vor- und Nachteile.
Benziner und Elektro-Autos im Vergleich
Benzin | Elektro | |
---|---|---|
Vorteile | Keine Aufladung nötig, immer einsatzbereit | Langfristig günstiger |
Viele Einstellmöglichkeiten |
Verhältnismäßig einfach | |
Leise, geräuschlos | ||
Nachteile | Langfristig teurer (Benzinzukauf) | Akku muss regelmäßig aufgeladen werden, Wartezeit |
Verhältnismäßig aufwendig | Verhältnismäßig wenige Einstellmöglichkeiten | |
Satter, lauter Sound |
Das Wichtigste zum Kauf von RC Cars
- RC Cars sind kleine Autos, die durch eine Funkverbindung ferngesteuert werden können.
- Es gibt On- und Offroad-Modellautos mit Elektro- oder Verbrenner-Motor.
- Wer sich ein RC-Car zulegen möchte, hat meist schon eine konkrete Vorstellung darüber, welcher Autoklasse das neue Modell angehören soll. Darüber hinaus kann zwischen unterschiedlichen Maßstäben und Antriebsarten gewählt werden.
Antrieb
In ferngesteuerten Autos werden entweder Verbrennungsmotoren oder Elektroantriebe verbaut.
Bei den Verbrennungsmotoren wird zwischen Glühzündermotoren und Fremdzündermotoren unterschieden. Welche Art von Verbrennungsmotor eingesetzt wird, ist abhängig von der Größe des Hubraums. Größere Modelle arbeiten mit Fremdzündermotoren. Glühzündermotoren werden mit einem Treibstoffgemisch aus Öl, Methanol und Nitromethan angetrieben. Fertiges Benzin von der Tankstelle kann hier nicht verwendet werden. Fremdzündermotoren dagegen verbrennen ein Gemisch aus Benzin und Öl.
RC Cars mit Elektromotor sind ebenso leistungsstark, wie Modelle mit Verbrennungsmotor. Das ist aber erst seit der Entwicklung des bürstenlosen "Brushless"-Motors so. Dieser bringt konstruktionsbedingt wesentlich mehr Kraft auf die Räder als herkömmliche Kollektormotoren. Elektromotoren werden dennoch eher in kleineren RC Cars verbaut.
Bezüglich des Antriebs gilt es zudem zwischen Zweirad- und Allrad-Antrieb-Modellen zu unterscheiden. RC-Cars mit Hinterrad-Antrieb sind relativ selten, da sie in Kurven zur Übersteuerung neigen und schlechter die Spur halten. Allradantrieb-Autos haben einen sehr guten Vortrieb und können im Gelände eingesetzt werden.
Modellauto-Klasse
Unter den Modellautos gibt es verschiedene Klassen, zum Beispiel LKWs, Trucks oder Monster Trucks. Short Course Trucks sind kleine getunte Pick-ups. Darüber hinaus gibt es Buggys, die speziell für den Einsatz im Gelände konzipiert sind und sich durch profilierte Reifen und ein Fahrwerk mit extrem großem Federweg auszeichnen. Trial und Crawler sind ebenfalls für Fahrten im unwegsamen Gelände geeignet. Sie haben eine sehr lange Getriebeübersetzung. Die feinfühlige Beschleunigung erlaubt präzise Fahrten abseits asphaltierter Wege.
Maßstäbe
Ferngesteuerte Fahrzeuge bilden ihre Vorbilder in unterschiedlichem Maßstab ab. Es gibt besonders kleine Miniatur-RC-Cars, die gerade einmal fünf Zentimeter lang sind und dennoch enorme Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h erreichen. Andere Maßstabsklassen sind 1:36, 1:28, 1:18, 1:12, 1:10, 1:8, 1:6 und 1:5. Größere Modellautos wiegen zwischen 10 und 15 Kilogramm und sind bis zu 1,5 Meter lang. Sie haben relativ große Motoren, die eine Leistung bis fast fünf PS erreichen können. Größere RC Cars werden meist mit Benzin angetrieben.
Unser Praxistipp: Werkzeug und Ersatzteile
Für die richtige Modellautopflege benötigen Sie das passende Werkzeug sowie von Zeit zu Zeit Ersatzteile. Das CONRAD Produktsortiment ist in dieser Hinsicht sehr umfangreich!
Was ist ein RTR Modellauto?
RTR steht für "Ready to Run". RTR Modellautos sind keine Bausätze, sondern bereits fertig zusammengebaute Modelle. Wer lieber selbst Hand anlegen möchte, kann sich natürlich auch einen Bausatz kaufen.
Wie schnell ist das schnellste Modellauto der Welt?
Das schnellste Modellauto der Welt erreicht bis zu 300 Stundenkilometer und kann nur bei sehr geringen Windgeschwindigkeiten eingesetzt werden. Dieses Modellauto wurde von RC Car-Genies entwickelt und gehört nur in die Hände von sehr erfahrenen Modellauto-Fachkräften.
Welches ist das teuerste Modellauto der Welt?
Das teuerste Modellauto der Welt kostet satte 3,5 Millionen Euro und wurde von Gülpen Engenieering entwickelt. Der Lamborghini Aventador ist ca. 60 Zentimeter lang und besteht aus edelsten Materialien wie zum Beispiel Kohlefaser, Gold, Diamanten und Platin.
Unser Praxistipp: Bei guter Pflege steigender Wert
Viele Modellautos steigen im Wert und können nach einigen Jahren der liebevollen Pflege gewinnbringend weiterverkauft werden!
Fazit: Das müssen Sie beim RC Car-Kauf beachten
RC Cars gibt es in unterschiedlichen Autoklassen, zum Beispiel als LKW, Truck oder Buggy. Kaufentscheidend ist außerdem die Größe des Autos. Die Bandbreite reicht von großen Modellen im Maßstab 1:5 bis hin zu Miniaturvarianten, die gerade einmal fünf Zentimeter lang sind. Besonders beliebt sind mittelgroße Modelle im Maßstab 1:8 oder 1:10. Die Größe des Modellautos entscheidet häufig schon darüber, ob das Auto mit Strom oder Benzingemisch angetrieben wird. Dank der Brushless-Motoren sind auch Elektroautos mittlerweile extrem leistungsstark.