Alle Produkte
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Wer mit Antriebselementen arbeitet, kann auf verschiedene Formen der Lager zurückgreifen. Am häufigsten sind Wälzlager im Einsatz, bei denen zwischen Außen- und Innenring rollende Wälzkörper der natürlich auftretenden Reibung entgegenwirken. Innerhalb dieser Gruppe der Lager sind die Kugellager am weitesten verbreitet.
Sie fragen sich, welches Kugellager für was genutzt wird und worauf Sie insgesamt achten sollten? Erfahren Sie es jetzt in unserem Ratgeber.
Es erfüllt die Funktion aller Lager: Mit ihnen können im Maschinen- und Gerätebau genutzte Bauteile, die gegeneinander beweglich arbeiten, gezielt geführt werden. Auf diese Weise werden mechanische Bewegungen ermöglicht, die jedoch immer in einem festgelegten Rahmen stattfinden. Unerwünschte Freiheitsgrade werden unterbunden.
Die beiden Hauptgruppen der Lager sind Wälzlager und Gleitlager. Sie unterscheiden sich deutlich voneinander: Während Wälzlager für die Bewegung auf innere Wälzkörper setzen, nutzen Gleitlager verschiedene Möglichkeiten der Schmierung. Beide erzielen damit eine Reduktion des Reibungswiderstandes. Der bekannteste Vertreter der Wälzlager arbeitet mit kleinen Kugeln zwischen Innen- und Außenring, weshalb der Name Kugellager gebräuchlich ist. Mit der Kugelanzahl steigt die Belastung, die verarbeitet werden kann.
Durch den Einsatz der Kugeln werden zunächst Außen- und Innenring räumlich voneinander getrennt. Dreht sich das Gehäuse, rollen die Kugeln in ihrem Käfig. Das senkt durch die minimierte Reibung die Wärmebildung und erlaubt über das Drehen im vorgegebenen Rahmen eine effiziente Energieübertragung.
Die Kräfte, die auf die Wälzlager wirken können, sind entweder axial oder radial. Wirken axiale Kräfte, beziehen sich diese auf eine Achse. Das bedeutet, die entstehende Kraft wird über eine Achse in das Lager geleitet. Radiale Kräfte entstehen aus einer kreisförmigen Bewegung. Entsprechend wird die Kraft vertikal über den Radius eingeleitet.
Grundsätzlich werden offene und geschlossene Wälzlager unterschieden. Die geschlossenen Lager besitzen auf einer oder beiden Seiten einen Deckel, damit Fremdstoffe wie Schmutz schwieriger eindringen können. Darüber hinaus werden anhand der Bauform weitere Arten unterschieden.
Rillenkugellager
Dies ist der Name der klassischen Radialkugellager, wobei Rillenkugellager auch axiale Lasten bewegen können. Rillenkugellager sind aufgrund der Tatsache, dass sie hohe Drehzahlen verarbeiten können und vielfältige Verwendungsmöglichkeiten haben, am häufigsten im Einsatz. Neben einreihigen Rillenkugellagern gibt es zweireihige Modelle, die deutlich belastbarer sind.
Schrägkugellager
Sollen axiale und radiale Belastungen kombiniert werden, ist ein Schrägkugellager nötig.
Hier sind äußere und innere Ringnuten vorhanden, deren Lagerachsen getrennt wurden. Daher können Lasten axial und radial aufgenommen werden.
Schrägkugellager gibt es als einreihige, zweireihige und Vierpunkt-Kontakt-Lager.
Miniaturlager
Es handelt sich um eine Sonderform, bei der mit besonders kleinen Durchmessern gearbeitet wird. Der Nennaußendurchmesser liegt unter neun Millimetern, der Nenninnendurchmesser unter zehn Millimetern. Da sie durch die niedrige Bauform fast wie Nadeln aussehen, spricht man auch vom Nadellager. Gebräuchlich sind alternativ die Namen Mikrolager und Instrumentlager.
Pendellager
Bei Pendellagern handelt es sich um selbstausrichtende Kugellager, die bis zu einem gewissen Grad Winkelfehlstellungen tolerieren können. Um das zu erreichen, werden die Wälzkörper von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten. Die Konstruktion bewirkt allerdings eine verkleinerte Auflagefläche für die Kugeln, sodass nur kleinere Lasten einwirken dürfen.
Verwandte Rollenlager ohne Kugeln: Kegelrollenlager, Pendelrollenlager und Zylinderrollenlager
Es gibt Kegelrollenlager, die anstelle von Kugeln auf Kegel setzen. In der Industrie kommen außerdem Rollenlager zum Einsatz, die mit großer radialer Tragfähigkeit punkten. Eine weitere Bauform sind Zylinderrollenlager, deren Wälzkörper Zylinderrollen sind.
Aufgrund der Vielfalt an Unterarten stellen viele Menschen die Frage: „Wie finde ich das richtige Kugellager?“. Hier hilft ein Blick auf die Einsatzbereiche der verschiedenen Kugellager.
Axialkugellager
Axialkugellager arbeiten nur mit geringer Drehzahl und kommen daher für Anwendungsfälle mit geringen Fliehkräften infrage. Das sind zum Beispiel Antriebselemente in Kränen, Pumpen und Gebläsen.
Rillenkugellager
Klassische Anwendungsbereiche sind Riementriebe, Förderbänder, mechanische Fertigungsprozesse und die Arbeit in Fahrzeugsystemen. Sie sind in Fahrzeugmotoren ebenso wie in Gartenwerkzeugen oder Büromaschinen anzutreffen.
Schrägkugellager
Sie sind sehr vielfältig und decken daher eine große Palette an Einsatzmöglichkeiten ab. Dazu gehören Elektromotoren, Pumpen, Kompressoren, Generatoren oder auch Metallwalzwerke und Werkzeugmaschinen.
Linearkugellager
Aufgrund ihrer überdurchschnittlich präzisen Bewegungen kommen diese Lager in der Medizintechnik, zum Beispiel in Bildgebungsgeräten zum Einsatz. Auch Präzisionsinstrumente setzen auf Linearkugellager.
Miniaturlager
Nadellager sind im Modellbau unverzichtbar. Sie werden für Kreiselinstrumente (Gyroskop), Kleinmotoren und Miniaturgetriebe genutzt, kommen aber auch in kleinen Geräten wie Uhren vor.
Pendellager
Pendellager werden in Achsenantrieben und Getriebegehäusen verbaut. Daher sind sie wichtig für Prozesse in der Landwirtschaft, beim Materialtransport oder auch in der Lebensmittelindustrie.
Welche Merkmale müssen vor dem Kauf bedacht werden?
Wälzlager sollten nach sieben Kriterien ausgewählt werden: Axiale/radiale Beweglichkeit, Belastbarkeit, Drehzahl, Präzision, verfügbarer Platz zur Montage, Dichtungen, Lagergeräusche.
Aus welchem Material bestehen die Kugeln?
Es kommt sowohl Stahl als auch Kunststoff infrage. Kunststoffkugellager müssen nicht geschmiert werden, sind korrosionsbeständig und kommen bevorzugt in der Lebensmittelindustrie sowie der Medizintechnik zum Einsatz. Metall wird überwiegend im Maschinenbau genutzt, wobei Nadellager auf Edelstahl setzen. Darüber hinaus gibt es Kugellager mit Keramiken für besonders hohe Temperaturen.
Warum geht ein Kugellager kaputt?
Bestehen die Wälzkörper aus Metall, ist Korrosion die häufigste Ursache. Die Lebensdauer der Lager kann in diesem Fall durch regelmäßiges Schmieren verlängert werden. Auch eine Reinigung von Zeit zu Zeit ist nötig, da sich Staub und Wasser absetzen können. Über die Jahre der Nutzung kommt es jedoch immer zu Ermüdungserscheinungen und veraltete Lager müssen ausgetauscht werden.
Welches Zubehör gibt es?
Häufiges Zubehör sind Nadelhülsen, Ausgleichshülsen sowie Löt- und Spannhülsen. Zweck der Hülsen ist es, Bohrungen und Wellen in Übereinstimmung zu bringen. Darüber hinaus gibt es Bundbuchsen, Zylinderbuchsen und Lagerblöcke.
Kugellager Serie | Inndendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Kugellager-Breite (mm) |
---|---|---|---|
607 | 7 | 19 | 6 |
608 | 8 | 22 | 7 |
609 | 9 | 24 | 7 |
618/9 | 9 | 17 | 4 |
619/8 | 8 | 19 | 6 |
624 | 4 | 13 | 5 |
625 | 5 | 16 | 5 |
626 | 6 | 19 | 6 |
627 | 7 | 22 | 7 |
628/8 | 8 | 16 | 5 |
629 | 9 | 26 | 8 |
634 | 4 | 16 | 5 |
635 | 5 | 19 | 6 |
6000 | 10 | 26 | 8 |
6001 | 12 | 28 | 8 |
6002 | 15 | 32 | 9 |
6003 | 17 | 35 | 10 |
6004 | 20 | 42 | 12 |
6005 | 25 | 47 | 12 |
6006 | 30 | 55 | 13 |
6007 | 35 | 62 | 14 |
6008 | 40 | 68 | 15 |
6009 | 45 | 75 | 16 |
6010 | 50 | 80 | 16 |
6011 | 55 | 90 | 18 |
6012 | 60 | 95 | 18 |
6013 | 65 | 100 | 18 |
6014 | 70 | 110 | 20 |
6015 | 75 | 115 | 20 |
6016 | 80 | 125 | 22 |
6017 | 85 | 130 | 22 |
6018 | 90 | 140 | 24 |
6020 | 100 | 10 | 24 |
6022 | 110 | 170 | 28 |
6024 | 120 | 180 | 28 |
6026 | 130 | 200 | 33 |
6028 | 140 | 210 | 33 |
6030 | 150 | 225 | 35 |
6032 | 160 | 240 | 38 |
6034 | 170 | 260 | 42 |
6036 | 180 | 280 | 46 |
6040 | 200 | 310 | 51 |
6044 | 220 | 340 | 56 |
6200 | 10 | 30 | 9 |
6201 | 12 | 32 | 10 |
6202 | 15 | 35 | 11 |
6203 | 17 | 40 | 12 |
6204 | 20 | 47 | 14 |
6205 | 25 | 52 | 15 |
6206 | 30 | 62 | 16 |
6207 | 35 | 72 | 17 |
6208 | 40 | 80 | 18 |
6209 | 45 | 85 | 19 |
6210 | 50 | 90 | 20 |
6211 | 55 | 100 | 21 |
6212 | 60 | 110 | 22 |
6213 | 65 | 120 | 23 |
6214 | 70 | 125 | 24 |
6215 | 75 | 130 | 25 |
6216 | 80 | 140 | 26 |
6217 | 85 | 150 | 28 |
6218 | 90 | 160 | 30 |
6219 | 95 | 170 | 32 |
6220 | 100 | 180 | 34 |
6222 | 110 | 200 | 38 |
6224 | 120 | 215 | 40 |
6226 | 130 | 230 | 40 |
6228 | 140 | 250 | 42 |
6300 | 10 | 35 | 11 |
6301 | 12 | 37 | 12 |
6302 | 15 | 42 | 13 |
6303 | 17 | 47 | 14 |
6304 | 20 | 52 | 15 |
6305 | 25 | 62 | 17 |
6306 | 30 | 72 | 19 |
6307 | 35 | 80 | 21 |
6308 | 40 | 90 | 23 |
6309 | 45 | 100 | 25 |
6310 | 50 | 110 | 27 |
6311 | 55 | 120 | 29 |
6312 | 60 | 130 | 31 |
6313 | 65 | 140 | 33 |
6314 | 70 | 150 | 35 |
6315 | 75 | 160 | 37 |
6316 | 80 | 170 | 39 |
6317 | 85 | 180 | 41 |
6318 | 90 | 190 | 43 |
6319 | 95 | 200 | 45 |
6320 | 100 | 215 | 47 |
6322 | 110 | 240 | 50 |
6403 | 17 | 62 | 17 |
6404 | 20 | 72 | 19 |
6405 | 25 | 80 | 21 |
6406 | 30 | 90 | 23 |
6407 | 35 | 100 | 25 |
6408 | 40 | 110 | 27 |
6409 | 45 | 120 | 29 |
6410 | 50 | 130 | 31 |
6411 | 55 | 140 | 33 |
6412 | 60 | 150 | 35 |
6800 | 10 | 19 | 5 |
6801 | 12 | 21 | 5 |
6802 | 15 | 24 | 5 |
6803 | 17 | 26 | 5 |
6804 | 20 | 32 | 7 |
6805 | 25 | 37 | 7 |
6900 | 10 | 22 | 6 |
6901 | 12 | 24 | 6 |
6902 | 15 | 28 | 7 |
6903 | 17 | 30 | 7 |
6904 | 20 | 37 | 9 |
6905 | 25 | 42 | 9 |
16001 | 12 | 28 | 7 |
16002 | 15 | 32 | 8 |
16003 | 17 | 35 | 8 |
16004 | 20 | 42 | 8 |
16005 | 25 | 47 | 9 |
16006 | 30 | 55 | 9 |
16007 | 35 | 62 | 9 |
16008 | 40 | 68 | 9 |
16009 | 45 | 75 | 10 |
16010 | 50 | 80 | 10 |
16011 | 55 | 90 | 11 |
16012 | 60 | 95 | 11 |
16013 | 65 | 100 | 11 |
16014 | 70 | 110 | 13 |
16015 | 75 | 115 | 13 |
16016 | 80 | 125 | 14 |
16018 | 90 | 140 | 16 |
16020 | 100 | 150 | 16 |
16022 | 110 | 170 | 19 |
16024 | 120 | 80 | 19 |
16101 | 12 | 30 | 8 |
61800 | 10 | 19 | 5 |
61801 | 12 | 21 | 5 |
61802 | 15 | 24 | 5 |
61803 | 17 | 26 | 5 |
61804 | 20 | 32 | 7 |
61805 | 25 | 37 | 7 |
61806 | 30 | 42 | 7 |
61807 | 35 | 47 | 7 |
61808 | 40 | 52 | 7 |
61809 | 45 | 58 | 7 |
61810 | 50 | 65 | 7 |
61811 | 55 | 72 | 9 |
61812 | 60 | 78 | 10 |
61816 | 80 | 100 | 10 |
61818 | 90 | 115 | 13 |
61820 | 100 | 125 | 13 |
61822 | 110 | 140 | 16 |
61824 | 120 | 150 | 16 |
61826 | 130 | 165 | 18 |
61828 | 140 | 175 | 18 |
61830 | 150 | 190 | 20 |
61832 | 160 | 200 | 20 |
61834 | 170 | 215 | 22 |
61838 | 190 | 240 | 24 |
61840 | 200 | 250 | 24 |
61844 | 220 | 270 | 24 |
61848 | 240 | 300 | 28 |
61852 | 260 | 320 | 28 |
61900 | 10 | 22 | 6 |
61901 | 12 | 24 | 6 |
61902 | 15 | 28 | 7 |
61903 | 17 | 30 | 7 |
61904 | 20 | 37 | 9 |
61905 | 25 | 42 | 9 |
61906 | 30 | 47 | 9 |
61907 | 35 | 55 | 10 |
61908 | 40 | 62 | 12 |
61909 | 45 | 68 | 12 |
61910 | 50 | 72 | 12 |
61911 | 55 | 80 | 13 |
61912 | 60 | 85 | 13 |
61913 | 65 | 90 | 13 |
62200 | 10 | 30 | 14 |
62201 | 12 | 32 | 14 |
62300 | 10 | 35 | 17 |
62301 | 12 | 37 | 17 |