Alle Produkte
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Kabel und Adapter sind unverzichtbar, wenn es darum geht, Verbindungen zwischen Elektrogeräten herzustellen. Sie ermöglichen die Übertragung von Ton und Bild und spielen daher insbesondere im Multimedia-Bereich eine wichtige Rolle.
Welche Arten von Kabeln und Adaptern für Video- und Audiogeräte es gibt und worauf bei der Auswahl zu achten ist, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Auch wenn die kabellose Datenübertragung via Bluetooth und WLAN in vielen Bereichen Einzug gehalten hat, gibt es Hardware und Peripheriegeräte, die nicht ohne Kabel oder Adapter funktionieren. Kabel dienen zum einen der Stromversorgung und ermöglichen zum anderen die Übertragung von Bild- und Tondaten, auf die es insbesondere im Multimedia-Bereich ankommt. Sie sind unverzichtbar, wenn es beispielsweise darum geht, einen PC mit einem Monitor oder einen Fernseher mit einem Receiver zu verbinden. Adapter haben die Aufgabe, Kompatibilitäten herzustellen. Sie verbinden Anschlüsse, die eigentlich nicht zueinander passen. Kabel und Adapter erzeugen Konnektivitäten, weshalb ihnen gerade in der Audio- und Videotechnik eine große Bedeutung zukommt.
Kabel und Adapter für den Multimedia-Bereich werden in zahlreichen Ausführungen angeboten. Sie unterscheiden sich im Hinblick auf ihren Aufbau, ihre Anschlüsse und ihre Anwendungsbereiche. In folgendem Überblick stellen wir Ihnen eine Auswahl häufig genutzter Datenkabel und Adapter näher vor.
Audiokabel
Audiokabel haben die Aufgabe, Tonsignale zu übertragen. Sie werden beispielsweise verwendet, um Fernseher oder Spielekonsolen mit einer Musikanlage oder einzelnen Lautsprechern zu verbinden, und sind insbesondere im HiFi-Bereich und in der professionellen Audiotechnik von großer Bedeutung. Zu den am häufigsten genutzten Audiokabeln zählen Klinkenkabel, XLR- Kabel, Cinch-Kabel und TOSLINK-Kabel. Sie können je nach Ausführung analoge oder digitale Signale übertragen. Digital-Audiokabel ermöglichen im Gegensatz zu Kabeln für analoge Signale eine verlustfreie Audioübertragung, sind weniger störanfällig und bieten damit einhergehend einen rauschfreien Klang.
Audio-Adapter
Audio-Adapter finden Verwendung, um Audio-Geräte miteinander zu verbinden, deren Schnittstellen nicht zueinander passen. Sie ermöglichen es beispielsweise, moderne Kopfhörer an ältere Röhrenverstärker anzuschließen. Die Notwendigkeit, Audio-Adapter einzusetzen, ergibt sich daraus, dass die Schnittstellen im Audiobereich permanent weiterentwickelt werden. Dadurch entstehen Kompatibilitätshürden, die mithilfe von Adaptern in vielen Fällen überwunden werden können. Des Weiteren dienen Audio-Adapter der Erweiterung vorhandener Steckplätze. So können durch den Einsatz von Kupplungen oder Mehrfachverteilern mehrere Komponenten an ein Audiogerät angeschlossen werden.
Videokabel
Videokabel übertragen Videosignale und werden dazu genutzt, Geräte zum Zweck der Bildaufzeichnung und Bildwiedergabe miteinander zu verbinden. Über die Jahre haben sich mehrere Standards für die Videoübertragung etabliert. Neben VGA sind das vor allem DVI, HDMI und DisplayPort. VGA ist der einzige Standard, der ausschließlich mit analogen Signalen arbeitet, und wird von digitalen Übertragungstechnologien – insbesondere HDMI und DisplayPort – allmählich abgelöst.
Audio/Video-Kabel
Audio/Video-Kabel, kurz AV-Kabel genannt, sind in der Lage, Bild- und Tonsignale gleichzeitig zu übertragen. Ein klassisches Beispiel für ein AV-Kabel ist das SCART-Kabel. Es galt lange Zeit als Standard, um Videogeräte miteinander zu verbinden, ist aber weitgehend von moderneren Technologien wie HDMI und DisplayPort verdrängt worden. Allerdings sind SCART-Kabel nach wie vor in Gebrauch. Dasselbe gilt für Composite-Kabel. Composite-Kabel sind mit einem gelben Cinch-Stecker für Videoverbindungen und zusätzlichen Audiosteckern in Rot und Weiß zur Übertragung eines linken und eines rechten Stereo-Tonsignals ausgestattet. Für Individuallösungen eignen sich unkonfektionierte Audio/Video-Kabel, die nach Bedarf mit Steckverbindern kombiniert werden können. Sie sind als Meterware in unterschiedlichen Querschnitten und mit einer unterschiedlichen Anzahl an Adern erhältlich.
Audio/Video Switches & Splitter
Audio/Video Switches & Splitter kommen als Verteiler und Umschalter zum Einsatz. Sie dienen dazu, mehrere Komponenten an einen Geräteeingang anzuschließen bzw. Bild- und Tonsignale einer Quelle auf verschiedene Geräte zu schalten. Switches und Splitter werden mit einer unterschiedlichen Anzahl an Ausgängen angeboten.
HDMI-Kabel und Monitorkabel
Monitorkabel sind Videokabel, die für die Bildübertragung auf PC-Monitore, Displays und Fernseher vorgesehen sind. Sie basieren auf VGA, DVI, HDMI oder DisplayPort. HDMI-Kabel und Monitorkabel mit DisplayPort-Standard erzielen die höchsten Auflösungen. HDMI 2.1 ermöglicht eine 8K-Auflösung mit bis zu 60 fps (FPS = frames per second) bzw. eine 4K-Auflösung mit bis zu 120 fps. DisplayPort 2.0, das 2019 vorgestellt worden ist, bietet sogar eine 16K-Auflösung bei 60 fps.
Monitor-, TV- und AV-Adapter
Monitor-, TV- und AV-Adapter werden verwendet, um Geräte mit unterschiedlichen Grafikanschlüssen zu verbinden. Mit ihrer Hilfe können beispielsweise Beamer oder Fernseher, die nur eine VGA-Schnittstelle haben, an einen PC mit HDMI-Port angeschlossen werden. Monitor-, TV- und AV-Adapter sind eine günstige und einfache Lösung, um Kompatibilitäten herzustellen.
Bluetooth-Adapter
Mithilfe von Bluetooth-Adaptern können Musikanlagen oder Multimediageräte mit Funktechnik aufgerüstet werden, um Ton- und Bilddaten kabellos zu übertragen. Dadurch ist es beispielsweise möglich, Musik vom Smartphone über die HiFi-Anlage oder das Autoradio abzuspielen, ohne ein Kabel verwenden zu müssen. Wichtig zu wissen ist, dass Bluetooth-Adapter eine Stromversorgung benötigen. Zu diesem Zweck sind sie üblicherweise mit einem integrierten Akku ausgestattet.
Beim Kauf von Kabeln und Adaptern für den Multimediabereich gilt es mehrere Faktoren zu beachten. Zunächst einmal ist der konkrete Verwendungszweck entscheidend, denn hiervon hängt ab, welcher Kabeltyp oder welche Art von Adapter konkret benötigt wird. Sofern es keine technischen Einschränkungen gibt, empfiehlt es sich, zu Kabeln mit digitalen Übertragungstechnologien zu greifen. VGA und DVI verlieren immer mehr an Bedeutung. An ihre Stelle rücken HDMI, DisplayPort und zunehmend USB. Alle drei Standards transferieren sowohl Audio- als auch Videosignale und bieten eine hervorragende Übertragungsqualität. USB-Kabel haben zudem den Vorteil, dass sie flexibel eingesetzt werden können, da fast jedes moderne Multimediagerät mit einem USB-Port ausgestattet ist.
Die bauseits vorhandenen Anschlüsse an den zu verbindenden Geräten können die Auswahl gegebenenfalls einschränken. So hat das Unternehmen Apple beispielsweise viele seiner Produkte mit dem herstellereigenen Lightning-Anschluss ausgestattet. Möchte man ein iPad, iPhone oder iPod darüber aufladen, benötigt man ein spezielles iPad/iPhone/iPod Kabel.
Generell haben Kabelverbindungen im Vergleich zu Funklösungen den Vorteil, dass sie höhere Datenraten ermöglichen und besser vor Zugriffen und Manipulationsversuchen von außen geschützt sind. Für den Aufbau eines komplexen Multimedia-Setups braucht man jedoch ein cleveres Kabelmanagement, um Kabelsalat vorzubeugen. Sehr praktisch in dem Zusammenhang sind Einbaulösungen, wie sie beispielsweise Oehlbach PRO IN Einbausätze darstellen. Das Installationssystem beinhaltet Multimedia-Einsätze mit unterschiedlichen Anschlüssen, die in Einbaurahmen fixiert werden und es ermöglichen, Wohnungen und Büros komplett zu vernetzen.
Was Adapter betrifft, spielt die Übertragungsrichtung eine wichtige Rolle. Das liegt darin begründet, dass Adapter unidirektional arbeiten. Um die Übertragungsrichtung zu bestimmen, geht man immer zuerst vom Anschluss des Quellgeräts aus und spezifiziert danach den Anschluss des Geräts, das das Signal empfangen soll. Zu berücksichtigen ist auch die Unterscheidung in aktive und passive Adapter. Passive Adapter sorgen für Kompatibilitäten, ohne das Signal zu verändern. Aktive Adapter konvertieren Signale dagegen so, dass sie vom Endgerät verarbeitet werden können.
Die Übertragungsqualität eines Signals wird nicht nur durch externe Störfaktoren wie elektromagnetische Strahlung beeinflusst, sondern auch durch die Kabellänge. Je länger das Kabel, desto eher kann es zu Beeinträchtigungen kommen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, mit zunehmender Kabellänge einen größeren Kabelquerschnitt zu wählen.
Was sind aktive Kabel?
Aktive Kabel sind mit elektronischen Komponenten ausgestattet, die es ermöglichen, Parameter der Kabelphysik gezielt zu beeinflussen. Sie können beispielsweise verhindern, dass sich ein magnetisches Feld (Induktivität) um das Kabel herum aufbaut, was zu Klangbeeinträchtigungen führen würde. Manche aktiven Kabel sind auch in der Lage, Signale zu verstärken, und können als Repeater über lange Kabeldistanzen eingesetzt werden.
Wie entstehen Interferenzen?
Interferenzen entstehen durch die Überlagerung oder Mischung von Signalen unterschiedlicher Frequenzen. Das kann zur Folge haben, dass sich vollkommen neue Signale bilden, die mit dem Ursprungssignal nichts zu tun haben. Um Interferenzen zu verhindern, müssen Kabel eine gute Abschirmung aufweisen.
Was muss ich beim Verlegen von Multimedia-Kabeln beachten?
Generell ist darauf zu achten, Kabel geradlinig und ohne Schleifen zu verlegen. Ist der Untergrund elastisch, muss sichergestellt sein, dass sie keinen Vibrationen ausgesetzt sind.
Brauche ich einen Treiber, um beispielsweise einen USB-auf-HDMI-Adapter zu nutzen?
Im Regelfall braucht man für die Verwendung von Adaptern keinen Treiber. Sie funktionieren, sobald sie eingesteckt bzw. an die zu verbindenden Geräte angeschlossen sind.