Alle Produkte
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Die Vielfalt an Spezialwerkzeugen für Fertigung, Wartung oder Demontage ist riesig. Bei Conrad Electronic finden Sie, was Sie für Effizienz und Präzision benötigen. Entdecken Sie eine breite Palette an hochwertigem Spezialwerkzeug, beginnend bei Profi-Drehmomentschlüsseln über Universal-Abzieher bis hin zu Kfz-Spezialwerkzeug für die vielfältigen Arbeiten an Fahrzeugen. Hier erhalten Sie einen Überblick zu handgeführten Spezialwerkzeugen ohne Motor.
Grundsätzlich wird eine Unterscheidung in stationäres und handgeführtes Werkzeug vorgenommen. Letzteres wird mit den Händen gehalten und geführt. Die Art der Werkzeugführung sagt aber noch nichts über die Antriebsart aus. Hier wird zwischen Elektrowerkzeug und rein über Muskelkraft bediente Werkzeuge unterschieden.
In dieser Übersicht geht es um handgeführte Spezialwerkzeuge wie Zangen oder Abzieher, die keine Motoren benötigen. Anders als Elektrowerkzeug sind sie flexibel im Einsatz, solange das Unternehmen sie auf Lager hat.
Im beruflichen Kontext decken Spezialwerkzeuge eine breite Palette von Anwendungen ab, von Kfz-Spezialwerkzeug über Werkzeug der Elektronik- und Feinmechanik bis hin zur Bauindustrie. Da die Werkzeuge so speziell sind, widmen wir uns im Folgenden den verschiedenen Werkzeugkategorien etwas genauer.
Abgleichwerkzeuge
Vor allem in der Elektrik und bei der Montage und Demontage von Bauteilen sind sie unerlässlich. Abgleichwerkzeuge bieten die Möglichkeit, präzise Justierungen vorzunehmen, um optimale Funktionalität und Qualität zu gewährleisten. Häufig genutzt werden Drehmomentschlüssel und Ratschenschraubendreher, aber auch Presszangen und Crimpzangen sowie Seitenschneider und Abzieher. So können auch Schutzkappen und andere Elemente montiert und demontiert werden.
Biegewerkzeuge
Biegewerkzeuge werden verwendet, um Materialien wie Metall und Kunststoff in bestimmte Formen zu bringen und spielen daher in der Fertigungsindustrie eine entscheidende Rolle. Das größte Anwendungsgebiet ist die industrielle Metallverarbeitung und dort die Arbeit an Fahrzeugen, etwa um eine Karosserie in die Wunschform zu bringen. Beispielhafte Werkzeuge sind der Biegeheber und Adapter-Einheiten, um die zu biegenden Materialien fixieren zu können.
Farbroller
Farbroller gibt es auch in einfachen Ausführungen für Privatpersonen, doch hochwertige Modelle werden als Handwerkzeuge von Fachkräften im Bereich Raum- und Fassadengestaltung auf Lager gelegt. Profi-Farbroller ermöglichen durch ihre spezielle Struktur eine gleichmäßige Verteilung der Farbe und minimieren unerwünschte Streifen oder Flecken. Die Verwendung von Farbrollern verbessert damit die Geschwindigkeit der Anwendung und trägt zu einer professionellen und ansprechenden Oberflächenqualität bei.
Inspektionsspiegel
Inspektionsspiegel ermöglichen durch Länge und Flexibilität Einblicke in schwer zugängliche Bereiche wie verwinkelte Ecken und enge Zwischenräume eines Fahrwerks. Dank visueller Inspektion können Fehlerquellen auch ohne zeitaufwändige Demontage und erneute Montage erfolgen. Die Spiegel bestehen aus einem Schaft in unterschiedlichen Längen, an dessen Ende sich ein Spiegel befindet. Gelegentlich sind auch Beleuchtungselemente integriert. Damit sind sie perfekt für technische Inspektionen, Reparaturen und Sicherheitskontrollen.
Kellen & Modelliereisen
Mit Kellen und Modelliereisen gelingt das präzise Auftragen, Verteilen und Glätten von Materialien wie Klebstoffen oder Putz. In verschiedenen Branchen, von Bauwesen bis hin zu Handwerkskünsten, sind Kellen unverzichtbar und können beispielsweise auch Ecken formen und darüber ein professionelles Finish umsetzen. Neben der bekannten Maurerkelle gibt es Unterarten wie die Zungenkelle oder das Reibebrett. Für Detailarbeiten kommen Modelliereisen als spezielle Werkzeuge zum Einsatz.
Lupen
Lupen sind optische Werkzeuge, die eine vergrößerte Ansicht von Objekten bieten. Sie bestehen aus einer konvexen Linse, die Licht bündelt und das betrachtete Objekt vergrößert darstellt. Das ist für viele Elektronikreparaturen und den Modellbau unverzichtbar.
Weiteres Spezialwerkzeug, das bei Conrad Electronic auf Lager ist:
Magnetisierer & Entmagnetisierer
Magnetisierer und Entmagnetisierer können die magnetischen Eigenschaften von Gegenständen beeinflussen. In der Elektronik und Feinmechanik erhöhen sie die Sicherheit bei Arbeiten an Antrieben und dem Fahrwerk, indem Tools entmagnetisiert werden.
Pflasterwerkzeuge
Pflasterwerkzeuge sind Hilfsmittel zur Gestaltung von Außenflächen, etwa beim Straßenbau und der Straßenpflege. Häufig anzutreffen sind Plattenheber, Teerverteiler und Splittschieber sowie Straßenrechen. Oft können die Modelle als reine Kopfteile erworben und auf vorhandene Stiele in bevorzugter Länge aufgesteckt werden.
Pinsel
Pinsel sind vielseitige Werkzeuge, die in verschiedenen Branchen, von der Kunstwelt bis hin zur industriellen Fertigung, für das Auftragen von Farben, Beschichtungen, Klebstoffen oder anderen Substanzen verwendet werden.
Sanitär-Werkzeuge
Sanitär-Werkzeuge werden in der Sanitärinstallation und -wartung eingesetzt und umfassen eine Vielzahl an Geräten: unter anderem Armaturschlüssel, Rohrschneider, Fräser oder Zangen wie Nockenzange, Plombenzange und Aufweitzange. Hinzu kommen viele Modelle von Adaptern, für Waschbecken und Badewanne, um den Wasserdurchfluss zu optimieren und den reibungslosen Betrieb von Sanitärsystemen sicherzustellen.
Spachtel
Spachteln bestehen aus einer flachen Klinge, die Material gleichmäßig auf Oberflächen verteilt oder Unebenheiten beseitigt. Spachtel werden verwendet, um Oberflächen vorzubereiten, zu glätten und zu reparieren. Je nach Anwendungsfall gibt es verschiedene Arten, etwa Flächenspachtel und Fugenspachtel, Malerspachtel und Gipserspachtel sowie Entrostungsspachtel.
Stanzwerkzeuge
Mit Stanzwerkzeugen werden Materialien wie Papier, Karton, Leder oder dünne Metalle in präzise Formen zugeschnitten. Stanzwerkzeuge bieten eine effiziente Methode, um wiederholbare Formen herzustellen und ermöglichen die Massenproduktion für Feinarbeiten an Karosserien. Weit verbreitet sind Blechlocher und Henkellocheisen sowie Stanzeisen samt Stanzeinsätzen.
Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Spezialwerkzeuge, von denen wir Ihnen die wichtigsten Vertreter abschließend vorstellen:
Uhrmacherwerkzeuge
Kleinteilige Arbeiten erfordern besondere Werkzeuge. Uhrmacherwerkzeuge sind hochspezialisierte Instrumente, zu denen etwa Gehäuseöffner, Mikroschraubendreher und Federstegbesteck gehören.
Verlegewerkzeuge
Verlegewerkzeuge erleichtern das Platzieren und Ausrichten von Bodenbelägen, Teppichen und Fliesen. Hierzu zählen Platten- und Saugheber, Laminat- und Fliesenschneider sowie Einpasser.
Zerstäuber & Öler
Zerstäuber erzeugen als Sprühflaschen feinen Nebel, sodass Reinigungsmittel oder Farben leicht benutzt werden können. Öler verteilen Schmiermittel präzise, etwa an Elementen des Antriebes.