Ratgeber
Apple iPads sind kompakte Tablet-PCs und nützliche Helfer im geschäftlichen Alltag. Im Conrad-Ratgeber stellen wir Ihnen heute das beliebte iPad Air mit 10,9 Zoll im Detail vor und grenzen es gegen die übrigen Apple iPads ab.
2022 brachte Apple dieses Tablet auf den Markt. Das iPad Air 10.9 ist nur 6,1 Millimeter dick und mit 461 Gramm sehr leicht. Dank dieser Eigenschaften ist es überall dort dabei, wo es gebraucht wird, etwa mobil beim Gang durch das Bürogebäude zum Meetingraum, bei der Zugfahrt zu einer Präsentation oder im Home-Office.
Apple bietet das Tablet in fünf Trendfarben an: Blau, Polarstern, Rose, Violett und Spacegrau. In jedem Fall blicken Sie innerhalb der schwarzen Umrandung auf einen 10,9"-Bildschirm mit 2.360 x 1.640 Pixel.
Das Liquid Retina Display ist für angenehmes Lesen, Streaming und kreative Arbeiten bestens ausgerüstet. Dank Antireflex-Beschichtung können die Augen entspannen und True Tone passt die Helligkeit automatisch an die Arbeitsumgebung an. Zusätzlich sorgt der P3-Farbraum Pixel für Pixel für gute Farben.
Für flüssige Ein- und Ausgaben sorgt der Prozessor im Inneren des iPad Air. Apple hat den M1 Chip verbaut, der dank 8-Core-CPU mit 8 GB RAM sowie unterstützt von der 16-Core Neural Engine selbst bei vielen aktiven Apps und grafikintensiven Aufgaben schnelle Rechenprozesse garantiert. Als Betriebssystem steht iPadOS 15 bereit. Die aktuelle iPadOS-Version erleichtert das Multitasking, erlaubt Tastaturkurzbefehle und mehr. Zudem ist das iPad dank iPadOS 15 leicht in bestehende Apple-Netzwerke integrierbar.
Das Gerät besitzt darüber hinaus zwei Kameras. Die Ultraweitwinkel-Frontkamera mit 12 MP und Folgemodus trumpft bei Videocalls und hält das Gesicht auch bei Bewegungen in der Bildmitte. Die Weitwinkel-Rückkamera besitzt ebenfalls 12 MP und eignet sich für Fotos sowie 4K-Videos. Eingebaute Stereo-Lautsprecher sorgen für die passende Tonausgabe.
Tipp:
Die Rückkamera ist perfekt zum mobilen Scannen. Die Bilder können im Anschluss direkt auf dem Tablet via Apple Pencil mit Unterstreichungen oder Anmerkungen versehen werden.
In die obere Taste am Gehäuse ist die Funktion Touch ID integriert, sodass ein schnelles Entsperren via Fingerabdruck möglich ist. Auch zu Authentifizierung bei Apps und bei Apple Pay kann Touch ID genutzt werden.
Um Daten abzuspeichern, ist ein interner Speicher integriert. Hier gilt es sich vorab zu entscheiden: Apple bietet das iPad Air 10.9 entweder mit 64 GB oder 256 GB an. Für den überwiegend privaten Gebrauch genügen oft 64 GB. Soll das Tablet als schlanker PC-Ersatz dienen und im Business-Alltag genutzt werden, sind 256 GB die erste Wahl.
Apple hat das iPad Air mit USB-C ausgestattet, sodass sowohl das Laden als auch der Datentransfer ganz einfach werden. Zusätzlich zum physischen USB-C-Anschluss verfügen die Geräte über WLAN und Bluetooth.
Dank seiner Schnittstellen ist das Apple iPad Air kompatibel zu den Tastaturen Magic Keyboard und Smart Keyboard Folio.
Achtung: Die Tastaturmodelle Magic Keyboard Folio und Smart Keyboard sind jeweils nichts kompatibel.
Für handschriftliche Notizen, Zeichnungen und Co. kann darüber hinaus der Apple Pencil (2. Generation) angeschlossen werden.
Modelle mit und ohne Cellular
Grundsätzlich sind alle iPad Airs WLAN-fähige Geräte. Bei der Nutzung im Gebäude können sie daher problemlos mit dem Wi-Fi im Büro, daheim oder mobil im Zug verbunden werden.
WLAN
Das Kürzel steht für Wireless Local Area Network. Die wichtigste WLAN-Marke wird von der Wi-Fi Alliance gestellt. Wi-Fi ist entsprechend die bekannteste Form der drahtlosen Netzwerke.
Wo ordnet sich das Apple iPad Air innerhalb der iPad-Modelle ein?
Es gibt insgesamt vier Untergruppen der Apple iPads. Die Basis-Modelle tragen die Bezeichnung iPad mit nachfolgender Generationsnummer. Beliebt sind das Apple iPad der 9. Generation von 2021 und das Apple iPad der 10. Generation von 2022.
Als schlanke Alternative gibt es das iPad mini, seit 2021 in der 6. Generation. Die beiden anderen Untergruppen werden vom iPad Air und dem iPad Pro gebildet. Das Apple iPad Pro erschien zuletzt 2022 in der 6. Generation und erweitert unter anderem den maximalen 256 GB Speicher auf 2 TB.
Welche Generation ist iPad Air 10.9?
Es handelt sich um das Apple iPad Air der 5. Generation und erschien 2022. Allerdings hatte auch das Apple iPad Air der 4. Generation von 2020 bereits ein 10,9-Zoll-Display. Das iPad Air der 3. Generation war mit 10,5 Zoll etwas kleiner.
Was ist der Unterschied zwischen iPad Air und iPad 10?
Das iPad (10. Generation) ist für den privaten Gebrauch und schlanke Business-Anwendugen gedacht. Es teilt mit dem iPad Air die Display-Größe von 10,9 Zoll, die 2 MP Weitwinkel-Kamera sowie die Wahl zwischen 64 GB oder 256 GB als Speicher.
Das klassische iPad läuft mit einem A14 Bionic Chip. Dieser Prozessor ist schwächer als der Apple M1 Chip im iPad Air.
Welches iPad hat 10,9 Zoll?
Von den aktuellen Modellen besitzen nur das Apple iPad Air und das iPad der 10. Generation ein Display mit 10,9 Zoll. Das iPad mini ist mit 8,3 Zoll deutlich kleiner und das iPad Pro in 11 oder 12,9 Zoll erhältlich.