Ratgeber
Apple CarPlay bietet eine komfortable Lösung zur Nutzung des iPhones im Auto. Während Sie sich auf die Straße konzentrieren, können Sie sicher telefonieren, Nachrichten empfangen, Musik hören oder sich ans Ziel navigieren lassen. Über 600 Modelle unterschiedlicher Automobil-Hersteller bieten derzeit CarPlay-Unterstützung und hören auf Siri. Nachrüsten ist ebenfalls möglich. In unserem Ratgeber erfahren Sie mehr über das System von Apple.
Smartphones haben sich zum ständigen Begleiter im Alltag entwickelt. Im Auto dürfen sie aus Gründen der Verkehrssicherheit jedoch nicht genutzt werden – es sei denn, die Geräte liegen in einer speziell dafür konzipierten Halterung. Mit Apple CarPlay können Sie während der Autofahrt Funktionen Ihres iPhones nutzen und die Straße weiter im Blick behalten. Mit zusätzlichen Apps aus dem App Store erweitern Sie das Angebot an Features. Um CarPlay nutzen zu können, benötigen Sie neben einem Auto mit Infotainment-System und CarPlay-Unterstützung mindestens ein iPhone 5 von Apple.
Zu den kompatiblen Geräten zählen:
- iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max
- iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max
- iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max
- iPhone 8/8 Plus
- iPhone 7/7 Plus
- iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus
- iPhone SE (1., 2. und 3. Generation)
- iPhone 5/5c/5s
Sobald Ihr iPhone mit Apple CarPlay verbunden ist, können Sie die Apps bei Bedarf starten. Dafür greifen Sie entweder auf die Sprachsteuerung mit der Apple-eigenen Spracherkennungssoftware Siri zurück oder verwenden die Bedienelemente des Autos. Die Steuerung kann je nach Fahrzeugausstattung über Tasten am Lenkrad, Regler neben dem Auto-Display, Radioknöpfe oder Touchscreen erfolgen. Auf dem Display der Kommunikationsanlage sehen Sie das Kartenmaterial von Apple Maps oder anderer Navi-Apps ein, die Sie ans gewünschte Ziel bringen. Sie können telefonieren, Nachrichten diktieren, Musik hören und vieles mehr.
CarPlay von Apple wird derzeit von über 600 Fahrzeugmodellen unterschiedlicher Hersteller unterstützt. Das gilt zum Beispiel für Automarken wie Alfa Romeo, Audi, BMW, Mercedes Benz, VW und Volvo. Ist die Software für Apple CarPlay nicht bereits ab Werk integriert, können Sie selbst tätig werden und CarPlay mithilfe von Autoradios oder Moniceivern nachrüsten. Was für Hardware Sie konkret benötigen, hängt von der Ausstattung des Fahrzeugs ab.
Gebräuchlich sind CarPlay-kompatible Radios, die ein iPhone-Mirroring ermöglichen. Besonders empfehlenswert für Autos ohne Display bzw. Touchscreen sind Doppel-DIN-Radios, da hier sowohl Radio als auch Display im Armaturenbrett untergebracht werden können. Voraussetzung dafür ist allerdings ein 2-DIN-Schacht im Auto. Ist ein solcher nicht vorhanden, muss man mit einem einfachen DIN-Radio vorliebnehmen. In dem Fall kann das Display nicht bündig im Armaturenbrett untergebracht, sondern nur so montiert werden, dass es ein Stück weit in den Innenraum ragt.
Als Alternative zu Autoradios und Moniceivern mit Carplay-Support gibt es CarPlay-Transmitter, die mittels Saugnapf oder Klebepad am Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe angebracht und via Kabel an den Zigarettenanzünder im Auto angeschlossen werden. Diese Variante hat im Vergleich zu Autoradios und Moniceivern jedoch zwei entscheidende Nachteile. Zum einen kann Kabelsalat entstehen, zum anderen ist die Fixierung nicht so zuverlässig, wie es bei einem fest installierten Radio der Fall ist. Viele Autoradios und Moniceiver punkten darüber hinaus mit einer besseren Ausstattung. Sie verfügen oft über großzügig dimensionierte Touchscreens, bieten vielfältige Funktionen und ermöglichen es nicht nur, Apple CarPlay zu nutzen, sondern auch das Konkurrenzprodukt Android Auto von Google.
Um CarPlay von Apple im Auto verwenden zu können, muss das iPhone zunächst mit dem Fahrzeug gekoppelt werden. Dazu starten Sie zunächst das Auto und aktivieren die Sprachassistenz Siri. Die Verbindung zwischen iPhone und CarPlay kann kabelgebunden oder kabellos erfolgen. Bei der kabelgebundenen Variante stecken Sie ein USB-Kabel bzw. USB-auf-Lightning-Kabel zwischen iPhone und Autoradio oder Display. Bei vielen Radios ist der USB-Anschluss mit einem CarPlay-Symbol gekennzeichnet.
Beim drahtlosen Anschluss (Wireless CarPlay) versetzen Sie das Autoradio in den kabellosen- oder Bluetooth-Modus. Dann öffnen Sie das Einstellungsmenü auf Ihrem iPhone, gehen von „Allgemein“ über „CarPlay“ weiter zu „Verfügbare Autos“ und wählen unter den aufgelisteten Fahrzeugen Ihr Modell aus. Die Einrichtung ist damit abgeschlossen. Sollte die Installation via Kabel oder Wireless CarPlay nicht reibungslos vonstattengehen, überprüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone die neueste Version von iOS installiert ist. Sollte das nicht der Fall sein, holen Sie notwendige Software-Updates nach.
Möglicherweise ist CarPlay auf Ihrem iPhone aber auch deaktiviert. Das können Sie unter „Erlaubte Apps“ einsehen, die Sie über das Einstellungsmenü („Bildschirmzeit“ > „Beschränkungen“) abrufen.
Apple CarPlay fungiert als Schnittstelle zwischen der Kommunikationsanlage im Auto und dem iPhone. Es bietet die Möglichkeit, iPhone-Apps auf dem Display des Infotainment-Systems zu spiegeln, wodurch sie größer und besser ablesbar dargestellt werden können.
Das ermöglicht eine sichere Bedienung während der Fahrt. Alternativ kann Siri zum Zweck der Sprachsteuerung genutzt werden. Es genügt, Hey Siri auszusprechen, um Apps wie Apple Music zu aktivieren.
Die Rechenleistung erbringt allein das iPhone, was Vorzüge, aber auch Nachteile mit sich bringt. Je höher die Performance des iPhones, desto schneller reagieren die Apps und Siri. Das heißt, verbessert sich perspektivisch die Leistungsfähigkeit der iPhones und werden neue iOS-Apps oder Funktionen für Siri angeboten, kann man diese direkt in CarPlay nutzen. Das heißt aber nicht, dass sämtliche iOS-Apps im Auto zur Verfügung stehen. Vielmehr wird eine Auswahl Apple-eigener Apps (Apple Music usw.) und externer Apps wie Google Maps, WhatsApp, Spotify und Audible bereitgestellt.
Die grundlegenden Features von Apple CarPlay lassen sich drei Kernbereichen zuordnen: Navigation, Kommunikation sowie Musik und Unterhaltung.
Navigation
Eine der wichtigsten Funktionen von Apple CarPlay ist die Navigation. Mithilfe der Apple-Karten-App können Wegbeschreibungen aufgerufen, Routen geplant und Zwischenstopps wie Tankstellen oder Restaurants gesucht werden. Detaillierte 3D-Ansichten bieten jederzeit einen guten Überblick, während Siri mit Turn-by-Turn-Ansagen sicher zum Ziel navigiert. Hat man die Zieladresse gerade nicht zur Hand, besteht die Möglichkeit, die App in Mails, Textnachrichten oder im Kalender danach suchen zu lassen.
Kommunikation
Telefonieren, Nachrichten abhören, Mails verschicken, Kalendereinträge anlegen – all das ist mit Apple CarPlay möglich. Über die Freisprechanlage kann man Anrufe entgegennehmen oder selbst jemanden anrufen, sich von Siri Sprachnachrichten vortragen lassen oder welche diktieren, ohne den Blick von der Straße nehmen zu müssen. Eine weitere Funktion ist die Anzeige und Verwaltung von Kalendereinträgen. Möchte man nach bestimmten Ereignissen suchen oder in Erfahrung bringen, was im Verlauf des Tages ansteht, kann man Siri danach fragen.
Musik und Unterhaltung
Apple CarPlay bietet die Möglichkeit, Apple Music und iTunes, aber auch externe Musik-Apps zu nutzen und Podcasts, Hörbücher oder News-Storys anzuhören. Auch auf Uhr- und Wetter-Apps auf dem iPhone kann man bequem zugreifen.
Darüber hinaus ist eine Steuerung HomeKit-fähiger Geräte im Smart Home möglich. So lassen sich beispielsweise Garagentore oder Türschlösser per Sprachbefehl an Siri komfortabel vom Auto aus öffnen und schließen.
Gut zu wissen: Ausgewählte, seit 2021 erschienene Fahrzeugmodelle unterstützen die Funktion, das iPhone als digitalen Autoschlüssel, sprich zum Öffnen und Starten des Fahrzeugs zu verwenden.
Beim Kauf eines Autoradios oder Moniceivers zum Aufrüsten mit Apple CarPlay sind mehrere Kriterien zu berücksichtigen. Wichtig ist zunächst einmal, dass das ausgewählte Gerät mit Ihrem Fahrzeugmodell kompatibel ist und dass Sie ein CarPlay-fähiges iPhone (ab iPhone 5) verwenden.
Des Weiteren sollte ein ausreichend großes Display vorhanden sein, um alle Vorzüge von CarPlay nutzen zu können. Für eine sichere Bedienung während der Fahrt müssen alle Elemente in jeder Situation gut ablesbar sein. Handelt es sich um einen Touchscreen, ist von Bedeutung, dass dessen Bedienoberfläche tadellos funktioniert, so dass Navigations-Apps und andere Anwendungen wie Apple Music und Co. schnell und zuverlässig aufgerufen werden können.
Ein weiteres Auswahlkriterium ist die Klangqualität. Relevant ist nicht nur eine gute Musikleistung, sondern auch, dass vielseitige Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, so dass der Sound dynamisch angepasst werden kann. So lässt sich fürs Podcast-, Hörbuch- und Musikhören sowie für die Kommunikation mit Siri die optimale Klangeinstellung finden.
In dem Zusammenhang spielt eine Rolle, welche Audioformate (MP3, WAV, WMA, AAC, FLAC usw.) das Autoradio wiedergeben kann. Zur Grundausstattung gehört ein DAB+ Tuner. Daneben gibt es Modelle, die zusätzlich CDs und DVDs abspielen können.
Wichtig ist, dass ein Autoradio mit einer Freisprecheinrichtung und allen erforderlichen Anschlüssen und Schnittstellen ausgestattet ist. USB und Bluetooth sollten in jedem Fall vorhanden sein. Nützlich sind Anschlüsse für eine Rückfahrkamera, damit deren Bilder beim Einparken auf dem Display angezeigt werden können.
Des Weiteren sollte ein Autoradio über ein Gehäuse verfügen, das ein geordnetes Kabelmanagement und eine komfortable Montage ermöglicht. Erforderliche Blenden für die Installation liegen idealerweise bei.
Bei Apple CarPlay ist das iPhone zentrales Steuerungsorgan. Es stellt nicht nur die Rechenleistung bereit, sondern auch das Datenvolumen, das zum Laden der Apps erforderlich ist. Gerade das Streamen von Musik und das Bereitstellen, Aktualisieren und Nachladen von Kartenmaterial während der Navigation sind mit einem hohen Datenverbrauch verknüpft. Aus diesem Grund sollte man den Verbrauch der mobilen Daten im Blick behalten und den Mobilfunkvertrag gegebenenfalls anpassen, so dass ausreichend Datenvolumen zur Verfügung steht.
Warum sehen Navi-Apps (Google Maps oder Apple-Karten-App) bei CarPlay anders aus als auf dem iPhone?
Für CarPlay von Apple wurden spezielle Vorlagen für die Benutzeroberflächen von Apps erstellt. Damit ist zum einen für ein stimmiges Design gesorgt, zum anderen findet man schon mit einem kurzen Blick aufs Display alle wichtigen Elemente wieder. Anbieter müssen ihre Apps den Vorlagen entsprechend anpassen.
Kann ich in meinem Auto nur das System von Apple nutzen?
Das ist vom zugrundeliegenden Infotainment-System abhängig. Volkswagen beispielsweise bietet einige weitere Konnektivitätslösungen an, etwa Car-Net, das durch die Einbindung von Online-Diensten Verkehrsinformationen in Echtzeit liefert, oder App-Connect, das Smartphones mit Apple CarPlay, Android Auto von Google oder MirrorLink verknüpft.