Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • % Profitieren Sie jetzt vom Summer Sale % → % Profitieren Sie jetzt vom Summer Sale % →
  • Service & Infos

    Vorteile & Inspiration

    • → Conrad Pro
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
    Logo zu Garmin
    Logo zu Anker
    Logo zu GoPro
    Logo zu Apple
    Logo zu Samsung
    Logo zu Skross

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

DAB+ Autoradios

DAB+ Autoradios sind digitale Radios, die für den Einbau in Fahrzeugen vorgesehen sind und eine hohe Klangqualität bieten. Sie verfügen über ein Display und liefern zusätzlich zum Hörfunkprogramm weitere Informationen. Schnittstellen wie USB oder Bluetooth erweitern den Funktionsumfang.

Was DAB+ Autoradios konkret auszeichnet und worauf Sie beim Kauf achten sollten, erfahren Sie in unserem Ratgeber. 

  • DAB+ Autoradio: Vielfältige Empfangsmöglichkeiten

  • USB, Bluetooth, AUX-In & Co. – Ausstattung eines DAB+ Autoradios

  • Touchscreen oder Lenkrad: So bedienen Sie ein DAB+ Autoradio!

  • Kaufkriterien für DAB+ Autoradios – worauf kommt es an?

  • Unser Praxistipp: DAB-Autoradio richtig einbauen

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu DAB+ Autoradios

DAB+ Autoradios


DAB+ Autoradio: Vielfältige Empfangsmöglichkeiten

DAB+ ist eine Weiterentwicklung des digitalen Audiostandards DAB (Digital Audio Broadcasting). Die Rundfunkdaten werden hierbei digital verschlüsselt über eine DAB-Antenne empfangen und an das Radio übertragen. Im Gegensatz zu Digitalradios, die Radiosender über das Internet beziehen, fallen bei einem DAB-Autoradio aufgrund des Empfangs per Antenne keine Verbindungskosten an.

DAB+ Autoradios

Digitale Radiosender bieten im Vergleich zu UKW eine wesentlich bessere Klangqualität, die bisweilen an CD-Qualität heranreicht. Die Klangqualität eines digitalen Radios ist allerdings abhängig von der Datenübertragungsrate. Der Standard bei digitalen DAB-Autoradios liegt derzeit bei etwa 100 Kilobit pro Sekunde (Kbit/s). Zur Orientierung: Eine sehr gute Qualität bieten Sender mit bis zu 144 Kbit/s, eher mäßig ist die Klangqualität bei 72 Kbit/s. Dennoch ist im Vergleich zu UKW der Klang eines digitalen Radios deutlich besser, da er kein Rauschen oder Knistern aufweist. 

Deutschlandweit kann man mit einem DAB-Autoradio derzeit 29 digitale Sender empfangen. Regional kommen weitere Sender hinzu, so dass das digitale Hörfunkangebot mit dem Angebot an UKW-Sendern vergleichbar ist. Neben dem Hörfunkprogramm liefern DAB-Autoradios zahlreiche weitere Informationen, die sie auf einem LC-Display abbilden. Dazu gehören beispielsweise Nachrichten, Meldungen über Verkehrsstörungen, Infos zum Musikangebot und mehr.

Es ist zu vermuten, dass das DAB-Autoradio das Autoradio mit UKW-Empfang früher oder später ablösen wird. Seit Dezember 2020 müssen alle neuen Autoradios als Digitalradio mit DAB+ oder mit Internet angeboten werden. Der bisherige Empfang über UKW (Ultrakurzwelle) wird bei den meisten Modellen parallel zum DAB-Empfang weiterhin angeboten.



USB, Bluetooth, AUX-In & Co. – Ausstattung eines DAB+ Autoradios

Unterschiedliche Anschlüsse eines DAB-Autoradios ermöglichen es, dass Sie beim Musikhören nicht ausschließlich auf das Hörfunkprogramm angewiesen sind. Als analoger Anschluss steht Ihnen in den meisten Fällen ein AUX-In-Anschluss zur Verfügung. Über einen Klinkenstecker verbinden Sie beispielsweise Ihren tragbaren CD- oder DVD-Player, Ihr Tablet oder einen Laptop mit dem Radio im Auto und können Musikdateien, die darauf gespeichert sind, anhören. Allerdings funktioniert das nur mit Geräten, die über einen analogen AUX-Ausgang verfügen.  

Ausstattung eines DAB+ Autoradios

Digitale Daten können Sie per USB-Schnittstelle wiedergeben. Das Autoradio kann dann über einen entsprechenden USB-Anschluss auf einen Datenträger zugreifen, beispielsweise einen USB-Stick, einen MP3-Player, eine externe Festplatte oder ein Smartphone. USB ist ein sehr gebräuchlicher Standard zur Datenübertragung, weswegen fast jedes Mobilgerät einen entsprechenden Anschluss aufweist.

Bluetooth ermöglicht eine kabellose Verbindung zwischen einem DAB-Autoradio und einem bluetooth-fähigen Gerät wie Bluetooth-Kopfhörern oder Ihrem Handy. Via die Bluetooth-Schnittstelle können Sie Daten von Ihrem Smartphone über das Radio im Auto anhören. Bietet das Autoradio keine Bluetooth-Funktionalität, kann ein FM-Transmitter eine Lösung sein. Ein FM-Transmitter verbindet sich via Bluetooth-Schnittstelle mit Ihrem Smartphone und gibt die Daten über die UKW-Frequenz ans Autoradio weiter. Bluetooth ermöglicht außerdem die Einrichtung einer Freisprechanlage. Dazu verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem DAB-Radio und können über ein Mikrofon Telefonate führen, ohne die Hände nutzen zu müssen.



Touchscreen oder Lenkrad: So bedienen Sie ein DAB+ Autoradio!

DAB+ Autoradios

DAB+ Autoradios sind häufig mit einem LC-Display ausgestattet. Bei Doppel-Din-Radios kann die Displaydiagonale bis zu 8 Zoll betragen. Ein Display dieser Größe hat den Vorteil, dass umfangreichere Informationen darauf angezeigt werden können.

Die Steuerung eines digitalen Radios erfolgt klassisch über Tasten und Bedienungsräder, die direkt am Gerät verbaut sind. Idealerweise sind die Tasten hintergrundbeleuchtet, so dass sie auch bei Autofahrten im Dunkeln gut bedienbar sind. Besonders komfortabel ist eine Steuerung per Touchscreen. In dem Fall lässt sich das Radio direkt über das Display, vergleichbar mit einem Tablet oder Smartphone, steuern.

Verfügt das Lenkrad im Auto über integrierte Steuerungselemente, lässt sich ein DAB+ Autoradio in vielen Fällen über ein Steuerungsmodul damit verbinden. Das nutzt aber nur der Person, die das Auto fährt. Manche Autoradios kommen inklusive separater Fernbedienung, die es auch Bei- und Mitfahrenden ermöglicht, das Autoradio zu steuern. 



Kaufkriterien für DAB+ Autoradios – worauf kommt es an?

DAB+ Autoradios

Solange es in Deutschland UKW-Sender gibt, ist es keine schlechte Idee, ein digitales DAB+ Autoradio mit UKW-Funktionalität zu wählen. In dem Fall können Sie beide Hörfunkangebote nutzen. 

Anschlussmöglichkeiten spielen dann eine Rolle, wenn Sie nicht allein auf das Hörfunkprogramm angewiesen sein, sondern eigene Medien mit dem Autoradio abspielen möchten. Was für Schnittstellen konkret vorhanden sein sollen, hängt davon ab, welches Abspielgerät bzw. welchen Datenträger Sie anschließen möchten.

Ein USB-Anschluss ist nie verkehrt, da die meisten Mobilgeräte mit USB ausgestattet sind. Hören Sie häufig CDs, ist ein Autoradio mit integriertem CD-Laufwerk die richtige Wahl.

Eine Bluetooth-Schnittstelle erweist sich als praktisch, wenn Sie sich eine Freisprechanlage einrichten möchten oder generell Kabelsalat im Auto vermeiden möchten. Geht ein Anruf ein, wechselt die Freisprechfunktion automatisch auf das Smartphone und stoppt das Radio.

Über Bluetooth können Sie oder Mitfahrende auch Kopfhörer mit dem Radio im Auto verbinden. Das ist dann hilfreich, wenn zum Beispiel Ihre Kinder das Kinderprogramm hören möchten, Sie davon aber nicht abgelenkt werden möchten. 

DAB+ Autoradios gibt es auch mit Navigationsgerät und Anschlüssen für eine Rückfahrkamera. Dafür benötigen Sie allerdings einen großen Einbauschacht, in dem ein Doppel-Din-Radio mit großem Display Platz findet. 



Unser Praxistipp: DAB-Autoradio richtig einbauen

Möchten Sie Ihr altes Autoradio gegen ein modernes DAB+ Autoradio austauschen, kommt es vor allem auf Kompatibilität an. Der Anschlussschacht in Ihrem Auto gibt vor, wie groß das DAB-Autoradio sein darf. Ein Doppel-Din-Radio mit mehrzeiligem Display benötigt einen doppelt so großen Schacht wie ein Einfach-Din-Radio. Das Antennenkabel sollte unter der Innenverkleidung verlegt und von hinten durch den Einbauschacht mit dem DAB+ Radio verbunden werden. Bevor Sie das Radio einsetzen, müssen Sie den dazugehörigen Rahmen im Einbauschacht montieren. Die Kabel sind meistens bereits in einer Klemme vormontiert und werden nur noch in den entsprechenden Steckschacht des Radios eingesteckt. Auch die Anschlüsse müssen mit der Ausstattung Ihres Autos kompatibel sein. Verfügt Ihr Lenkrad beispielsweise über Steuerelemente, muss das Autoradio entsprechende Steuerungsmodule aufweisen, wenn es darüber bedient werden soll. Sehr praktisch und komfortabel sind USB-Anschlüsse in der Mittelkonsole oder in den Seitentüren, denn dann können Sie und Ihre Mitfahrenden Mobilgeräte einfach per USB mit dem Autoradio verbinden, ohne Platz im Cockpit in Anspruch zu nehmen oder an das Radio heranreichen zu müssen. Das Verlegen der Kabel und der Einbau von USB-Slots sind jedoch etwas knifflig und eher für Geübte empfehlenswert.  



FAQ – häufig gestellte Fragen zu DAB+ Autoradios

Ist es möglich, ein UKW-Radio auf DAB+ umzurüsten?

Ein echtes Umrüsten ist nicht möglich, aber Sie können ein UKW-Autoradio auf DAB+ nachrüsten. Dazu ist ein Adapter notwendig, der von einer DAB+ Antenne das digitale Hörfunkprogramm empfängt und es über einen FM-Transmitter über die UKW-Frequenz an das Radio sendet. DAB-Adapter sind auch mit Bluetooth (DAB BT) erhältlich, worüber die Einrichtung einer Freisprechfunktion ermöglicht wird. DAB-BT-Adapter sind eine praktische Lösung, wenn sowohl Digitalradio als auch Bluetooth nachgerüstet werden sollen.
 

Kann man überall in Deutschland DAB+ empfangen?

Die bundesweit zur Verfügung stehenden DAB+ Sender sollen auf allen deutschen Autobahnen von einem DAB+ Autoradio empfangen werden können. In manchen Regionen kann es jedoch vorkommen, dass Sie nur örtliche Sender empfangen. 
 

Was für eine Antenne ist für ein DAB+ Autoradio notwendig?

Für den Empfang von DAB-Radio benötigen Sie eine spezielle DAB-Antenne, die in der Lage ist, mit dem Tuner zu kommunizieren. Dazu muss sie digitale Daten empfangen und an den Tuner weiterleiten. DAB-Antennen können als Klebe- oder Schraubantennen realisiert sein. Klebeantennen befestigen Sie auf der Windschutzscheibe, Schraubantennen an der Karosserie. Möchten Sie mit Ihrem Autoradio auch UKW-Sender hören, dann ist eine zweite Antenne oder eine Kombiantenne, die sowohl digitales Radio als auch UKW empfängt, notwendig.

%seoprefootercolumns%
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
Einmal einlösbar bis 17.08.2026 auf conrad.at. Ausgenommen sind Prepaid-/Geschenkkarten, Bücher und Marketplace-Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Abgabe ggf. nur in begrenzten Mengen. Bitte beachten Sie den Mindestbestellwert.