Ratgeber
Gaming Headsets » Die richtige Ausstattung für das perfekte Gaming-Erlebnis
Wenn man im Team online spielt, ist ein Gaming-Headset ein unverzichtbares Zubehör für den PC oder die Konsole. Wer sich ein neues Exemplar kaufen möchte, wird mit einer großen Auswahl unterschiedlicher Modelle konfrontiert und muss entscheiden: Stereo- oder Surround-Sound? Wireless oder kabelgebunden?
In unserem Ratgeber erfahren Sie, was für Typen von Konsolen- und PC-Headsets fürs Gaming es gibt und worauf beim Kauf zu achten ist.
League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Apex Legends – das sind einige der größten Online-Games. Sie haben alle etwas gemeinsam: Ohne gutes Teamplay geht hier gar nichts. Um gut im Team agieren zu können, ist Kommunikation extrem wichtig. Sich die ganze Zeit per Textchat zu unterhalten, ist dafür nicht die beste Methode. Wie gut, dass man sich per Sprachchat absprechen kann. Dafür braucht jedes Teammitglied ein Mikrofon.
Nun macht es kaum Sinn, sich ein einzelnes Mikro zuzulegen, ohne Kopfhörer dazu zu kaufen. Man möchte schließlich nicht den eigenen Spielsound, der aus den Lautsprechern schallt, mit aufnehmen und damit die mitspielenden Personen stören. In dem Fall ist ein Gaming-Headset, das Kopfhörer und Mikro vereint, die richtige Wahl. Die Kopfhörer dienen nicht nur dazu, den Ton des Spiels abzuschirmen, damit nur Sie ihn hören, sondern erweisen sich vor allem bei kompetitiven Shootern als nützlich, um Gegenspieler besser orten zu können. Wenn Sie beispielsweise Schrittlaute auf dem linken Ohr hören, wissen Sie, dass sich jemand links von Ihrer Spielfigur befindet.
Gaming-Headsets empfehlen sich nicht nur für Menschen, die hauptsächlich im Multiplayer spielen, sondern können auch bei Einzelspielerabenteuern eine Bereicherung sein. Horrorspiele und andere Games, deren Atmosphäre maßgeblich durch die Soundkulisse entsteht, werden mit einem Headset auf den Ohren zu einer intensiven Erfahrung.
Gaming-Headsets gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Der wichtigste Faktor zur Unterscheidung ist der zugrundeliegende Kopfhörertyp. Die meisten denken bei dem Begriff Headset vermutlich an die klassischen Muschelkopfhörer mit zwei großen Ohrmuscheln, die durch einen Kopfbügel miteinander verbunden sind.
In-Ear-Kopfhörer
Für Gamer und Gamerinnen gibt es aber auch In-Ear-Kopfhörer mit Ohrstöpseln, die in den Gehörgang gesteckt werden.
Solche Modelle nutzen viele Leute für den mobilen Musikgenuss, sie eignen sich aber ebenso gut fürs Gaming. In-Ears sitzen fest im Ohr und schirmen sehr gut nach außen ab, so dass man kaum etwas von der Außenwelt hört und sich voll und ganz auf das Spiel konzentrieren kann.
Der Nachteil von In-Ear-Headsets ist jedoch, dass das Mikrofon in der Regel nicht die beste Tonqualität hat. Bei kabelgebundenen Headsets sind die Mikros oft direkt im Kabel verbaut. Für die Kommunikation mit anderen Spielern und Spielerinnen reicht das grundsätzlich aus, aber wer Wert auf wirklich guten Mikrofonsound legt, sollte eher zu einem Over-Ear- oder On-Ear-Headset greifen.
On-Ear-Kopfhörer und Over-Ear-Kopfhörer
Bei On-Ear-Kopfhörern liegen die Ohrmuscheln auf den Ohren auf, was – je nach Modell – störend sein kann. Das liegt daran, dass sie einen gewissen Druck auf die Ohren ausüben. Zudem klingt der Ton etwas weniger plastisch als bei Over-Ear-Modellen. Die Ohrmuscheln sind kleiner und deshalb kann sich der Schall nicht so gut ausbreiten. Over-Ear-Headsets wiederum haben große Ohrmuscheln, die die Ohren komplett umschließen. Die Größe sorgt aber auch dafür, dass so ein Over-Ear-Headset recht schwer ist, was bei längerem Tragen unbequem werden kann.
Bei On-Ears und Over-Ears wird zwischen offener und geschlossener Bauform unterschieden. Bei Kopfhörern mit offener Bauform dringt der Schall dank einer durchlässigen Rückwand nach außen. Das hat zwei Vorteile: Einerseits wirkt der Klang dadurch recht natürlich und plastisch, andererseits findet ein Wärmeaustausch statt. Speziell im Sommer sind offene Kopfhörer angenehm zu tragen, weil die Ohren darunter nicht so heiß werden. Da können die Alternativen mit geschlossener Bauform nicht mithalten. Dafür werden sich Ihre Mitmenschen nicht gestört fühlen, wenn Sie geschlossene Kopfhörer nutzen – egal, wie laut Sie den Spielsound aufdrehen. Der Schall dringt hier nicht nach außen. Obendrein dringt auch keiner von außen hinein, so dass Sie nicht von Umgebungsgeräuschen gestört werden. Der Sound ist oftmals basslastiger als bei offenen Kopfhörern und dafür weniger plastisch. Was nun besser ist, ist im Wesentlichen Geschmackssache.
Dass Headsets nur zwei Ohrmuscheln beziehungsweise Ohrstöpsel haben, bedeutet nicht, dass lediglich Stereosound möglich ist. Gaming-Headsets mit Surround-Sound sind weit verbreitet. Doch welcher Technologie sollte man als Gamer den Vorzug geben?
Stereo-Gaming-Headsets leisten zweifelsohne gute Dienste, vor allem dann, wenn man hauptsächlich Strategiespiele oder MMORPGs spielt, bei denen es nicht darauf ankommt, Geräuschquellen ganz genau orten zu können. Wenn Sie aber sehr viel Zeit mit Actionspielen, also Ego- oder Third-Person-Shootern, verbringen, macht sich ein Modell mit Surround-Sound bezahlt.
Wichtig hierbei: Es gibt sowohl Gaming-Kopfhörer, die echten Raumklang bieten, weil mehrere Lautsprecher in den Ohrmuscheln verbaut sind, als auch Exemplare, die den Surround-Sound lediglich simulieren. Dabei erklingen die einzelnen Tonkanäle aus einer Membran (wie bei Stereo-Headsets), es gibt aber einen kleinen Zeitversatz. Dadurch wirkt es so, als kämen die Sounds aus unterschiedlichen Richtungen.
Echte Raumklangkopfhörer erzielen zwar bessere Ergebnisse, aber Virtual-Surround-Headsets bieten heutzutage ebenfalls einen sehr guten Klang und sind günstiger. Es gibt mittlerweile auch Headsets, die Dolby Atmos unterstützen. Hier wird per Software ein Surround-Effekt erzeugt, der sehr realistisch ist.
Klangqualität
Klangqualität ist das Wichtigste, wenn es um Gaming-Headsets geht. Zwar lassen sich hier objektive Maßstäbe anwenden, letztendlich ist es aber auch immer eine Frage des persönlichen Empfindens, wie gut der Ton von Kopfhörern klingt.
Bauform
Im Hinblick darauf ist es wichtig, die richtige Wahl bezüglich der Bauform zu treffen. Wenn Sie keine In-Ears haben möchten, sondern ein Headset mit Kopfbügel, müssen Sie sich nicht nur zwischen On-Ear- und Over-Ear-Kopfhörern entscheiden, sondern auch zwischen offener und geschlossener Bauweise. Mögen Sie es lieber basslastig, sollten Sie zu einem geschlossenen Headset greifen. Soll der Ton plastischer sein, empfiehlt sich ein Modell mit offenem Design.
Tragekomfort
Der Tragekomfort spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Niemand möchte nach einem langen Gaming-Abend schmerzende Ohren haben, weil die Kopfhörer zu stark drücken. Mit einem Over-Ear-Headset vermeiden Sie diesen unangenehmen Nebeneffekt, jedoch stellt sich hier die Frage, ob so ein Exemplar Ihnen nicht vielleicht zu schwer ist.
Stereo- oder Surround-Headset
Des Weiteren ist zu überlegen, ob es ein Stereo- oder Surround-Headset sein soll. Spielen Sie viele Shooter, empfiehlt sich ganz klar ein Headset mit Surround-Sound. Ob nun mit virtuellem oder echtem Raumklang, hängt von Ihrem Budget ab. Erstere Option ist definitiv keine schlechte. Bedenken aber, dass Sie in dem Fall einen freien USB-Anschluss für Ihr Headset benötigen. Der virtuelle Surround-Sound wird mithilfe einer externen Soundkarte erzeugt, die Sie per USB an die Kopfhörer und Ihren PC beziehungsweise Ihre Konsole anschließen (sofern selbige unterstützt wird). Es ist zwar bei manchen Modellen auch möglich, das Headset per Klinkenkabel anzuschließen, doch dann gibt es nur Stereoton wieder.
Wireless Variante
Apropos Kabel: Wenn Sie kein kabelgebundenes Gaming-Headset haben möchten, haben Sie die Auswahl aus einem breiten Angebot an Wireless-Gaming-Headsets. Manche Wireless-Modelle werden via USB-Funkempfänger, andere per Bluetooth-Verbindung mit dem PC gekoppelt. Kabellose Gaming-Headsets bieten einen guten Sound und mehr Bewegungsfreiheit. Der eingebaute Akku erhöht jedoch das Gewicht und muss regelmäßig aufgeladen werden. Vergisst man das Aufladen, kann es passieren, dass das Gaming-Headset mitten im Online-Gefecht den Geist aufgibt, weil der Akku leer ist. Das Problem besteht bei kabelgebundenen Geräten nicht, die obendrein eine bessere Soundqualität liefern als Wireless-Alternativen.
Design
Zu guter Letzt spielt die Optik eine Rolle bei der Kaufentscheidung. Sowohl kabelgebundene als auch kabellose Gaming-Headsets sind in vielfältigen Designs erhältlich. Die meisten sind in Schwarz oder Grau gehalten und gelegentlich mit Farbakzenten versehen. Es gibt auch weiße Exemplare und solche in Knallfarben oder mit aufwendigen Mustern. Darüber hinaus werden Gaming-Headsets mit RGB-Beleuchtung angeboten, deren Farbe sich ändern lässt.
Unser Praxistipp: Discord-zertifizierte Headsets
Discord ist ein Computer-Tool, das es PC-Spielern ermöglicht, untereinander zu kommunizieren. Das Programm ist mittlerweile so beliebt und bedeutsam geworden, dass es Gaming-Headsets gibt, die eine offizielle Discord-Zertifizierung haben. Diese garantiert, dass das Gerät perfekt mit der Software zusammenarbeitet. Zur Liste der zertifizierten Headsets zählen unter anderem Exemplare von Razer, HyperX, Logitech, ASUS, Corsair und SteelSeries. Wenn Sie Discord häufig nutzen, ist es sinnvoll, ein Headset mit Zertifizierung zu wählen, um von einem guten Sound und einer guten Aufnahmequalität zu profitieren.
Was bringt Noise-Cancelling?
Noise-Cancelling sorgt dafür, dass Sie (so gut wie) keine Geräusche mehr aus Ihrer Umgebung wahrnehmen und somit beim Spielen voll und ganz in die virtuelle Welt hineintauchen können. Gaming-Headsets, die mit diesem Feature ausgestattet sind, ermöglichen es folglich, sich komplett auf das Spielgeschehen zu konzentrieren. Allerdings kann es auch von Nachteil sein, wenn man gar keine Umgebungsgeräusche mehr wahrnimmt und dadurch beispielsweise verpasst, wenn es an der Tür klingelt. Allerdings lässt sich Noise-Cancelling stets an- und abschalten.
Kann ich mein Gaming-Headset auch an der Konsole verwenden?
Nicht jedes Gaming-Headset unterstützt die Nutzung mit Konsolen. Manche Geräte sind mit Plattformen mehrerer Hersteller kompatibel, andere beispielsweise nur mit PlayStation- oder Xbox-Konsolen. Headsets mit Klinkensteckern können zumindest immer als Kopfhörer verwendet werden. Die Controller der PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügen über einen entsprechenden 3,5-mm-Klinkeneingang. Bei der Nintendo Switch befindet sich der Eingang an der Oberseite der Konsole. Haben Sie ein Wireless-Headset mit Bluetooth und einen Fernseher, der Bluetooth unterstützt, können Sie es darüber mit dem TV-Gerät koppeln und sich den Spielsound über das Headset ausgeben lassen.
Sind Gaming-Headsets gut zum Streamen und für YouTube-Videos geeignet?
Es gibt High-End-Headsets, deren Mikrofon eine recht ordentliche Tonqualität aufweist und die sich deshalb gut für Leute eignen, die gerade den Einstieg in die Welt des Livestreamings und/oder der YouTube-Videoproduktion wagen. Wer jedoch größere Ambitionen hat, sollte sich früher oder später ein einzelnes hochwertigeres Mikro kaufen, zum Beispiel ein Großmembran- oder Kondensatormikrofon. An deren Aufnahmequalität kommen die Mikros von Gaming-Headsets aktuell nicht heran.