Ratgeber
Wissenswertes zu Internetradios
Mit dem Internetradio ist das Radiohören im Internet möglich, sodass mehrere tausend Sender empfangen werden können. Auch wenn es sich rein optisch oftmals nicht von dem normalen Radio unterscheidet, hat es trotzdem viele Vorteile zu bieten, die sich ganz klar sehen lassen können. Zugang zum Internet erhalten sie durch einen DSL Anschluss, welcher in der Regel über WLAN funktioniert.
Bei einem Internetradio handelt es sich um ein Radio, welches das Hören von Radiosendern via Internet ermöglicht, was dazu führt, das nahezu unzählige Radiosender empfangen werden können.
Mit vielen verschiedenen weiteren Funktionen, wie zum Beispiel die Interpretenanzeige oder die Anzeige vom Albumcover, begeistern die unterschiedlichen Modelle mittlerweile vielzählige Nutzer.
Einfach in der Bedienung und gering im Anspruch ist es möglich, das Internetradio schnell anzuschließen. Neben dem Hören von Internetsendern können die meisten Ausführungen mittlerweile ebenfalls Sender über den UKW/FM-Anschluss hören.
Info:
Mit Hilfe von einem Internetradio können, je nach Modell, bis zu 30.000 Sender weltweit empfangen werden!
Wie funktioniert ein Internetradio?
Die einzelnen Internetradios stellen ihre Sender online zur Verfügung, was nicht nur innerhalb Österreichs, sondern von der ganzen Welt aus funktioniert und in Sachen Empfang keine Rolle spielt. Das Internetradio, welches über den DSL Anschluss via LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet verbunden ist, kann nun alle Informationen vom Sender online abrufen und abspielen.
Welche Gerätetypen gibt es?
Auch bei den einzelnen Internetradios gibt es Unterschiede. So gibt es neben dem normalen Internetradio ebenfalls Modelle mit der Bezeichnung DAB+. Hierbei handelt es sich um Radios, welche einen besseren Empfang bieten und über WLAN eine stabilere Leistung gewährleisten. Zusätzlich ist die Klangqualität wesentlich besser als bei den typischen und normalen Modellen. Des Weiteren bekommen Nutzer bei den DAB+ Internetradios oftmals viele weitere tolle Funktionen geboten, wozu zum Beispiel die Interpretenanzeige oder die Anzeige des Songtitels gehören. Einige Modelle sind ebenfalls in der Lage dazu, das Albumcover anzuzeigen oder aber Werbung auszublenden. Auch in der Anschlussart gibt es bei dem Internetradio Unterschiede, so lassen sich einige Modelle nur via LAN-Kabel verbinden, andere wiederrum ausschließlich über WLAN und wieder andere mit beiden Varianten. Des Weiteren bieten einige Produkte die Möglichkeit, alle Einstellungen sowie Sendersuchen über eine beiliegende Fernbedienung durchzuführen, wodurch der Nutzungskomfort erheblich erhöht wird.
Was ist beim Kauf von einem Internetradio zu beachten?
Mittlerweile gibt es zahlreiche Internetradios von unterschiedlichen Herstellermarken mit vielen verschiedenen Leistungsmerkmalen, sodass es nicht immer einfach ist, einen klaren Überblick zu bekommen. Um schlussendlich nicht enttäuscht zu werden, sollten beim Kauf von einem neuen Internetradio einige Faktoren berücksichtigt werden.
Die Verbindung
Wichtig ist es, darauf zu achten, wie das Internetradio mit dem Internet verbunden werden kann. Hier gibt es Modelle, die ausschließlich die Verbindung via LAN-Kabel ermöglichen. Das hat jedoch zur Folge, dass diese nur innerhalb des Hauses eingesetzt werden können. Modelle, die sich per WLAN mit dem Internet verbinden lassen, lassen sich zusätzlich wesentlich flexibler nutzen, sodass sie auch mit in den Garten genommen werden können, um auch in der Sonne die Vielfalt der Sender zu genießen. Selbstverständlich gibt es ebenfalls Internetradios, welche sowohl per LAN-Kabel als auch durch WLAN verbunden werden können.
Lautsprecher und Klangqualität
Um die Musik auch in vollen Zügen genießen zu können, ist es wichtig, beim Kauf auf die Lautsprecher der Modelle zu achten und somit die Klangqualität nicht außer Acht zu lassen. Während Geräte mit nur einem Lautsprecher die Musik nur in Stereoqualität abspielen können, bieten Ausführungen mit zwei Lautsprechern eine wesentlich bessere Qualität. Auch der Anschluss von einer oder mehreren weiteren Boxen ist bei einigen Radios kein Problem.
Die Verschlüsselung
Für den Radioempfang gibt es bezüglich der Verschlüsselung einige Standards, die Pflicht sind. Der Grundschutz, auch „WEP“ genannt, ist normalerweise bei jedem Radio vorhanden, jedoch oftmals kaum ausreichend. Am sichersten ist es, das Netzwerk über eine WPA Verschlüsselung zu sichern.
DAB+
Wer einen hohen Wert auf eine erstklassige Klangqualität sowie eine sichere Internetverbindung legt, sollte zu DAB+ Internetradios greifen. Diese bringen zusätzlich noch viele weitere tolle Funktionen mit sich, die sich ganz klar sehen lassen können.
Display
Während die normalen Radios zum Suchen der einzelnen Sender ein Rädchen aufweisen, gibt es diese Funktion bei dem Internetradio nicht. Aus diesem Grund sollte das Display beim Kauf ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Damit die Bedienung besonders einfach ist und man einen schnellen Überblick bekommt, ist es ratsam, ein Gerät mit einem möglichst großen Display auszuwählen.
2. Können auch mehrere Internetradios zeitgleich über den Router laufen?
Ja, das ist möglich, da sich jedes Internetradio separat verbindet und einen eigenen Zugang erhält. Wichtig ist es bei der Verbindung über LAN-Kabel jedoch, darauf zu achten, dass auch ein Eingang am Router frei ist, was bei der Verbindung mit WLAN nicht notwendig ist.
3. Kann man mit dem Internetradio ausschließlich Internetsender empfangen?
Das kommt darauf an, welches Modell man besitzt, denn einige Internetradios ermöglichen auch den Empfang der normalen Radiosender, wozu selbstverständlich auch keine Internetverbindung notwendig ist.
Fazit – So findet man das perfekte Internetradio
Wichtig ist es, vor dem Kauf genau zu wissen, wo das Internetradio in Zukunft eigesetzt wird und welche Eigenschaften es mitbringen soll. Die Anschlussart, ob per LAN-Kabel oder via WLAN spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und auch die Klangqualität sollte nicht vergessen werden. Andere Funktionen hingegen sind Geschmackssache, erhöhen jedoch den Nutzungskomfort.