Ratgeber
Unkrautvernichter » Unkraut gezielt bekämpfen
Ein gepflegter Auftritt ist für Unternehmen wichtig. Dabei geht es nicht nur um die digitale Präsentation und das gelebte Image durch die Belegschaft, sondern auch um das Aussehen des Firmengeländes. Vor allem Betriebe mit Kundenkontakt vor Ort benötigen eine ansehnliche Außenanlage.
Erfahren Sie in unserem Ratgeber, warum ein Abflammgerät als schnelle und umweltfreundliche Methode zur Unkrautvernichtung ideal geeignet ist und worauf es bei der Nutzung zu achten gilt.
Ein Unkrautvernichter ist eine Substanz oder ein Produkt, um unerwünschte Pflanzen in ihrem Wachstum zu hemmen. Entsprechend den Wirkmechanismen werden drei Arten der Unkrautvernichter unterschieden:
- Chemische Unkrautvernichter enthalten Stoffe, die vom Unkraut aufgenommen werden und transportiert durch die Pflanzenteile zu deren Absterben führen. Auf diese Weise werden zwar große Flächen unkrautfrei, doch auch der Rasen, Pflanzen im Garten und der Boden insgesamt werden belastet.
- Mechanische Unkrautvernichter wie Unkrautstecher und Fugenkratzer erlauben es, Pflanzen wie Disteln oder Löwenzahn mechanisch zu entfernen. Die Methode eignet sich nur für kleinere und gut zugängliche Stellen.
- Thermische Unkrautvernichter nutzen Hitze, um das Unkraut zu töten. Auf kleineren Grundstücken kommt heißes Wasser oder Dampf zur Anwendung, für die effiziente Behandlung größerer Flächen sind Abflammgeräte, auch Unkrautbrenner genannt, gefragt.
In der Landwirtschaft kommen ergänzend biologische Methoden zum Einsatz, bei denen Organismen wie Pilze oder Lebewesen wie Insekten gezielt eingesetzt werden, um unerwünschtes Unkraut einzudämmen.
Um den Garten oder die Grenzen zum Rasen unkrautfrei zu halten, sind Abflammgeräte eine umweltfreundliche Methode. Die Geräte erzeugen binnen kurzer Zeit eine hohe Hitze und können die Pflanzen so verbrennen.
Zartes und nicht tief wurzelndes Unkraut wird bei der thermischen Unkrautbeseitigung bereits bei der ersten Anwendung verbrannt. Das Abflammen robuster Gewächse zeigt nicht immer sofort sichtbare Ergebnisse, doch der Unkrautbrenner schädigt die Pflanzenzellen derart stark, dass sie absterben und nach wenigen Tage die gesamte Pflanze vertrocknet ist. Ein Abjäten der Überreste genügt.
Diese Gruppe der Unkrautvernichter kennt zwei Unterformen, abhängig von der Art der Hitzeerzeugung: Elektrobrenner und Gasbrenner.
Gas-Unkrautbrenner
Dieser Unkrautvernichter verwendet eine offene Flamme, um das Unkraut zu verbrennen oder es so stark zu erhitzen, dass es vertrocknet. Hierfür benötigt er eine Gasquelle, die entweder als Gaskartusche oder Gasflasche vorliegt.
Für eine unkomplizierte Anwendung nutzen die Gasbrenner oft eine Piezozündung. Im Handstück sitzt ein Zündknopf, der beim Betätigen dafür sorgt, dass im Inneren gegen einen Piezokristall geschlagen wird. Die Piezozündung erzeugt so eine Spannung, die wiederum einen Funken entstehen lässt, sodass der Zündmechanismus das Gas entzündet.
Tipp: Mit verstellbarer Durchflussregulierung kann das Gas bestens kontrolliert werden.
Elektrische Abflammgeräte
Diese Geräte leiten Strom durch Heizelemente. Der erzeugte Hitzestrahl ist keine offene Flamme, was die Sicherheit bei der Nutzung erhöht. Die Arbeit im Garten ist leiser und es muss nicht über das Wiederbefüllen der Gasquelle nachgedacht werden.
Als Untergruppe gibt es elektrische Unkrautvernichter mit Infrarottechnik. Der Strom erhitzt in diesem Fall eine Platte aus Stahl oder Keramik, die beim Kontakt mit dem Unkraut dessen Zellwände zerstört.
Ob mit einem elektrisch betriebenen Brenner oder einem Gasbrenner, die Unkrautvernichter können unterschiedliche Ausstattungsmerkmale besitzen, die Sie vorab bedenken sollten, um ein komfortables Arbeiten am Rasen oder im Garten zu ermöglichen.
Erreichbare Maximaltemperatur
Die Temperaturspanne ist groß und beginnt bei 600 Grad Celsius für elektrische Unkrautvernichter. Eine gute Heizspirale kann den Unkrautbrenner auch auf 800 Grad Celsius erhitzen und Infrarot erzeugt hohe Temperaturen bis zu 1.200 Grad. Ein Abflammgerät mit Gasflamme erreicht problemlos 1.000 Grad.
Größe des Kopfteiles
Das Abflammen wird mit breitem Brenner effektiver. Je mehr Boden bearbeitet werden muss, desto breiter darf das Kopfteil ausfallen. Schmale Brenner sind hingegen perfekt für schwer erreichbare Stellen im Garten und präzises Arbeiten auf dem Rasen.
Gesamtlänge
Während am Rand eines kleinen Rasens die Arbeit schnell beendet ist, gehört zur Pflege eines großen Rasens und verwinkelter Grundstücksfläche mehr Zeitaufwand. Jetzt spielt es eine Rolle, dass der Unkrautvernichter durch seine Gesamtlänge eine aufrechte und damit rückenschonende Körperhaltung ermöglicht. Je länger der Stiel ist, desto größer ist der Abstand zum Boden und damit auch der Sicherheitsabstand bei der Anwendung.
Gewicht
Leichte Unkrautvernichter beginnen bei einem Kilogramm und sind damit sehr transportabel. Auch größere Modelle bewegen sich maximal zwischen 1,5 und 2,5 Kilogramm.
Wichtig: Wird das Abflammgerät über einen Schlauch mit einer Gasflasche verbunden, ist für den Transport über den Boden dessen Eigengewicht zu berücksichtigen.
Hausmittel als Alternative: Wie bekomme ich Unkraut zwischen den Pflastersteinen weg?
Sauberes, heißes Wasser über den Boden zu gießen, ist die einfachste Methode. Ein anderes Hausmittel besteht aus dem Anrühren einer Essiglösung, die jedoch nicht großflächig benutzt werden darf, da Essig den pH-Wert zu weit in den sauren Bereich verschiebt. Das schadet Pflanzen und Rasen. Ebenfalls als Hausmittel bekannt: Salz oder Backpulver auf unerwünschte Pflanzen geben, damit diese austrocknen. Auch diese selbst gemachten Rasenunkraut-Vernichter dürfen nur in geringen Mengen genutzt werden, um das Bodengleichgewicht nicht zu stören.
Wo dürfen Unkrautvernichter eingesetzt werden?
Im Garten abseits von Rasen und Beeten sollen versiegelte Flächen wie Wege für Fußgänger und Fahrzeuge unkrautfrei bleiben. Auf Ihrem Privatgrundstück können Sie die Abflammgeräte jederzeit nutzen, auf landwirtschaftlichen Flächen ist eine Rücksprache mit der zuständigen Landwirtschaftsbehörde dann erforderlich, wenn Methoden mit chemischen Zusätzen zum Einsatz kommen sollen.
Darf ein Unkrautvernichter als Grillanzünder genutzt werden?
Insbesondere Gas-Unkrautbrenner können auch zum Anzünden von Grills verwendet werden. Wichtig ist, dass die Hersteller diese Funktion ausdrücklich benennen.