KNIPEX – Rohr- und Wasserpumpenzangen
Wasserpumpenzangen eignen sich gut zum Greifen von runden und eckigen Teilen auch größeren Durchmessers. Sie spielen im Bereich der Sanitärinstallation eine gewichtige Rolle, kommen aber auch bei vielen anderen Arbeiten, wie beispielsweise im Lüftungsbau zum Einsatz. Je feiner die Verstellung einer Wasserpumpenzange ist, desto genauer lässt sich die Zange an die jeweilige Größe der Werkstücke – wie beispielsweise Rohre – anpassen. Die hochwertigen KNIPEX Wasserpumpenzangen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Backen
selbstklemmend sind. Einmal richtig eingestellt, reicht der Druck auf den oberen Zangenschenkel, um das Werkstück kraftvoll zu drehen. Hierdurch wird die Hand bei der Arbeit deutlich entlastet. Intensive Beanspruchung erlaubt wiederum ein weiteres KNIPEX Qualitätsmerkmal: Die Zähne sind induktiv gehärtet, so dass sie auch nach langem, intensivem Gebrauch noch fest und sicher zupacken – wie am ersten Tag.
Der Zangenschlüssel
Der Zangenschlüssel von KNIPEX ist Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug. Er ersetzt durch stufenloses Greifen im gesamten Kapazitätsbereich einen ganzen Satz Schraubenschlüssel - metrisch und zöllig! Die glatten, in jeder Position unter Last parallelen Greifbacken greifen mit 10-facher Handkraft sehr kraftvoll zu. Durch den Hub zwischen den Greifbacken kann mit dem Zangenschlüssel nach dem Ratschenprinzip gearbeitet werden. Beim Nachsetzen muss er nicht wie ein Schraubenschlüssel vom Werkstück abgenommen werden. Mit seiner kraftvollen Übersetzung eignet sich der Zangenschlüssel auch hervorragend zum Festhalten, Zusammenpressen und Biegen.
Die Wasserpumpenzange
Das verstellbare Gleitgelenk ist das hervorstechende Merkmal einer Wasserpumpenzange. Es ermöglicht unterschiedlich große Öffnungsweiten des Greifmauls – und damit das Greifen von Werkstücken verschiedenen Durchmessers. Um ein Abrutschen daran zu vermeiden, sind die Backen in der Regel verzahnt. Das hat wiederum zur Folge, dass diese Zähne insbesondere an Werkstücke aus weicheren Werkstoffen wie Kupfer oder Messing ihre Spuren auf der Oberfläche hinterlassen können.
Die Rohrzange
Sie wird landläufig auch als Schwedenzange bezeichnet. Das Einstellen der Maulweite erfolgt bei der Rohrzange über das Drehen der Rändelschraube. Durch Druck auf den oberen Zangenarm wird danach ein selbstverstärkender Hebelmechanismus in Gang gesetzt, bei dem das Werkstück selbsttätig festklemmt. Für das weitere Greifen muss hier kein weiterer Druck ausgeübt werden.
Die Siphon-Connectorenzange
Wer an sensiblen Materialien keinen bleibenden Spuren – etwa durch den Einsatz einer Wasserpumpenzange – hinterlassen möchte, ist mit der Siphon-Connectorenzange gut bedient. Ihre Ausführungen mit schonenden Kunststoffbacken und dem Rohr angepassten Oberflächenkonturen lösen etwa Überwurfverschraubungen an Geruchsverschlüssen nahezu spurlos. Auch für Überwurfverschraubungen, durch die elektrische Impulse gehen (Connectoren-Stecker) wird diese Zange gebaut.