- Produkte
- Mehr über Ledlenser erfahren
Hightlights
Produktauswahl
-
Von der Garagenfirma zu internationalen Taschen- und Stirnlampenproduzenten. Mit eigenständiger Forschung und Entwicklung erweitert Ledlenser stetig sein Sortiment und hinterfragt auch bewährte Konzepte. Immer nach dem Motto:
Jeden Tag ein bisschen besser werden. Hierbei wurden schon mehr als 100 Patente, Gebrauchsmuster, Designs und Marken eingetragen.
Mit seinen 1000 Mitarbeitern ist das Unternehmen in Deutschland, Italien, Japan und der Schweiz angesiedelt.ISO ZERTIFIZIERUNG
Qualitätsmanagement: DIN EN ISO 9001:2015 - Konstante Qualität
Unser zuverlässiges Qualitätsmanagement nach ISO 9001 sichert eine gleichbleibend hohe Produkt- bzw. Dienstleistungsqualität. Durch eindeutig definierte Prozesse können wir die Erwartungen unserer Kunden konstant erfüllen. Unser Standort in China erfüllt ebenfalls die Anforderungen der Norm ISO 9001.Umweltmanagement : DIN EN ISO 14001:2015 – Betriebliches Umweltprogramm
Unser Unternehmen hat eine betriebliche Umweltpolitik sowie Umweltziele festgelegt. Die Zielsetzung hinsichtlich des Umweltschutzes mit dem Schwerpunkt auf unsere Umweltleistung ist es, ein Umweltmanagementsystem zu etablieren und umzusetzen
um kontinuierliche Verbesserungen zu garantieren.Energiemanagement: DIN EN ISO 50001:2011 - Natürliche Ressourcen schonen
Wir achten auf ein nachhaltiges Umwelt- und Energiemanagement in unserem Unternehmen und setzen dies durch effizienten Energie- und Rohstoffeinsatz, die Abfallminimierung sowie eine gezielte Risikovorbeugung um. -
Vorsprung ist eine Frage der richtigen Technik. Von innovativen Linsen bis zu zukunftsweisenden Stromversorgungen – wir arbeiten unermüdlich daran, unseren technologischen Vorsprung weiter auszubauen. Hier ein kleiner Auszug unserer Technologien:
ADVANCED FOCUS SYSTEM
Galilei schwor auf die Kraft der Linse, Newton auf die des Reflektors. Wir haben einfach beide Technologien kombiniert. Das Ergebnis: unser patentiertes3 Advanced Focus System (AFS), das einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht ermöglicht. Dabei besitzt das AFS eine Effizienz, die selbst Experten begeistert.FLOATING CHARGE SYSTEM
Kabellos aufladen: Mit dem zur Wandmontage geeigneten Floating Charge System und seinem magnetischen Ladekabel ist die Lampe mit einem Handgriff einsatzbereit. Neben dem Ladevorgang an herkömmlichen Steckdosen kann das System auch im Auto am Zigarettenanzünder angeschlossen werden.NATURAL LIGHT
In manchen Situationen ist Licht nicht gleich Licht. Aus diesem Grund gibt es von Ledlenser nicht nur besonders helles, sondern auch besonders natürliches Licht: Natural Light erzeugt Licht mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90. Dies stellt eine originalgetreue Farbwiedergabe sicher, auch im tiefroten Farbbereich.DUAL POWER SOURCE
Mit unserer Dual Power Source können Sie jederzeit die volle Leistung Ihrer Ledlenser nutzen – egal, welche Energiequelle Sie gerade zur Hand haben. Die Technologie erkennt die Art der Energiequelle. So können Sie wahlweise den wiederaufladbaren Ledlenser-Akku oder eine Einweg-Batterie verwenden. Extrem praktisch für lange Jobs ohne Steckdose.COOLING TECHNOLOGY
Mit der Cooling Technologie (CT) behalten Sie selbst bei Höchstleistungen einen kühlen Kopf. Unsere CT-Produkte leiten durch den intelligenten Einsatz von Kühlkörpern optimal LED-Wärme ab. Diese Technologie findet auch bei der Kühlung von Computer-
Chips Einsatz und sorgt für hohe Energieeffizienz, erhöhte Strahlkraft und besonders langlebige LEDs.MAGNETIC CHARGE SYSTEM
Mit dem Magnetic Charge System lässt sich das Ladekabel schnell und einfach an die Lampe anbringen. Die Verbindung zum Aufladen des Akkus erfolgt über magnetische Kontakte. Bei Annäherung der Kontakte koppelt sich das Ladekabel automatisch mit der Lampe. Unter Last löst sich die Verbindung von selbst.OPTISENSE TECHNOLOGY
Ob es dämmrig ist, schattig, trüb oder stockdunkel: Mit der Optisense Technology passt sich Ihre Ledlenser automatisch den vorhandenen Lichtverhältnissen an. Der innovative Dimmer regelt dabei die Leuchtkraft in Abhängigkeit vom reflektierenden Eigenlicht und vermeidet lästige Blendeffekte. -
Wir haben unsere Produkte entwickelt und auf Herz und Nieren geprüft. Nur was problemlos den härtesten Bedingungen standhält, darf unseren Namen tragen. Und weil wir uns der Qualität unserer Produkte sicher sind, gewähren wir auf fast alle Ledlenser Lampen eine überdurchschnittlich lange Garantiezeit von bis zu sieben* Jahren.
* 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 5 Jahre. Bedingungen unter ledlenser.com/warranty.