Ratgeber
In Sporthallen sowie in gewerblich genutzten Räumen sind andere Beleuchtungslösungen als im heimischen Wohnzimmer gefragt.
Mit einer Hallenbeleuchtung werden Arbeitsbereiche dank starker Leistung mit hellem Licht versorgt und robuste Bauweisen garantieren eine gute Haltbarkeit trotz anspruchsvoller Umgebung.
Was es über Hallenleuchten zu wissen gibt und warum die LED-Technik bevorzugt zum Einsatz kommt, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Eine Halle zeichnet sich durch ihre Größe aus, um beispielsweise Maschinen, Mitarbeitenden oder Sportlern ausreichend Platz zu bieten. Die Decke befindet sich hier in einer anderen Höhe als bei Wohnräumen. Beide Faktoren führen dazu, dass gutes Licht nicht von klassischen Raumleuchten stammen kann, sondern eine Hallenbeleuchtung gefragt ist. Überwiegend im Einsatz ist die LED-Technologie. Das Kürzel LED bedeutet „Light Emitting Diode“, übersetzt eine lichtemittierende Diode auf Halbleiterbasis. LEDs nutzen zur Beleuchtung einen Halbleiter-Chip, der durch Stromfluss zu leuchten beginnt.
LED-Beleuchtung ist heute vorrangig im Einsatz und verdrängt damit die Hallenbeleuchtung mit Halogen-Metalldampflampen oder Quecksilberdampflampen. Obwohl LED-Leuchten in der Anschaffung erst einmal kostenintensiver sind, besitzen sie enorme Vorteile gegenüber den älteren Alternativen.
Ob es um Sporthallen, Produktionshallen oder Lagerhallen geht, in allen Bereichen dominieren LED-Hallenleuchten aufgrund ihrer vielen Vorteile:
1. LEDs besitzen ein enormes Energiesparpotenzial. Bis zu 70 Prozent weniger Strom wird für den Betrieb benötigt, was die Nutzung wirtschaftlich macht.
2. Die Leuchten geben ihr maximales Licht sofort nach dem Einschalten ab, denn sie besitzen keine Anlaufzeit. Zugleich sind viele Modelle dimmbar, um ideal an die Hallenbedingungen angepasst zu werden.
3. LED-Lampen enthalten keine Giftstoffe wie Quecksilber, was zum einen die Sicherheit im Betrieb erhöht und zum anderen die Entsorgung einfacher gestaltet.
4. Passend zum Einsatz als Hallenstrahler, punktet die LED-Beleuchtung mit einer hohen Widerstandsfähigkeit. LEDs sind unempfindlich gegenüber Erschütterungen.
5. Im Vergleich zu anderen Lampen wird mehr Strom in Licht umgewandelt. Das führt zu einer geringeren Wärmeabgabe und zugleich zu einer längeren Lebensdauer. LED-Beleuchtung ist wartungsarm und begleitet den Arbeitsalltag bis zu 50.000 Stunden.
6. Die Leuchtmittel führen zu einer CO2-Einsparung und besitzen somit eine gute Umweltbilanz.
Während private Raumbeleuchtung jedem selbst überlassen ist, gilt bei der Hallenbeleuchtung für die Industrie und andere gewerbliche Nutzungen die Vorschrift „Licht und Beleuchtung“ nach DIN EN 12464. Dort wird festgeschrieben, welche Helligkeit nötig ist, sodass ein sicheres Arbeiten und ein Wohlbefinden der Menschen gewährleistet werden.
Die Beleuchtung wird nach der Arbeitsstättenrichtlinie je nach Arbeitsbereich anders definiert. Im Überblick sind folgende Beleuchtungsstärken in der Einheit Lux vorgegeben:
Einsatzbereich der Industrie | Beleuchtung in Lux |
---|---|
Lagerräume für großteiliges Licht | 50 lx |
Allgemeine Vorrats- und Lagerräume | 100 lx |
Lager mit Fahrwegen für Personenverkehr | 150 lx |
Lagerräume samt einer Leseaufgabe | 200 lx |
Grobe und mittlere Maschinenarbeiten | 300 lx |
Versand- und Verpackungsräume | 300 lx |
Feine Maschinenarbeiten | 500 lx |
Warenkontrollen | 750 lx |
Arbeiten in Elektronikwerkstätten | 1.500 lx |
LED Hallenbeleuchtung berechnen
Um zu erfahren, welche Leistung die einzelnen Leuchtmittel erbringen müssen, damit die Beleuchtung vorschriftsgemäß ist, gibt es kostenlose Rechner im Netz. In deren Eingabemasken müssen folgende Werte eingesetzt werden:
- Lumen der geplanten LED-Strahler
- Abstrahlwinkel der Lampe
- Größe der zu beleuchtenden Fläche über Länge, Breite und Höhe der Halle
Vor dem Erwerb der LED-Hallenstrahler sollten Sie acht Merkmale bedenken, um die passende Auswahl für Ihren Bedarf zu finden.
Bauform
Es gibt verschiedene Bauformen, die je nach örtlichen Gegebenheiten eigene Vorzüge besitzen. LED-Hallenleuchten können als rechteckige und flache Modelle direkt unter der Decke platziert werden. Alternativ sind LED-Hallenstrahler im Einsatz, die als Pendellampen montiert und tiefer gehängt werden können, um bei hohen Hallen ausreichend Licht über Arbeitsflächen zu erzeugen.
Schutzart wie IP65
Der Einsatzbereich der Strahler kann unterschiedliche Schutzarten voraussetzen. Je mehr Staub, Kondens- und Spritzwasser in der Halle auftreten, desto höher muss die IP-Schutzart ausfallen. LED-Leuchten mit IP65 besitzen beispielsweise einen vollständigen Berührungsschutz, sind staubdicht und trotzen selbst Strahlwasser aus beliebiger Richtung.
Gut zu wissen: IP65-Modelle können auch außerhalb der Halle als sichere Außenbeleuchtung genutzt werden.
Betriebsstunden
Dank langlebiger LED-Technik sind LED-Hallenstrahler lange Zeit im Einsatz. Je nach Hersteller werden zwischen 30.000 und 50.000 Betriebsstunden angesetzt.
Lichtfarbe
Sie wird in Kelvin angegeben und in drei Bereiche eingeteilt: Es gibt warmweißes, neutralweißes und kaltweißes Licht. Während in Wohnräumen warmweißes Licht mit weniger als 3.300 Kelvin bevorzugt im Einsatz ist, wird zur gewerblichen Nutzung in Hallen kaltweißes Licht mit über 5.500 Kelvin genutzt. Diese Lichtfarbe nähert sich dem natürlichen Tageslicht an und wird daher auch „Tageslicht-Weiß“ genannt. (Weitere Informationen haben wir im Ratgeber zur Lichttechnik aufgelistet.)
LED-Hallenstrahler mit Bewegungsmelder
Ebenso wie IP65 einen hohen Schutz bei ungünstigen Umgebungsbedingungen gibt, erhöht sich die Sicherheit bei der Arbeit durch Sensoren im Strahler, die das Licht sofort bei einer registrierten Bewegung einschalten.
Dimmbare Leuchten
Für die beste Effizienz nach Bedarf sollten die Lampen dimmbar sein. Die Steuerung der Helligkeit kann entweder in Stufen erfolgen oder auch stufenlos aufgebaut sein.
Abstrahlwinkel
Für eine gute Lichtverteilung spielt der Abstrahlwinkel eine Rolle. Werden Leuchten tief gehängt, genügen bereits 60 Grad. Bei Deckenleuchten für breitere Bereiche werden 90 bis 120 Grad empfohlen.
Lumen
Die Helligkeit wird in Lumen angegeben und bewegt sich bei LED-Hallenstrahlern im Schnitt zwischen 12.000 bis 13.000 Lumen.