Ratgeber
Bei einer Bohrmaschine handelt es sich um ein elektrisches Gerät, das zum Bohren von Löchern ebenso eingesetzt wird wie für Meißelarbeiten. Den passenden Bohrer vorausgesetzt, können die Maschinen zur Bearbeitung von nahezu jedem Material verwendet werden.
Erfahren Sie in unserem Ratgeber, welche Arten von Elektro-Bohrmaschinen es gibt und wie Sie die passende Bohrmaschine für Ihre Anforderungen finden.
Eine elektrische Bohrmaschine findet sich vermutlich in der Werkzeugkiste eines jeden Handwerkers. Aber auch in den meisten Haushalten ist eine solche Maschine zu finden. Einfache Handbohrmaschinen bieten ausschließlich die Möglichkeit, Löcher zu bohren. Speziell bei besonders günstigen Modellen ist keine Regulierung der Drehzahl möglich. Solche Geräte eignen sich daher lediglich für einfache Aufgaben. Bohren in Beton oder Stein ist, wenn überhaupt, nur schwer damit möglich. Für Arbeiten in harten Materialien ist eine Schlagbohrmaschine die deutlich bessere Wahl. Sie verfügt über ein eingebautes Schlagwerk, das während des Bohrens schnelle und kurze axiale Schläge auf den Bohrer ausübt. Die Einstellung einer variablen Drehzahl ist bei Schlagbohrmaschinen in der Regel möglich.
Der große Bruder der Schlagbohrmaschine ist der Bohrhammer. Er ist meist deutlich größer und schwerer. Neben dem Bohren von Löchern können Sie mit einem Bohrhammer Meißelarbeiten durchführen und beispielsweise Wandschlitze für die Verlegung von Kabeln oder Rohren erzeugen. Wie die Schlagbohrmaschine hat auch der Bohrhammer ein Schlagwerk. Zwar werden hier deutlich weniger Schläge umgesetzt, dafür aber mit einer höheren Kraft ausgeführt. Einen Sonderfall stellt die Winkelbohrmaschine dar: Bei diesem Werkzeug ist der Bohrkopf um 90 Grad abgewinkelt, um auch an schwer zugänglichen Stellen arbeiten zu können. Die kompakten und schmalen Geräte sind im Vergleich zu Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern primär für Präzisionsarbeiten gedacht. Für den stationären Einsatz gibt es spezielle Tisch- und Säulenbohrmaschinen. Hier wird das zu bohrende Material in einen Werktisch eingespannt und kann ganz ohne Kraftanstrengung bearbeitet werden. In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie die passende Bohrmaschine für jedes Einsatzgebiet sowie verschiedene Zubehör-Sets.
Der Handel hält mittlerweile eine große Vielfalt an Akku-Schlagbohrmaschinen, Akku-Bohrschraubern und Akku-Winkelbohrmaschinen bereit. Ein mit Batterie betriebenes Modell hat verschiedene Vor- und Nachteile: Der große Vorteil einer mit einem Akku ausgestatteten Bohrmaschine ist die große Flexibilität. Die Suche nach einer Steckdose und die Verwendung eines Verlängerungskabels entfallen.
Moderne Akku-Bohrer bieten eine ähnliche Leistung wie vergleichbare kabelgebundene Geräte. Allerdings sind sie aufgrund des Akkus häufig schwerer und die Laufzeit ist konstruktionsbedingt begrenzt.
Eine kabelgebundener Bohrhammer benötigt dagegen immer eine Steckdose. Dafür ist ein Einsatz auch bei schweren und längeren Arbeiten unbegrenzt möglich. Meist sind kabelgebundene Bohrmaschinen aufgrund des fehlenden Akkus leichter, was speziell bei dauerhaften Einsätzen vorteilhaft ist.
Im Gegensatz zu Holz oder einer Gebäudewand ist Metall hart und hat eine relativ glatte Oberfläche.
Einfaches Ansetzen und Drauflos Bohren führt hier nicht zum Erfolg.
Stattdessen sollten Sie die exakte Position, an der später das Loch gebohrt werden soll, in einem ersten Arbeitsschritt mit einer Reißnadel anreißen. Steht die korrekte Position fest, folgt der Einsatz eines Körners. Mit einem Hammerschlag wird eine kleine punktförmige Vertiefung an der späteren Bohrstelle gesetzt, die dafür sorgt, dass der Bohrer nicht abrutscht.
Alternativ ist die Verwendung eines sogenannten Zentrierbohrers möglich. Anschließend kann mit einem kleinen Bohrer vorgebohrt werden. Um das entstandene Loch auf den gewünschten Durchmesser zu bringen, muss in einem letzten Arbeitsschritt mit einem passenden Bohrer nachgebohrt werden.
Die vorgebohrte Öffnung sorgt für eine perfekte Führung und ermöglicht ein optimales Ergebnis.
Welche Bohrmaschine Sie kaufen sollten, hängt maßgeblich vom Verwendungszweck ab. Für den Heimgebrauch ist eine hochwertige Schlagbohrmaschine immer eine gute Wahl. Ein solches Werkzeug ist gewöhnlich ausreichend leistungsstark, um auch Löcher in Beton und Stein zu bohren. Neben kabelgebundenen Modellen erhalten Sie Schlagbohrmaschinen mit Akku, die beispielsweise flexibel für Arbeiten im Garten oder auf dem Dachboden verwendet werden können. Sinnvoll ist ein Akku-Schlagbohrschrauber, der über eine Drehzahlregelung und einen einstellbaren Rechts- und Linkslauf verfügt. Damit lässt sich die Bohrmaschine auch zum Eindrehen von Schrauben verwenden. Im Handel finden Sie neben Einzelgeräten komplette Schlagbohrmaschinen-Sets, die praktisches Zubehör enthalten.
Bei Bohrmaschinen, die für professionelle Anwendungen zum Einsatz kommen, sollten Sie besonderen Wert auf Qualität legen. Geräte von namhaften Herstellern sind robust, langlebig und bieten einen guten Support. Eine eingebaute Drehzahlregelung sollte Voraussetzung sein. Für schwere Arbeiten wie der Herstellung von Kabelschlitzen ist der Einsatz eines robusten Bohrhammers unabdingbar. Dieses Gerät hat gewöhnlich ausreichend Kraft, um anspruchsvolle Arbeiten in unterschiedlichen Materialien durchzuführen. Speziell für den Kundendienst sind Modelle mit Akku eine praktische und schnell einsetzbare Alternative. Um Schmutz zu vermeiden, sind praktische Absaugvorrichtungen als Bohrmaschinen-Zubehör erhältlich.
Unser Praxistipp: Zusatzhandgriff bei größeren Bohrdurchmessern verwenden
Bei Bohrdurchmessern über 13 Millimeter sollten Sie immer mit einem Zusatzhandgriff arbeiten. Die Kräfte, die bei einem eventuellen Blockieren der Maschine auftreten, sind ansonsten kaum händelbar. Schlagbohrmaschinen mit Spatengriff sollten grundsätzlich nie ohne einen Zusatzgriff verwendet werden.
FAQ – häufig gestellte Fragen zu Bohrmaschinen
Was ist eine Kernbohrmaschine?
Mit einer Kernbohrmaschine werden Löcher großer Durchmesser in Decken und Wänden erzeugt, um beispielsweise Rohrleitungen zu verlegen. Statt eines normalen Bohrers nutzt man dazu Kernbohrkronen, die sich mit einer niedrigen Drehzahl durch das Material arbeiten.
Welche Bohrfutter gibt es und wo liegen ihre Vor- und Nachteile?
Eines der wichtigsten Bauteile einer Handbohrmaschine ist das Bohrfutter, das den Bohrer aufnimmt. Bei einem normalen Bohrfutter erfolgt die Fixierung des Bohrers durch drei Spannbacken, die mit einem speziellen Bohrfutterschlüssel festgedreht werden. Bei einem sogenannten Schnellspann-Bohrfutter werden die Bohrer dagegen einfach eingesteckt. Spezielle Nuten an den Bohrern sorgen für eine optimale Kraftübertragung. Mit einem normalen Bohrfutter können Sie alle Bohrer und Bits verwenden. Auch besonders dünne Bohrer lassen sich problemlos einspannen. Dagegen benötigen Sie bei einem Schnellspannfutter spezielle SDS-Bohrer. Dünne Bohrer oder Bits können Sie gewöhnlich nur mit einem Adapter nutzen.