Ratgeber
Das Smartphone ist längst zum unverzichtbaren Begleiter geworden, unabhängig von Alter und Lebensstil.
Ob für Kommunikation, Information oder Unterhaltung – die kleinen Computer in unserer Tasche prägen unseren Alltag. Doch die rasante Entwicklung der Technologie macht die Auswahl des passenden Geräts immer komplexer.
In unserem Ratgeber führen wir Sie durch die vielfältige Welt der Mobiltelefone. Wir beleuchten die aktuellen Trends, die die Branche prägen, und geben Ihnen einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung.
Von den neuesten Features und Innovationen bis hin zu den klassischen Funktionen – wir erklären, worauf es beim Kauf eines Handys ankommt.
Egal, ob Sie für Ihre Kinder ein altersgerechtes Smartphone suchen, für Ihre Eltern ein einfach zu bedienendes Modell oder für Ihr Unternehmen robuste Geräte benötigen – dieser Ratgeber bietet Ihnen wertvolle Orientierung.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie die für Ihre Bedürfnisse passende Lösung finden und worauf Sie bei der Auswahl achten sollten.
Die aktuellen Trends im Handy-Markt
Der Handy-Markt befindet sich in einem ständigen Wandel, und die neuesten Trends spiegeln die sich verändernden Bedürfnisse der Nutzer wider. Wer die aktuellen Trends kennt, kann leichter entscheiden, welches Handy den eigenen Anforderungen am besten gerecht wird.
Faltbare Smartphones
Ältere kennen noch Klapphandys, die wenig Platz in der Hosentasche benötigen und mit einem Handgriff hervorgeholt und aufgeklappt sind. Lange Zeit waren klappbare Handys vom Markt nahezu verschwunden und erleben nun eine Renaissance in der Form faltbarer Smartphones.
Diese Foldable-Smartphones bieten die perfekte Kombination aus einem kompakten Design und einer großen Bildschirmfläche, die sich durch das Aufklappen verdoppelt.
Das unterscheidet sie von schlichteren Klapphandys, bei denen nur der obere Teil dem Bildschirm vorbehalten ist und der untere Bereich von den Tasten belegt wird.
Auch diese sind wieder vermehrt auf dem Markt vefügbar, beispielsweise in der Form klappbarer Outdoor-Handys.
5G-Technologie
Die Einführung der 5G-Technologie 2019 markiert einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung der Mobilfunknetze. 5G als Mobilfunkstandard bietet mit einer Datenrate bis zu 10 Gigabit pro Sekunde nicht nur erheblich höhere Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung, sondern auch eine verbesserte Netzwerkkapazität und geringere Latenzzeiten. Dies ist besonders für Unternehmen von Interesse, die auf eine stabile und schnelle Internetverbindung angewiesen sind, um produktiv arbeiten zu können. Doch auch Privatnutzer profitieren von der neuen Technologie, etwa beim Streaming von Videos in hoher Auflösung oder beim Spielen von Online-Games ohne Verzögerungen.
Die Zukunft verspricht eine noch stärkere Verschmelzung von Technologie und Alltag. In den kommenden Jahrzehnten werden voraussichtlich die Augmented Reality (AR) und vor allem die Integration künstlicher Intelligenz (KI) von immer größerer Bedeutung.
Gleichzeitig wird aufgrund der begrenzten Ressourcen des Planeten auch Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielen und einen wachsenden Fokus auf die Verwendung umweltfreundlicher Materialien sowie auf das Recycling legen.
Zur gleichen Zeit wird die technische Ausstattung, insbesondere in Bezug auf Prozessoren, Speicher und Kameras, immer leistungsfähiger werden. Auch die Konnektivität wird weiter verbessert werden.
Bereits jetzt gibt es das Ziel, den Funkstandard 6G zu entwickeln und damit die Datenrate noch einmal zu erhöhen.
Augmented Reality und künstliche Intelligenz
Sie machen die spannendsten Entwicklungen im Bereich der Mobiltechnologie aus.
Augmented Reality, kurz AR, ermöglicht es, digitale Informationen in die reale Welt zu integrieren, was neue Anwendungsfelder eröffnet. So können Unternehmen beispielsweise AR nutzen, um interaktive Produktpräsentationen zu erstellen oder Wartungsarbeiten in der Industrie zu erleichtern. Auch für Privatpersonen bieten sich interessante Möglichkeiten, wie etwa erweiterte Spielerlebnisse oder hilfreiche Anwendungen zur Strukturierung des Alltags. Da jedes Gerät mit einer Kamera zum Teil der Augmented Reality werden kann, sind Smartphones ganz vorne mit dabei und AR spricht damit eine riesige Zielgruppe an.
Künstliche Intelligenz, kurz KI (oder auch AI für Artificial Intelligence), ist der Grund dafür, dass Smartphones immer smarter werden und bereits heute weit über Telefonie, Texten und Surfen hinausgehen. Durch maschinelles Lernen passen sich Geräte an das Nutzungsverhalten an, optimieren den Energieverbrauch oder verbessern die Fotoqualität durch intelligente Bildverarbeitung. KI kann auch dazu beitragen, Sicherheitslücken zu schließen und personalisierte Nutzererlebnisse zu schaffen.
Nachhaltigkeit und Recycling
Für umweltbewusste Verbraucher wird es insgesamt immer einfacher, sich für ein nachhaltiges Gerät zu entscheiden, das nicht nur technisch überzeugt, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz leistet.
Immer häufiger wird auf recycelte Kunststoffe und Metalle gesetzt, um neue Geräte herzustellen.
Auch die Produktionsweise wird nachhaltiger gestaltet, etwa durch den Einsatz erneuerbarer Energien und die Reduzierung von Emissionen. Zudem wird die Lebensdauer von Smartphones durch modularen Aufbau und einfachere Reparaturmöglichkeiten verlängert.
Dies trägt dazu bei, die Menge an Elektronikmüll zu reduzieren, die in den letzten Jahren drastisch zugenommen hat.
Wollen oder können Anwender ein Handy nicht länger benutzen, gibt es inzwischen einige Programme, über die eine Rücknahme und das Recycling alter Geräte gefördert werden.
Prozessoren und Speicher
Die Anforderungen an die Leistung von Smartphones steigen kontinuierlich und damit auch die Bedeutung von leistungsfähigen Prozessoren und ausreichend Speicherplatz. Moderne Prozessoren sind das Herzstück eines jeden Smartphones und ihr Arbeitsspeicher entscheidet darüber, wie flüssig und schnell das Gerät arbeitet. Es muss jedoch deutlich nach Anwendungsbereich unterschieden werden: Wer beispielsweise ein Seniorenhandy sucht, kann mit 1 GB RAM auskommen. Wer weiß, dass grafikintensive Anwendungen wie Spielen oder Videobearbeitung zum Alltag gehören werden, für den ist ein leistungsstarker Prozessor unverzichtbar und es werden 6 GB RAM oder auch 8 GB RAM empfohlen.
Gleichzeitig wächst der Bedarf an Speicherplatz, da immer mehr hochauflösende Fotos, Videos und Apps auf den Geräten gespeichert werden. Auch hier sollte wieder nach Bedarf unterschieden werden. Einfache Modelle, die überwiegend zum Telefonieren genutzt werden, kommen mit einem internen Speicher von 128 MB aus. Die Mehrheit der Privatnutzer setzt auf 32 bis 64 GB und im Business-Bereich sind 256 GB als Minimum üblich. Ein Beispiel: Das iPhone 15 Pro startet bei 128 GB Speicher, ist aber mit bis zu 1 Terabyte erhältlich.
Gut zu wissen:Besitzen Handys einen Slot für eine microSD Karte, kann der Speicher noch einmal vergrößert werden. Dies ist eine praktische Möglichkeit, den Speicherplatz zu erweitern, ohne auf ein teureres Modell mit größerem internen Speicher zurückgreifen zu müssen. Dies ist besonders praktisch für Nutzer, die viele Fotos, Videos oder Apps speichern möchten. |
Kameratechnologie
Während minimalistische Handys komplett auf eine Kamera verzichten, gehört sie für die Mehrheit der Smartphones zur Grundausstattung. Moderne Geräte sind oft mit mehreren Kameralinsen bestückt, die als Haupt- und Frontkameras verschiedene Funktionen bieten. Besonders im Fokus steht die Qualität der Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen und aus Bewegungen heraus. Algorithmen und KI-Technologien ermöglichen dabei eine immer bessere Bildverarbeitung. Für Fotografie-Enthusiasten bieten viele Smartphones inzwischen Funktionen, die früher professionellen Kameras vorbehalten waren, wie RAW-Format-Aufnahmen mit dem iPhone und optische Bildstabilisierung. Auch die Auflösung der Kameras hat sich stark erhöht. Inzwischen sind bis zu 50 Megapixel (MP) keine Seltenheit mehr. Videos lassen sich in 4K oder sogar 8K aufnehmen, was sie auch für professionelle Einsätze attraktiv macht.
Konnektivität und Netzwerkstandards
Während 4G noch auf vielen älteren Handys anzutreffen ist, wird seit 2019 vermehrt auf die 5G-Technologie gesetzt. Ebenso wichtig wie eine gute mobile Datenübertragung ist eine zuverlässige WLAN-Verbindung.
Hier ist Wi-Fi 6 der aktuelle Standard, der eine schnelle und stabile Verbindungen zum lokalen Netzwerk im Haushalt und Unternehmen ermöglicht. Ideal sind Geräte, die bereits im 6 GHz-Bereich arbeiten und auf dieser Frequenz mit weniger Störfaktoren rechnen müssen.
Auch die Bluetooth-Technologie hat sich weiterentwickelt und aktuelle Geräte unterstützen oft Bluetooth 5.3, das eine größere Reichweite bietet. NFC (Near Field Communication) ermöglicht kontaktloses Bezahlen und das schnelle Koppeln von Geräten, während USB-C-Anschlüsse für schnellere Ladezeiten und Datenübertragungen sorgen.
Zudem bieten viele Geräte Dual-SIM, also die Möglichkeit, zwei SIM-Karten mit je eigener Telefonnummer und eigenem Tarif in einem Handy zu nutzen. Das ist besonders für Geschäftsreisende praktisch, die in verschiedenen Ländern unterschiedliche SIM-Karten mit jeweils eigenem Tarif nutzen möchten.
Tipps für den Handykauf
Das breit aufgestellte Angebot an Handys mit einer Vielzahl an Tarifen macht die Auswahl anspruchsvoll. Wichtig ist es, sich über die Funktionen im Klaren zu sein, die zwingend benötigt werden oder im Gegenteil auf keinen Fall vorhanden sein sollen (z. B. nur Standardfunktionen für ein übersichtliches Seniorenhandy).
Die wichtigsten Kriterien, über die nachgedacht werden muss:
Konnektivitätsoptionen |
|
Größe und Gewicht |
|
Akkulaufzeit |
|
Kamera |
|
SIM |
|
Betriebssystem |
|
Meinen die Begriffe Handy und Smartphone dasselbe?
Sehr häufig verschmelzen beide im Alltagsgebrauch. Viele Menschen sprechen aber bewusst vom Smartphone, um zu betonen, dass die Geräte internetfähig sind und smarte Features bieten. Der Begriff Handy dagegen weist eher auf bewusst minimalistisch gehaltene Geräte hin, die den Schwerpunkt auf Telefonie und SMS zurückführen, aber durchaus weitere Funktionen samt Internetfähigkeit aufweisen können.
Welche neuen Features bieten die neuesten Handymodelle?
Mit Blick auf die aktuellsten Modelle großer Anbieter kommen immer häufiger faltbare Modelle mit klappbarem Touchscreen auf den Markt, etwa das Samsung Galaxy Z Fold 6.
Prozessoren überzeugen als Hexa-Core oder Octa-Core.
Zudem sind KI-Assistenten wie Gemini auf dem Google Pixel 8, Galaxy AI für Samsung Galaxy S24 oder HyperMind auf dem Xiaomi 14 Ultra auf der Überholspur.
Wie entwickelt sich die Akkulaufzeit von Handys in den letzten Jahren?
Akkus werden immer leistungsfähiger, um die benötige Energie für grafik- und rechenintensive Prozesse auf dem Smartphone zu liefern. Zwischen 4.000 und 8.000 mAh sind inzwischen anzutreffen. Trotz leistungsstarker Akkus muss ein Smartphone meist einmal am Tag geladen werden. Anders sieht es bei schlanken Handys ohne Internet und Kamera aus: Hier werden StandBy-Zeiten von bis zu 180 Stunden erreicht.
Welche Betriebssysteme dominieren den Markt für Smartphones?
Android (rund 70 Prozent)
Apple iOS (rund 25 Prozent)
und andere wie Tizen und Microsoft Windows Phone (5 Prozent)