Ratgeber
Kfz-Bordspannungsstecker und -steckdosen ermöglichen es, elektrische Verbraucher wie Smartphones, Navigations- oder Ladegeräte ans Bordnetz eines Kraftfahrzeugs anzuschließen und mit Strom zu versorgen. Sie liefern je nach Bauweise unterschiedlich hohe Spannungen und sind für Motorräder, Autos, Lkw und Wohnmobile erhältlich. In unserem Ratgeber erfahren Sie, welche Typen von Kfz-Steckverbindern fürs Bordspannungsnetz es gibt und worauf beim Kauf zu achten ist.
Kfz-Bordspannungssteckverbinder dienen dazu, elektrische Geräte wie Smartphones, Tablets und Navigationsgeräte, aber auch Solarpanels, Ventilatoren oder Kühlboxen ans Bordnetz eines Kraftfahrzeugs anzuschließen. Der Anschluss kann direkt oder mithilfe eines Adapters erfolgen.
Unterschieden werden Steckverbinder, die in werkseitig vorhandenen Steckeinrichtungen eines Fahrzeugs verwendet werden können, und Einbaulösungen zum nachträglichen Aufrüsten. Bei Kfz-Steckverbindern handelt es sich hauptsächlich um Zigarettenzünder bzw. Bordspannungssteckdosen, auch Autosteckdosen genannt. Sie dienen in erster Linie der Stromversorgung elektrischer Verbraucher, wobei es Ausführungen mit integriertem Heizelement gibt, die zusätzlich die klassische Funktion eines Zigarettenanzünders bieten.
Der Strom einer Zigarettenanzünder- oder Autosteckdose wird entweder von der Kfz-Batterie bereitgestellt oder bei Zündung des Motors erzeugt. Bei Kfz-Steckverbindern, die den Strom aus der Batterie ziehen, ist eine Energieversorgung auch dann möglich, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist. Allerdings sind sie eher für kurzzeitige Belastungen bzw. für Kleingeräte mit geringem bis moderatem Stromverbrauch ausgelegt. Das liegt darin begründet, dass der Durchmesser der Leitungen, die zur Autobatterie führen, meist nicht mehr als 1 mm² beträgt. Dadurch ist die Strombelastbarkeit begrenzt.
Steckverbinder fürs Bordnetz von Motorrädern, Autos und Lkw sind mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt und werden daher stark beansprucht.
Zu mechanischen Belastungen kommt es vor allem beim Fahren, etwa durch das Vibrieren des Motors und das wechselnde Bremsen und Beschleunigen. Die Beschaffenheit der Fahrbahn bzw. des Untergrunds spielen in dem Zusammenhang ebenfalls eine Rolle. So sind die Kfz-Elektrik und alle übrigen Bauteile beim Fahren über Kopfsteinpflaster und holprige Untergründe deutlich mehr Schocks ausgesetzt als beim Fahren über glatt asphaltierte Straßen. Thermische Beanspruchungen sind insbesondere auf die Motor- und Abgaswärme zurückzuführen.
Kfz-Steckverbinder müssen all diesen Belastungen standhalten und daher hohe Anforderungen in Sachen Verarbeitung erfüllen. Sie bestehen im Regelfall aus hitzebeständigen, robusten Materialien und sind zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit und Staub meist zusätzlich abgedichtet. Des Weiteren verfügen sie über Verriegelungssysteme, die in Stecker und Buchse integriert sind, um eine stabile und haltbare Steckverbindung sicherzustellen.
Autosteckdosen sind in zwei grundlegende Typen zu unterscheiden: Autosteckdosen nach DIN ISO 4165 und Autosteckdosen nach SAE J563, die üblicherweise als Zigarettenanzünder bezeichnet werden.
Autosteckdosen nach DIN ISO 4165 sind mit 12 mm Durchmesser kleiner als Zigarettenanzünder und weisen konstruktionsbedingt ein besseres Kontaktverhalten auf, da der Stecker durch eine einrastende Feder fest am Pluspol arretiert wird. Autosteckdosen nach SAE J563 haben einen Durchmesser von ungefähr 21 mm. Hier wird der Stecker bloß durch seitliche Kontaktfedern fixiert. Mithilfe von Adaptern können Stecker, die für Autosteckdosen nach DIN ISO 4165 konzipiert sind, auch in Buchsen von Zigarettenanzündern gesteckt werden.
Zigarettenanzünder werden nach SAE J563 in drei weitere Ausführungen unterteilt – und zwar 6-Volt-Steckverbinder, 12-Volt-Steckverbinder der Größe A und 12-Volt-Steckverbinder der Größe B. Steckverbinder mit 6 Volt Gleichspannung werden meist im Auto oder am Motorrad verwendet. Die Steckdosen haben einen Innendurchmesser von 21,34 bis 21,46 mm. Der Durchmesser des Steckers liegt zwischen 21,08 und 21,23 mm. 12-Volt- Steckverbinder bieten eine Gleichspannung von 12 Volt und werden überwiegend in Autos verwendet, sind aber auch an Motorrädern zu finden. Ausführungen der Größe A haben einen etwas kleineren Stecker- und Steckdosendurchmesser als Ausführungen der Größe B. Sie sind hauptsächlich für den Gebrauch in amerikanischen Autos vorgesehen, wohingegen 12-Volt-Steckverbinder der Größe B europäischen Kraftfahrzeugen vorbehalten sind.
Neben 6- und 12-Volt-Steckverbindern für Motorräder und Autos gibt es 24-Volt-Steckverbinder, die für den Gebrauch in größeren Fahrzeugen mit höherer Bordspannung vorgesehen sind, beispielsweise Lkw und Wohnmobile.
Generell gilt, dass Arbeiten am Kfz-Bordnetz nur von Fachkräften und unter Einhaltung entsprechender Arbeitsschutzbestimmungen des Kfz-Gewerbes durchgeführt werden dürfen. Vor Einbau, Ausbau, Austausch, Reparaturen und so fort ist das Bordnetz von der Kfz-Batterie zu trennen. In dem Zusammenhang ist wichtig zu wissen, dass manche Fahrzeugkomponenten für die Wiederinbetriebnahme mit einem Code aktiviert werden müssen (zum Beispiel Autoradios). Halten Sie diese Informationen bereit, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
Das Verbinden und Lösen von Kfz-Steckern und -Steckdosen muss immer spannungsfrei erfolgen, um Mensch und Elektrik vor Gefahren durch hohe Ströme zu schützen. Bei der Installation ist auf die richtige Polung der Anschlüsse zu achten, denn fehlerhaft ausgeführte elektrische Verbindungen haben hohes Gefahrenpotenzial. Ebenfalls zu beachten sind der Nennspannungsbereich, der Nennstrom und die Temperaturbeständigkeit. Diese Parameter sind für jeden Steckverbinder herstellerseitig angegeben. Die meisten Kfz-Steckverbinder sind nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt. Öl, chemische Substanzen und (Korrosions-)Gase können Steckverbinder in ihrer Funktion beeinträchtigen.
Damit die Kabel keiner Zugkraft ausgesetzt sind, sollten sie entsprechend fixiert werden. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, vorhandene Zugentlastungen direkt an den Steckverbindern zu nutzen. Wenn vorgeschrieben, benutzen Sie geeignetes Werkzeug, um keine der verwendeten Elemente, Gehäuse, Isolierungen und Fahrzeugbestandteile zu beschädigen. Nicht mehr benutzbare Kfz-Bordspannungssteckverbinder stellen speziell zu entsorgenden Elektroschrott für öffentliche Sammelstellen dar. Sie dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Beim Kauf von Kfz-Steckern und -Steckdosen zählen die Spannung und die maximale Stromstärke zu den wichtigsten Parametern. Die maximale Stromstärke entspricht der Strombelastbarkeit. Sie gibt vor, wie viel Strom angeschlossene elektrische Geräte höchstens verbrauchen dürfen, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Die maximale Stromstärke darf nicht überschritten werden, da sonst irreversible Schäden an der Kfz-Elektrik und an den Verbrauchern die Folge sein können.
Die Spannung spielt in zweierlei Hinsicht eine bedeutende Rolle. Zum einen muss sichergestellt sein, dass Kfz-Stecker und -Steckdosen für die Bordspannung des Fahrzeugs ausgelegt sind. Sollen die Steckverbinder in einem Lkw, Caravan oder Wohnmobil verwendet werden, sind 24 Volt erforderlich. 12-Volt-Steckverbinder werden dagegen üblicherweise in Pkw genutzt. Für Motorräder können 12-Volt- oder 6-Volt-Steckverbinder in Frage kommen.
Daneben muss die Spannung des anzuschließenden Elektrogeräts der Spannung, die an der Steckdose anliegt, entsprechen. Für einen 12-Volt-Verbraucher, der an eine 24-Volt-Steckdose angeschlossen wird, ist die bereitgestellte Spannung zu hoch, was wiederum zu Beschädigungen führen kann. Allerdings gibt es elektrische Geräte wie Handyladekabel, -ladegeräte und -ladestationen, die problemlos an Bordnetzen mit unterschiedlicher Spannung betrieben werden können.
Kfz-Steckverbinder für den Einbau können meist mithilfe von Flachsteckern, durch Verschrauben oder durch Löten nachträglich ins Bordspannungsnetz integriert werden. Zu diesem Zweck werden Ausführungen mit unterschiedlichen Anschlüssen (6,3-mm-Flachstecker, Löt- oder Schraubkontakte, Ringkabelschuhe etc.) angeboten. Um Geräte mit USB-Anschluss mit Strom zu versorgen, sind viele moderne Zigarettenanzünder mit einem oder mehreren USB-Anschlüssen ausgestattet. Üblicherweise handelt es sich dabei um die Standards USB-A und USB-C.
Zum Schutz vor Überlast sollten Kfz-Steckdosen nicht ohne Sicherung installiert werden. Die Sicherung muss auf den Strombedarf der angeschlossenen Verbraucher abgestimmt sein. Ist sie zu schwach, schmort sie durch. Ist sie zu stark, lässt sie zu hohe Ströme durch. Wichtig ist auch, die Sicherung so nah wie möglich an der Autobatterie zu platzieren, um alle davon abgehenden Kabel zu sichern. Dadurch lassen sich Kabelbrände, die infolge eines Kurzschlusses entstehen können, vermeiden. Bei manchen Bordspannungssteckdosen und Zigarettenanzündern ist eine passende Sicherung bereits im Lieferumfang inbegriffen.
Hat jedes Auto eine 12V-Auto-Steckdose?
Bei modernen Autos gehört eine 12V-Auto-Steckdose mittlerweile zur Standardausstattung. Viele Pkw verfügen über zusätzliche Steckdosen, die in der Rückbank oder im Kofferraum integriert sind. So haben auch Mitfahrende die Gelegenheit, ihre Geräte anzuschließen und mit Strom zu versorgen.
Mein Zigarettenanzünder funktioniert nicht. Woran kann das liegen?
Das kann mehrere Ursachen haben. Häufig kommt es vor, dass Zigarettenanzünder wegen einer defekten Sicherung nicht mehr funktionieren. In dem Fall reicht es üblicherweise aus, eine neue Sicherung anstelle der alten einzusetzen. Es kann auch sein, dass die Buchse des Zigarettenanzünders defekt ist. Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten: Die Buchse reparieren lassen oder den Zigarettenanzünder komplett austauschen.
Die Stecker meiner Geräte – ob USB-Adapter, Ladestation oder Navi – fallen immer wieder aus meinem Zigarettenanzünder heraus. Was kann ich tun?
In dem Fall kann es sinnvoll sein, den Zigarettenanzünder durch eine Bordsteckdose nach DIN ISO 4165 zu ersetzen. Hier rasten die Stecker richtig ein, wodurch sie fest fixiert werden und nicht herausfallen können.