Ratgeber
Kontrolllampen bzw. Kontrollleuchten geben mithilfe von Lichtsignalen Aufschluss über den Status von elektrischen Anlagen und Geräten. Sie sind in fast jeder Art von moderner Technik verbaut und ein wichtiger Bestandteil industriell genutzter Maschinen und Bedienanlagen. Wissenswertes zu Kontrolllampen und nützliche Tipps zum Kauf erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Kontrollleuchten sind aus dem Alltag kaum wegzudenken. Sie sind an zahlreichen elektrischen Geräten und Anlagen zu finden und liefern uns anhand eines visuellen Signals Informationen über deren Zustand. Kontrollleuchten zeigen an, ob ein Gerät oder eine Maschine in Betrieb ist, ob alles ordnungsgemäß funktioniert oder ob ein Defekt vorliegt. Ein Beispiel zur Veranschaulichung sind Kontroll- und Warnleuchten in Autos. Sie informieren über den Status von Motor, Batterie, Bremsanlage, Nebelscheinwerfern, Abblendlicht, Fernlicht und so fort. Sollte eine Kontrollleuchte einen kritischen Zustand anzeigen, weiß man sofort, dass es an der Zeit ist, das Auto zur Werkstatt zu bringen oder von einem Pannendienst bzw. fachkundigem Personal überprüfen zu lassen. Kontrollleuchten können in dem Zusammenhang auf gravierende Probleme und Gefahren hinweisen, beispielsweise auf einen zu niedrigen Motoröldruck, Probleme mit der Bremse, einen überhitzten Motor oder eine unzureichende Stromversorgung.
Der Anwendungsbereich von Kontrollleuchten ist vielfältig. Nahezu jedes elektrische Gerät und Betriebsmittel ist damit ausgestattet, sei es in Haushalt, Büro, Werkstatt, Industrie oder Produktion. An Herden, Backöfen, Kaffeemaschinen und Geschirrspülmaschinen sind Kontrollleuchten genauso zu finden wie in der PC- und Datenkommunikationstechnik, angefangen bei Computern und Servern über Router, Switches, Drucker und Faxgeräte bis hin zu Telefonen. Anhand der Kontrolllämpchen erkennt man auf Blick, ob ein Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, ob alle Funktionen zur Verfügung stehen oder ob eine Störung vorliegt.
Auch im industriellen Bereich kommen Kontrollleuchten zum Einsatz, etwa in Gestalt von Warnleuchten, die Signalfarben (beispielsweise Rot oder Orange) auf Risiken, Störungen und Fehler aufmerksam machen. Zum Teil werden sie sogar um akustische Signale ergänzt.
Kontroll- und Warnleuchten im Auto helfen dabei, mehr über den Status der einzelnen Bedienelemente und Funktionen zu erfahren sowie mögliche Schäden rasch zu erkennen oder der Entstehung selbiger vorzubeugen. Wer Auto fährt, sollte sich dringend mit verschiedenen Kontrolllampen im Fahrzeug auseinandersetzen, um eine einfache Statusmeldung (beispielsweise eingeschaltete Nebelschlussleuchten) von einem Warnsignal, das auf ein erhöhtes Risiko oder einen drohenden Schaden aufmerksam macht, unterscheiden zu können.
Kontroll- und Warnlampen sind üblicherweise für den Einbau in Bedientableaus, Schaltern und Meldeleuchten konzipiert. Um ein geeignetes Modell zu finden, sind mehrerlei Parameter zu berücksichtigen. Zunächst ist zu prüfen, welcher Sockel für den Einbau der Kontrolllampe benötigt wird. Weit verbreitet ist der Sockel BA7s, der beispielsweise bei Instrumenten- und Innenraumbeleuchtungen in Autos gebräuchlich ist.
Des Weiteren sind die richtigen Abmessungen zu ermitteln. Nur wenn Durchmesser und Länge stimmen, kann die Lampe in das vorgesehene Bedientableau oder ein anderes Trägerelement montiert werden. Achten Sie auch auf die Angaben zur Nennspannung und zum Nennstrom. Diese Parameter sind auch dann wichtig, wenn eine Kontrollleuchte als Ersatzteil für eine defekte Leuchte zum Einsatz kommen soll. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Leuchtfarbe. Für den Einbau in Tableaus, Meldeleuchten und Schaltern werden üblicherweise Lampen in neutraler Farbe verwendet, es kann jedoch sein, dass die Anwendung eine Signalfarbe wie Grün, Rot, Gelb oder Orange erfordert.
Darüber hinaus ist es empfehlenswert, die Resistenz der Kontrolllampe gegenüber Erschütterungen, Schocks und thermischen Einflüssen in den Blick zu nehmen, da es Installationsumgebungen gibt, die dahingehend besondere Anforderungen stellen. Die Lebensdauer der Kleinleuchtmittel kann mit der Lebensmitteln von Leuchtmitteln in Standardgröße durchaus mithalten, sofern sie richtig und unter optimalen Bedingungen betrieben werden. Bei BA7s-Kontrollleuchten kann man zum Beispiel von einer Lebensdauer von mindestens 1.000 Stunden ausgehen, je nach Modell sind auch bis zu 5.000 Stunden möglich.
Insbesondere bei großen Bedienanlagen sollten Kontrollleuchten, die für denselben Zweck eingesetzt werden, identisch sein, also die gleiche Leuchtfarbe und die gleiche Lichtintensität aufweisen. Auf diese Weise wird eine optimale Wahrnehmung der angezeigten Statusmeldungen ermöglicht.
Welcher Sockel für Kontroll-Lampen ist der richtige?
Es gibt eine Vielzahl an Sockeltypen, die sich je nach Einsatzbereich voneinander unterscheiden. Wenn Sie unschlüssig sind, welchen Sockel Sie benötigen, sollten Sie einen Blick auf die Herstellerangaben werfen. Hier ist in der Regel verzeichnet, welcher Sockel für die zu ersetzende Kontroll-Lampe der richtige ist.
Warum sind Kontroll-Leuchten in Tableaus so wichtig?
Gerade bei der Überwachung größerer industrieller Anlagen sorgen Kontroll-Lampen für Sicherheit, indem sie Aufschluss über den Status der jeweiligen Geräte geben. In Labors und Forschungseinrichtungen etwa kann der Zustand von Schaltern in verschiedenen Räumen anhand der Leuchten am Tableau mit nur einem Blick erfasst werden.