Ratgeber
Sie gehören zweifellos zu den Abgreifklemmen mit der höchsten „Bisskraft“: Krokodilklemmen, auch als Alligatorklemmen bekannt. Tatsächlich ähneln diese Klemmen dem Kopf eines solchen Reptils. Lesen Sie in unserem Ratgeber, welche Typen und Bauformen es gibt, für welche Anwendungen sie besonders geeignet sind und worauf bei der Beschaffung geachtet werden sollte.
Krokodilklemmen sind kleine mechanische Vorrichtungen zum vorübergehenden Verbinden von elektrischen Leitungen. Sie bestehen in der Regel aus zwei Metallbacken, die an einem Ende drehbar miteinander verbunden sind und sich durch Federkraft schließen lassen. Die gegenüberliegenden Enden der Backen sind gezahnt, was ihnen ein krokodilähnliches Aussehen verleiht und ihnen den Namen gibt.
Krokodilklemmen sind ein unverzichtbares Werkzeug in vielen Bereichen der Elektrotechnik und Elektronik, da sie eine einfache und schnelle Methode bieten, Verbindungen herzustellen und zu lösen.
Typen und Bauformen von Krokodilklemmen
Es gibt verschiedene Typen von Krokodil- oder Alligatorklemmen, die sich in Größe, Material und spezifischen Anwendungen unterscheiden. Standardklemmen eignen sich für feine Arbeiten und geringe Stromstärken, für stärkere Verbindungen – zum Beispiel für das Anzapfen oder Aufladen von Autobatterien – gibt es größere und stabilere Ausführungen.
Krokodilklemmen bestehen in der Regel aus Metall, üblicherweise aus vernickeltem Stahl. Die Griffflächen sind oft mit Kunststoff oder Gummi überzogen, um einen direkten Hautkontakt mit stromführenden Teilen zu vermeiden. Für die Verbindung mit einem Pluspol ist die Isolierung im Allgemeinen rot, für einen Minuspol schwarz. Größere Typen für höhere Stromstärken besitzen meist eine vollständige Isolierung über den Metallbacken. Sie sind besonders nützlich in Umgebungen, in denen Sicherheitsstandards eingehalten werden müssen.
Für feine, präzise Arbeiten und für niedrige Stromstärken stehen Mini-Krokodilklemmen zur Verfügung, sie sind eine kleinere Version der Standardklemme. Hochstromklemmen sind dagegen größer und robuster gebaut. Sie bestehen oft aus stärkeren Materialien und sind mit stärkeren Federn ausgestattet, um eine feste Verbindung zu gewährleisten.
Speziell für Messzwecke gibt es Alligatorklemmen mit Messspitze. Diese Klemmen verfügen über eine integrierte Spitze, daher lassen sich auch in engen Bereichen präzise Messungen durchführen. Einige Krokodilklemmen verfügen zudem über eingebaute Sicherungen, die vor Überstrom und Kurzschluss schützen.
Für die elektrische Verbindung zwischen Klemme und Messgerät sorgen Kabel, wegen der nötigen Flexibilität üblicherweise als Litze ausgeführt. Für den Anschluss des Kabels gibt es mehrere Möglichkeiten: Eine der gängigsten ist das Löten. Das abisolierte Ende des Kabels wird dabei in die aufgebogene Hülse gesteckt und verlötet. Ähnlich ist das Crimpen. Die Hülse mit dem eingesteckten Kabelende wird dazu mit der Crimpzange fest zusammengedrückt. Beide Verfahren haben allerdings den Nachteil, dass sie sich nur schwer wieder rückgängig machen lassen. Krokodilklemmen mit Steck- oder Schraubanschluss sind in dieser Beziehung vorteilhafter. Am populärsten ist hier der Steckanschluss, bestehend aus einer Buchse für Standard-Bananenstecker mit 4 Millimeter Durchmesser. Ein Schraubanschluss ist ähnlich komfortabel, bei ihm wird das abisolierte Kabel durch eine Klemmschraube fixiert.
Bildung und Ausbildung
In Schulen und Universitäten zum Lehren grundlegender elektrischer und elektronischer Prinzipien durch praktische Experimente
Zum Aufbau von Versuchsanordnungen und Demonstrationen im Unterricht
Fahrzeugwartung und -reparatur
Zum Verbinden von Starthilfekabeln an Fahrzeugbatterien
Zum Überprüfen und Messen von elektrischen Systemen in Fahrzeugen, wie zum Beispiel Beleuchtung, Motorsteuerungen und Sensoren
Solar- und Batterietechnologie
Zum Testen von Batterien und Solarzellen durch schnelle Verbindung der Testleitungen
Zum Verbinden von Komponenten in Solarsystemen und Batteriesystemen während Installation und Wartung
Prototyping und Entwicklung
Zum schnellen und temporären Verbinden von Komponenten auf Steckbrettern
Zum Testen und Anpassen von Schaltungen während der Schaltungsentwicklung
Audio- und Videotechnik
Zum schnellen Testen und Verbinden von Audio- und Videokomponenten
Bei der Installation und Wartung von Audiogeräten und -systemen
Medizinische Geräte
Zum Überprüfen und Kalibrieren von medizinischen Geräten und Sensoren
In der Entwicklung von medizinischen Prototypen und Experimenten
Auswahlkriterien für die Beschaffung
Wählen Sie zunächst die Größe entsprechend der Anwendung. Kleinere Alligatorklemmen eignen sich für feine Elektronikarbeiten, während größere für robustere Verbindungen und höhere Stromstärken besser geeignet sind. Die Backenöffnung sollte groß genug sein, um die vorgesehenen Leitungen oder Komponenten sicher zu greifen.
Zu achten ist auf das Material der Klemmenbacken. Vernickelter Stahl ist üblich, er bietet eine gute Leitfähigkeit. Eventuell ist zu berücksichtigen, ob das Material korrosionsbeständig ist, besonders beim Einsatz der Klemmen in feuchten oder korrosiven Umgebungen. Für präzise Messungen gibt es Krokodilklemmen mit integrierten Messspitzen.
Krokodilklemmen sollten über isolierte Griffe verfügen, sie reduzieren das Risiko von Kurzschlüssen und elektrischen Schlägen. Im Handel verfügbar sind voll- und teilisolierte Krokodilklemmen, für sehr geringe Spannungen und Stromstärken gibt es aber auch Klemmen ohne jegliche Isolierung. Die Farbe der Isolierung sollte der Anwendung angepasst sein. Schwarz steht im Allgemeinen für den Minuspol, rot für den Pluspol. Neben Rot und Schwarz sind allerdings auch Isolierungen in den Farben Braun, Blau, Gelb, Gold, Grau, Grün und Weiß erhältlich.
Die maximale Strom- und Spannungsbelastung spielt natürlich ebenfalls eine sehr wichtige Rolle. Stellen Sie sicher, dass die Krokodilklemme für die maximale Stromstärke in Ihrer Anwendung geeignet ist. Die Federkraft sollte zudem stark genug für eine sichere Verbindung sein – aber nicht so stark, dass sie die Komponenten beschädigt. Beim Anschlusstyp der Klemme kommt es darauf an, ob er zu Ihren Geräten passt. Gängige Typen sind Schraubklemmen, Lötanschlüsse und Steckverbinder für Bananenstecker.