Ratgeber
Mit der Smart-Home-Lösung von LogiLink profitieren Sie von einer voll vernetzten Wohn- oder Arbeitsumgebung. Das System punktet mit einer modularen Aufbauweise, wird von Tuya unterstützt und lässt sich bequem per App oder Sprachbefehl steuern. Welche Möglichkeiten die LogiLink-Komponenten in Sachen Hausautomation bieten und worauf beim Kauf zu achten ist, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Smart Home Ratgeber
Das Angebot an Smart Home-Systemen ist riesig: Ihnen stehen viele unterschiedliche Hausautomationssysteme zur Auswahl.
In unserem Smart Home Ratgeber finden Sie nützliches und interessantes Wissen rund um alle Anwendungsgebiete zu Thema Smart Living.
Wir erklären Ihnen worauf Sie bei der Auswahl eines Smart Home-Systems achten müssen und welche Möglichkeiten und Vorteile ein intelligentes Zuhause bietet.
LogiLink hat sich als Marke für Computer- und Netzwerktechnik schon seit Langem etabliert und ein umfassendes Portfolio an innovativen Produkten vorzuweisen, die mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Auch in Sachen Hausautomation hat sich LogiLink mit Unterstützung von Tuya Lösungen einfallen lassen, die es Anwenderinnen und Anwendern ermöglichen, ein Smart Home nach ihren individuellen Bedürfnissen aufzubauen. Ob Beleuchtung, Heizung, Klima- oder Alarmanlage – LogiLink hält allerhand smarte Komponenten bereit, die dazu dienen, viele Lebens- und Arbeitsbereiche zu automatisieren und komfortabel zu steuern, um den Alltag ein Stück weit angenehmer zu gestalten.
In Sachen Komfort und Benutzerfreundlichkeit kann das LogiLink Smart Home mit Konkurrenzprodukten problemlos mithalten. Es lässt sich einfach in bestehende Umgebungen integrieren und ist aufgrund seines modularen Aufbaus jederzeit erweiterbar.
Ein Kernelement des LogiLink Smart Home ist die Wi-Fi-Konnektivität. Alle Komponenten werden kabellos via Wi-Fi bzw. WLAN (2,4 GHz) miteinander verbunden und einheitlich über das bestehende WLAN-Netzwerk gesteuert.
Via WLAN ist außerdem eine App-Steuerung über das Smartphone oder Tablet möglich – und zwar entweder in Verbindung mit der Smart Life App oder der Megos Smart Home App, die im Apple App Store bzw. im Google Play Store heruntergeladen werden können.
Für die Nutzung mit einem iOS-Gerät muss mindestens die Version iOS 11 vorliegen. Voraussetzung für die App-Steuerung mit Android-Geräten ist Android 5.0 oder eine höhere Version. Darüber hinaus sind alle LogiLink-Komponenten mit Amazon Echo und Google Home kompatibel und können per Sprachbefehl an Amazon Alexa oder den Google Assistant gesteuert werden.
Die breite Kompatibilität des LogiLink Smart Home ist der Tuya-Unterstützung zu verdanken. „Tuya Smart“ ist ein seit 2014 bestehendes Unternehmen, das zu einer festen Größe im Smart-Home-Bereich herangewachsen ist.
Es stellt WLAN-Module für Anbieter her, die ihre Geräte Smart-Home-fähig machen möchten, hilft bei der Entwicklung von Apps und stellt mit Smart Life eine eigene App zur Verfügung, in der sämtliche Geräte mit Tuya-Chipsatz gesteuert werden können – unabhängig davon, von welchem Hersteller sie stammen.
Auf diese Weise eröffnet sich eine Smart-Home-Welt, die eine vielfältige Interoperabilität ermöglicht und im Gegensatz zu geschlossenen Systemen nahezu beliebig erweiterbar ist.
LogiLink bietet ein umfassendes Portfolio an Komponenten, mit denen ein eigenständiges Smart Home aufgebaut sowie Bestandsgeräte aufgerüstet und smart gemacht werden können. Beim LogiLink Smart Plug beispielsweise handelt es sich um einen Zwischenstecker, mit dessen Hilfe vorhandene Leuchten und andere Elektrogeräte per WLAN ins Netzwerk integriert und via Smartphone-App bedient werden können. So ist es beispielsweise möglich, angelassene Lampen aus der Ferne auszuschalten, die Kaffeemaschine vor Ankunft im Büro anzustellen und vieles mehr. Per App lassen sich außerdem Zeitpläne für das automatische Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten erstellen. Darüber hinaus ist der Smart-Stecker in der Lage, den Energieverbrauch zu messen, woraus sich die Möglichkeit ergibt, Stromkosten zu sparen.
Smarte Komponenten zur Heizungssteuerung gehören ebenfalls zum Sortiment von LogiLink. Dazu gehört beispielsweise eine smarte Thermostatsteckdose, mit deren Hilfe elektrische Heizungen und Klimaanlagen manuell oder auch per App hoch- oder heruntergeregelt werden können. Alternativ besteht die Option, eine tägliche oder wöchentliche Programmierung mit festen Ein- und Ausschaltzeiten vorzunehmen. Auf diese Weise ist zu Geschäftsbeginn oder beim Heimkommen für eine warme Heizung gesorgt.
Darüber hinaus können Haus, Wohnung oder Büro mit LogiLink sicherer gemacht werden. Zu diesem Zweck stehen beispielsweise ein Rauchmelder, ein Wassermelder und ein Erschütterungssensor zur Verfügung, die einen Alarm erzeugen und eine Benachrichtigung aufs Smartphone schicken, sobald sie Rauch, austretendes Wasser oder Vibrationen (bspw. durch Scheibeneinschlag) detektieren. Eine weitere Option ist, Tür- und Fensterkontakte mit einer Sirene zu kombinieren, um im Fall eines Einbruchs sofort zu alarmieren.
Neben Sensoren, Meldern und Reglern hält das LogiLink Smart Home konventionelle Bedienelemente wie Wandschalter und Infrarot-Handsender bereit. Diese sind manuell bedienbar, können aber auch per App gesteuert werden, um beispielsweise aus der Ferne das Licht an- oder auszuschalten.
Mit LogiLink Smart-Home-Komponenten können Sie schnell und unkompliziert wesentliche Bereiche Ihrer Wohn- oder Arbeitsumgebung automatisieren und komfortabel steuern. Da das System funkbasiert arbeitet, müssen für die Installation keine Kabel verlegt werden, was vor allem beim Nachrüsten von Vorteil ist. Auch Stromkabel sind nicht erforderlich, da jede Komponente über AA-Batterien mit dem nötigen Betriebsstrom versorgt wird.
Bei der Auswahl spezifischer Geräte ist auf die WLAN-Reichweite und auf die Tauglichkeit für den Innen- oder Außenbereich zu achten. So bietet LogiLink neben Smart Plugs bzw. WLAN-Steckdosen für den Indoor-Gebrauch auch Varianten an, die dediziert für den Outdoor-Gebrauch konzipiert sind. Die Modelle für den Innenbereich haben eine maximale Reichweite von 100 Metern und sind mit der Schutzart IP20 ausgewiesen, wohingegen die Smart-Stecker und -Steckdosen für den Außenbereich IP44-zertifiziert sind und eine maximale Reichweite von 100 bis 300 Metern aufweisen. IP44 steht für einen Schutz gegen feste Fremdkörper ab 1 mm Durchmesser sowie gegen allseitiges Spritzwasser und ist Mindestanforderung für Steckdosen, die im Freien Verwendung finden.
Die Angaben zur Reichweite gelten ausschließlich für Optimalbedingungen im Freifeld – also ohne Hindernisse oder Beeinträchtigungen durch andere funkende Geräte. Befinden sich Wände, Stahlträger, elektrische Verbraucher oder andere Gegenstände in der Nähe, kann die tatsächliche Reichweite geringer ausfallen.
Der Erschütterungssensor von LogiLink kann nicht nur an Fenstern angebracht werden, um Glasbruch zu detektieren, sondern eignet sich auch sehr gut als Diebstahlschutz für bewegliche Gegenstände. So lässt er sich beispielsweise an tragbare Tresore, Geld- oder Dokumentenkassetten anbringen und sendet einen Alarm aufs Handy, sobald er registriert, dass sich das Objekt bewegt oder sich jemand daran zu schaffen macht.
Kann ich mit LogiLink-Komponenten Abläufe planen und Szenarien erstellen?
Ja, das Erstellen von komplexen Aktionen, etwa in Form von Wenn-Dann-Funktionen, ist sowohl mit der Smart Life App als auch mit der Megos Smart Home App kein Problem.
Sind die Wi-Fi-Komponenten von LogiLink mit der älteren Smart-Home-Reihe ∑casa kompatibel?
Nein. Die Komponenten der älteren ∑casa-Reihe von LogiLink nutzen Bluetooth 4 zum Zweck der Kommunikation und erfordern eine Smart-Home-Zentrale, um zu einem Netzwerk zusammengefasst und aus der Ferne über die ∑casa-App gesteuert werden zu können. Weder Smart-Stecker noch Smart-Steckdosen oder andere ∑casa-Geräte sind mit Tuya-Modulen ausgestattet. Sie bieten daher auch nicht das gleiche Maß an Kompatibilität.
Was versteht man unter einem Smart Plug?
Ein Smart Plug ist ein Steckverbinder, der auf der einen Seite mit einem Stecker und auf der anderen Seite mit einer Steckdose ausgestattet ist. Mit der Steckerseite wird er in eine herkömmliche Netzsteckdose gesteckt, während auf der Steckdosenseite ein elektrischer Verbraucher angeschlossen wird. Was so einen Plug smart macht, sind im Wesentlichen zwei Eigenschaften: Er ist schaltbar und er kann über einen Funkstandard, beispielsweise WLAN, Bluetooth oder Zigbee, von einem Smartphone angesteuert werden. In Verbindung mit einer App oder Software lassen sich dann vielfältige Funktionen realisieren – angefangen bei Timer-Einstellungen bis hin zur Erstellung von Routinen.