Ratgeber
Daheim oder bei Präsentationen kann der Sound von großen Stereo-Lautsprechern ausgegeben werden, doch beim Outdoor-Einsatz im Garten, beim Camping oder allgemein in allen Situationen, in denen Mobilität und Flexibilität gefragt sind, kommen Mini-Lautsprecher zum Einsatz. Mit einem kleinen Lautsprecher zu arbeiten, bedeutet keinesfalls, dass der Sound hohl klingt oder keine angemessene Lautstärke erreicht wird.
Erfahren Sie in unserem Ratgeber, worauf es beim Kauf der Mini-Speaker ankommt.
Vor allem im Sommer auf den Liegewiesen oder an den Stränden sieht man sie häufig: sehr kompakt gebaute Lautsprecher. Anders als klassische Modelle zum Aufstellen in Wohnungen, Büros und öffentlichen Gebäuden sind Mini-Lautsprecher darauf ausgelegt, dank kleiner Bauweise in eine Hand zu passen.
So können die Boxen jederzeit mitgenommen werden und bieten beispielsweise musikalische Untermalung für das Sporttraining oder ein Picknick in der Natur.
Ist Musik beim Fahrradfahren erlaubt?
Es gibt kein gesetzliches Verbot. Allerdings muss der Sound so eingestellt sein, dass akustische Warnsignale wie Hupen oder Sirenen gut hörbar sind.
Abseits der Freizeit sind die Mini-Modelle beliebte Geräte auf Geschäftsreisen. Wer beruflich unterwegs ist und nicht auf gute Lautsprecher verzichten möchte, kann die schlanken Ausführungen bequem im Reisegepäck mit sich führen und für Präsentationen nutzen.
Viele Lautsprecher können dank Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt werden, sodass Konferenzen im Freisprechmodus vom Hotelzimmer aus möglich sind.
Sind alle Mini-Modelle auch Bluetooth-Lautsprecher?
In einer großen Mehrheit der Fälle handelt es sich bei Mini-Lautsprechern zugleich um Mini-Bluetooth-Lautsprecher, sodass Musik vom Tablet oder Smartphone gestreamt werden kann. Eine Bluetooth-Verbindung überträgt die Inhalte von Handy, Tablet oder auch TV direkt an die Mini-Bluetooth-Geräte.
Doch es gibt auch Modelle, die auf eine Bluetooth-Funktion verzichten. Sie nutzen die Funktechnik für kurze Distanzen nicht und werden daher ausdrücklich nicht als Bluetooth-Lautsprecher vermarktet.
Zur Unterscheidung tragen Bluetooth-Speaker das Bluetooth-Symbol direkt auf dem Gehäuse oder gut sichtbar auf der Verpackung.
Wie werden Mini-Lautsprecher gesteuert?
Geräte mit Bluetooth können meist über das angeschlossene Endgerät, also beispielsweise direkt über das Smartphone, gesteuert werden. Alternativ stehen Bedienelemente am Lautsprecher zur Verfügung. Dies sind Regler oder Knöpfe, die Lautstärke, Songwechsel und anderen Steuerungen mit einem Handgriff erlauben. Möglich ist bei manchen Modellen auch die Steuerung via Sprachassistenten.
In der Praxis werden zwei Arten der Mini-Modelle voneinander abgegrenzt. Sie zu unterscheiden ist sehr wichtig, um das richtige Gerät für den geplanten Einsatz zu erwerben:
Lautsprecher zum Aufstellen
Die meisten Menschen denken an Lautsprecher mit eigenem Gehäuse und Slots für Schnittstellen wie USB. Teils handelt es sich zusätzlich um Bluetooth-Lautsprecher mit entsprechend integrierter Bluetooth-Technik.
Im Inneren befindet sich neben den eigentlichen Chassis zudem ein Akku für die eigenständige Stromversorgung der Lautsprecher. Die Bauweise ist derart kompakt, dass viele Mini-Lautsprecher in die Hosentasche passen und kaum mehr als 100 Gramm wiegen.
Lautsprecher zum Einbau
So wie es große und besonders kleine Lautsprecheranlagen zum Aufstellen gibt, können auch Einbaulautsprecher verschiedene Größen besitzen. Neben Standardmodellen gibt es Kleinlautsprecher zum Einbau.
Viele besitzen einen Durchmesser von zwei bis fünf Zentimeter und wiegen wenige Gramm. Sie sind nicht sofort einsatzbereit, sondern werden beim Aufbau einer Musikanlage verwendet. Ein eigener Akku ist ebenfalls nicht vorgesehen.
Damit die Lautsprecher den gewünschten Sound wiedergeben können, müssen die Musikdateien übertragen werden. Drei Wege sind weit verbreitet:
Bluetooth
Bluetooth-Lautsprecher geben die Musik wieder, die sie kabellos von gekoppelten Bluetooth-Endgeräten erhalten. Eine Bluetooth-Box kann beispielsweise den Sound aus dem Fernseher streamen oder unterwegs mit dem MP3-Player verbunden sein. Wichtig hierbei: Die Reichweite ist beschränkt und endet bei manchen Bluetooth-Lautsprechern bereits nach fünf Metern. Die Reichweite hochwertiger Modelle liegt bei circa 15 Metern.
USB
Sowohl Bluetooth-Lautsprecher als auch Boxen ohne Bluetooth bieten in der Regel einen USB-Anschluss. Über die Schnittstelle können Endgeräte via USB-Kabel oder auch USB-Sticks für einen Datenaustausch verbunden werden.
AUX
Neben den genannten Eingängen verfügen viele Mini-Boxen außerdem über einen AUX-Eingang. Über AUX-In können Kopfhörer eingesteckt werden.
Damit die Geräte mobil genutzt werden können, befindet sich im Gehäuse ein Lithium-Ionen-Akku. Die Akkulaufzeit variiert je nach Leistungsstärke des Akkus, sodass günstige Mini-Lautsprecher circa drei bis fünf Stunden laufen, während andere Mini-Speaker auf bis zu 15 Stunden Laufzeit kommen.
Die Werte verstehen sich immer als Richtlinien, da es in der Praxis auf die eingestellte Lautstärke und die Intensität der Nutzung von Features ankommt.
Beim Stichwort Features bieten die einzelnen Marken ebenfalls sehr unterschiedliche Lautsprecher. Beliebt im Business-Kontext sind Geräte mit Freisprecheinrichtung fürs Smartphone oder auch DAB+- oder FM-Radio.
Wer Modelle mit Display wählt, bekommt einen schnellen Überblick über Einstellungen oder kann eine integrierte Digitaluhr anzeigen lassen.
Surround-Sound mit gekoppelten Bluetooth-Boxen?
Manche Hersteller bieten die Möglichkeit, zwei oder mehr Bluetooth-Lautsprecher zu koppeln und durch deren Position im Raum Stereo-Sound zu erzeugen.
Sollen die Lautsprecher outdoor genutzt werden, gehört auch die Schutzart zu den wichtigen Eigenschaften. Die IP-Zertifizierung gibt an, wie gut eine Box eventuellen Schmutzpartikeln und Wasser trotzt. Mini-Lautsprecher mit der Klasse IP66 sind beispielsweise vollständig geschützt im Bezug auf Staub und trotzen starkem Spritzwasser.