Das richtige Kabel finden
Egal ob für Audio, Netzwerk, Computer, USB oder Video und Display: Wir helfen Ihnen, das richtige Kabel zu finden. Filtern Sie in unserem Kabel Finder nach Ihren individuellen Anforderungen und Sie erhalten eine Liste mit allen Kabeln, die Ihren Angaben entsprechen. Ist das passende Kabel dabei, können Sie dieses gleich online bestellen.
Das richtige Kabel finden mit dem Conrad Produktfinder
Aus der Vielzahl an Kabeln und Leitungen, die es zu kaufen gibt, das Richtige herauszusuchen, ist oftmals eine langwierige Angelegenheit. Gerade, wenn man weiß was man sucht und die Ergebnislisten durch das Filtern möglichst kurz halten möchte. In diesem Fall wäre eine umgekehrte Herangehensweise effektiver. Zuerst Suchkriterien angeben und aufgrund dessen gleich die geeigneten Produkte vorgeschlagen bekommen. Auf diese Weise funktioniert unser Produktfinder für Leitungen.
Zunächst wählen Sie in unserem Kabelfinder aus, welche Leitung sie benötigen. Bei diesem Schritt haben Sie die Wahl zwischen Netzwerkkabeln, Computerkabeln, USB-Kabeln, Audiokabeln, Videokabeln und Displaykabeln. Im nächsten Schritt entscheiden Sie sich für zwei Stecker bzw. zwei Anschlüsse. Abhängig vom gewählten Kabeltyp zeigt Ihnen unser Kabelfinder dann verschiedene Kriterien, mit denen Sie Ihre Suche verfeinern können.
Audiokabel finden
Wie der Name sagt, verbinden Audiokabel Audiokomponenten miteinander, beispielsweise Tuner, Musikanlagen, Lautsprecher oder DVD-Player. Sie sind in analog als RCA- oder Klinken-Stecker oder in digitaler Form als Toslink-Stecker erhältlich. Digitale Audiokabel haben im Vergleich zu den analogen Modellen eine interne Fehlerkorrektur, sodass sie eine bessere Übertragungsqualität aufweisen.
Wählen Sie in unserem Kabel Finder:
- Anschlüsse, z.B. RCA, Toslink oder Stereo
- Kabellänge
Netzwerkkabel finden
Netzwerkkabel, auch Patchkabel genannt, werden in verschiedenen Netzwerken verwendet. Beispielsweise im Ethernet, in strukturierten Verkabelungen oder Telefonverteilungen. Hier können Netzwerkkabel entweder die Ports von zwei Patchpanels oder ein Patchpanel mit einem Netzwerkverteilergerät (Switch oder Hub) oder ein Endgerät (Drucker, PC) mit einem Netzwerkanschluss verbinden.
Um das richtige Kabel zu finden, haben Sie die Auswahl in diesen Kategorien:
- Typ: Glasfaser Patchkabel, TP Installationskabel, TP Patchkabel
- Anschlüsse beim Glasfaser Patchkabel, z.B. LC
- Kabellänge, CAT, Schirmung, Farbe, Mantel
Computerkabel finden
Computerkabel gibt es in verschiedenen Ausführungen, die entweder für den Gebrauch im Inneren oder am Gehäuse des PCs genutzt werden können. Es gibt beispielsweise Buchsen für Firewire als serielle Computerschnittstellen, für SATA als Verbindung zwischen Computer und Festplatte oder auch PCI-Anschlüsse zur Verbindung von Peripheriegeräten mit dem Chipsatz eines Prozessors.
Wählen Sie in unserem Produktfinder für Kabel:
- Typ: Firewire, Geräteanschlusskabel, Interne Stromversorgung, Parallel/Drucker, PS/2, SATA, Seriell, Seriell-Parallel-Adapter, USB
- Anschlüsse: z.B. PCI, SATA
- Kabellänge, Farbe, Schirmung, Haube
USB-Kabel finden
In der Regel kommen USB-Kabel zum Einsatz, sobald ein externes Gerät an einen Laptop oder PC angeschlossen werden soll. Besonders bei USB-Anschlüssen ist es wichtig, auf die Form des Steckers zu achten, denn mittlerweile gibt es zahlreiche, meist nicht miteinander kompatible, Ausführungen. Detaillierte Informationen zum USB-Standard finden Sie in unserem Ratgeber.
In unserem Produktfinder stehen folgende Kriterien zur Auswahl:
- Typ: Apple Lightning, MHL, USB
- Anschlüsse, z.B. HDMI, USB
- Kabellänge, USB-Standard, Farbe
Display- und Videokabel finden
Displaykabel und Videokabel sind für die Bildübertragung zwischen zwei Geräten zuständig. Dies geschieht entweder auf dem analogen oder auf dem digitalen Weg. Standard sind mittlerweile digitale Ausführungen, beispielsweise DVI- oder HDMI-Kabel. Deren Übertragungsqualität ist nämlich deutlich besser. Analoge Kabel, beispielsweise Scart- oder VGA-Kabel werden noch für ältere Geräte eingesetzt.
Finden Sie die geeignete Leitung mit diesen Filtermöglichkeiten:
- Typ: Display-Port, HDMI, VGA, DVI, TV/SAT, Video
- Anschlüsse, z.B. DP, DVI, F-Stecker
- Abhängig vom Kabeltyp: z.B. Kabellänge, Farbe, HDTV-Standard
Kabel Finder nutzen und online bestellen
Haben Sie das richtige Produkt in unserem Produktfinder entdeckt, können Sie dies sofort bestellen. Dazu klicken Sie auf "Infos und Preise", legen die Leitung in den Einkaufswagen und folgen dem üblichen Online-Bestellvorgang.