Ratgeber
Die Sicherheit elektrischer Anlagen ist von höchster Bedeutung, sowohl für Mensch als auch für Material. Die DIN VDE 0100 legt detaillierte Vorschriften fest, um sicherzustellen, dass Elektroinstallationen den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Eine zentrale Rolle bei der Einhaltung dieser Vorschriften spielt der Installationstester.
Dieser präzise Mess- und Prüfgeräte ist unerlässlich, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit von elektrischen Anlagen zu gewährleisten. Ob bei der Inbetriebnahme neuer Installationen, bei Änderungen oder im Rahmen regelmäßiger Prüfungen – der Installationstester ermöglicht eine umfassende Überprüfung aller relevanten Parameter.
In unserem Ratgeber erläutern wir Ihnen, welche Funktionen ein moderner Installationstester bietet und wie er im Detail arbeitet. Wir gehen auf die verschiedenen Arten von Installationstestern ein und zeigen Ihnen, welche Geräte für welche Anwendungsbereiche besonders geeignet sind. Darüber hinaus geben wir Ihnen wertvolle Tipps zur sicheren Handhabung des Geräts und zur Interpretation der Messergebnisse.
Egal, ob Sie als Elektriker, Techniker oder als Verantwortlicher für die elektrische Sicherheit in Unternehmen tätig sind – dieser Ratgeber liefert Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, um die Sicherheit Ihrer elektrischen Anlagen zu gewährleisten und mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen.
Mit einem VDE-Installationstester lassen sich elektrische Installationen überprüfen und testen. Er wird in der Regel von Elektrikern, Elektrotechnikern oder Elektroingenieuren genutzt, die mit ihm die korrekte elektrische Verkabelung und die normgerechten Verbindungen angeschlossener Geräte sicherstellen. Zu den wichtigsten Prüfungen gehören Widerstandsmessungen bei der Erdung und der Isolation.
Getestet werden außerdem die Spannung, die Schleifenimpedanz, das Auslösen von Fehlerstrom-Schutzschaltern – auch als FI oder RCD bekannt – sowie die Funktion angeschlossener Geräte. Einige Modelle können auch weitere Prüfungen durchführen, zum Beispiel zur Leitungsimpedanz, zum Berührungsstrom und zur Frequenz.
Installationstester sind genau für diese Prüfungen ausgerüstet. Sie sind damit entscheidend für die Gewährleistung der elektrischen Sicherheit in Gebäuden und Anlagen. Außerdem helfen sie dabei, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu ernsthaften Problemen oder Unfällen führen. Zu den bekanntesten Herstellern für Installationstester gehören die Unternehmen Benning, Fluke, HT Instruments und Beha Amprobe.
Wie funktionieren Installationstester?
Ein Installationstester ist speziell für die oben erwähnten Prüfungen konzipiert und gehört damit zu den sogenannten VDE-Geräten. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Testverfahren und deren Zweck:
Erdungswiderstandsmessung
Für die Messung sendet der Tester einen kleinen Strom durch die Erdungselektrode und misst den Spannungsabfall. Aus diesen Messwerten wird der Widerstand berechnet. Entspricht er den Vorgaben des VDE, kann die Erdung gefährliche Spannungen sicher ableiten.
Isolationswiderstandsmessung
Der Tester legt hier eine hohe Gleichspannung zwischen die zu prüfenden Leiter und misst den resultierenden Strom. Daraus lässt sich der Isolationswiderstand berechnen. Ist der Widerstand normgerecht, kann die Isolierung Leckströme sicher verhindern.
Schleifenimpedanzmessung
Bei dieser Prüfung erzeugt das Prüfgerät einen Teststrom, schickt ihn durch den Stromkreis und misst den Spannungsabfall. Aus diesen Werten wird die Impedanz der Schleife berechnet. Sie muss niedrig genug sein, damit ein FI oder RCD im Fehlerfall schnell auslösen kann.
Automatische Prüfprogramme
Moderne Installationstester verfügen oft über automatische Prüfprogramme,
die eine Vielzahl
von Messungen in einer vorgegebenen Reihenfolge durchführen.
Dies spart Zeit und reduziert das Risiko von Bedienfehlern.
Durchgangsprüfung
Auch in diesem Fall wird der Widerstand gemessen, und zwar über einen geringen Strom durch den zu prüfenden Leiter. Ein niedriger Widerstand zeigt einen guten Durchgang an: Es gibt keine Unterbrechungen in den Leitungen oder Verbindungen.
Spannungsmessung
Der Tester misst die anliegenden Spannungen an verschiedenen Punkten der Installation. Die Überprüfung muss ergeben, dass die Spannungswerte innerhalb der zulässigen Grenzen liegen. So können mögliche Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden.
Prüfung von FI/RCD
Der Tester simuliert Fehlerströme und überprüft, ob und wie schnell der Schalter auslöst. Sichergestellt wird damit dessen ordnungsgemäße Funktion, die Personen vor elektrischen Schlägen schützt. Ein regelmäßiger Test ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Funktionsprüfung von Geräten
Indem er verschiedene Betriebszustände und Lasten der Anlagen simuliert, kann der Tester auch angeschlossene Geräte auf ordnungsgemäße Funktion prüfen und so eine umfassende Überprüfung der gesamten elektrischen Installation gewährleisten.
Was sind die Vorteile der Verwendung eines Installationstesters?
Sicherheit, Effizienz und Genauigkeit stehen im Mittelpunkt jedes Installationstests. Diese Prüfgeräte nach VDE 0100 helfen, potenzielle Fehler in der Verkabelung elektrischer Anlagen und den angeschlossenen Geräten frühzeitig zu erkennen.
Sicherheit
Durch die Überprüfung von Erdung, Isolationswiderstand und der FI/RCD wird sichergestellt, dass Personen vor elektrischen Schlägen geschützt sind. VDE-Installationstester ermöglichen es zudem, elektrische Installationen gemäß den geltenden Normen und Vorschriften wie die DIN VDE 0100 zu prüfen und zu zertifizieren. Dazu stehen unter anderem Kalibrierungen nach ISO oder durch ein DAkks-akkreditiertes Labor zur Verfügung.
Effizienz
Die automatisierten Testfunktionen dieser Messgeräte ermöglichen eine schnelle und präzise Diagnose von Problemen. Das reduziert die Zeit für Fehlersuche und Reparatur. Durch die frühzeitige Erkennung und Behebung von Problemen lassen sich daher Ausfallzeiten minimieren und Betriebsunterbrechungen vermeiden. Viele moderne Installationstester besitzen außerdem eine benutzerfreundliche Gestaltung, mit intuitiven Schnittstellen und klaren Anweisungen zum Erleichtern der Tests. Nicht zuletzt sind viele Geräte kompakt und tragbar, eigenen sich daher für den Transport und die Nutzung an verschiedenen Standorten.
Genauigkeit
Viele moderne Installationstester bieten auch die Möglichkeit zum Erstellen und Speichern von Testprotokollen. Sie sind wichtig für die Dokumentation und Nachverfolgung von Prüfungen.
Wohngebäude und Gewerbeimmobilien
Installationstester eignen sich für die Überprüfung elektrischer Anlagen in Wohngebäuden, beispielsweise vor der Inbetriebnahme von Neubauten oder nach Renovierungen. Auch in Gewerbeimmobilien wie Bürogebäuden, Einzelhandelsgeschäften, Hotels, Gastronomiebetrieben und öffentlichen Einrichtungen gewährleisten sie die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der elektrischen Installationen. Periodische Sicherheitsprüfungen sind in all diesen Bereichen unerlässlich.
Industrie und Anlagenbau
In Produktionsanlagen tragen Installationstester dazu bei, Ausfallzeiten zu minimieren und die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Durch die Prüfung der elektrischen Komponenten von Maschinen und Anlagen wird die Betriebssicherheit und Funktionalität sichergestellt.
Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen
Installationstester werden häufig auf Baustellen eingesetzt, beispielsweise zur Messung temporärer elektrischer Anlagen und bei Fertigstellungskontrollen vor der Übergabe an den Bauherrn. Darüber hinaus spielen sie eine wichtige Rolle bei der Überprüfung von Solar- und Windkraftanlagen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge, um deren sichere Funktion zu gewährleisten.
Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich sind Bahnhöfe und Flughäfen, wo Installationstester zur Sicherheit der Reisenden beitragen. Gerade in Veranstaltungsorten wie Stadien, Arenen und Messen, in denen sich viele Menschen auf engem Raum aufhalten, ist die Sicherheit der elektrischen Installationen von größter Bedeutung. Hier leisten Installationstester einen entscheidenden Beitrag, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
Qualifikation und Schulung
Nur qualifizierte Personen sollten Installationstester verwenden. Eine fundierte Kenntnis der elektrischen Installationen und der Bedienung des Testgeräts ist erforderlich. Benutzer sollten eine entsprechende Schulung zur Bedienung und zu den durchzuführenden Tests erhalten haben.
Gefahrenbewertung
Zunächst ist eine Risikoanalyse der zu prüfenden Anlage durchzuführen, um potenzielle Gefahren zu identifizieren und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Gibt es einen Notfallplan für den Fall eines Unfalls oder einer unerwarteten Gefahrensituation?
Vorbereitung der Arbeitsumgebung
Vor Beginn der Tests muss sichergestellt sein, dass die zu prüfende Anlage spannungsfrei ist – außer natürlich für spezifische Tests, die unter Spannung durchgeführt werden müssen. Der Arbeitsbereich sollte abgesperrt und gekennzeichnet sein, um unbefugten Zutritt zu verhindern.
Einsatz persönlicher Schutzausrüstung
Zu verwenden sind isolierte Werkzeuge und Hilfsmittel, um sich vor elektrischen Schlägen zu schützen. Geeignete Schutzausrüstung umfasst isolierte Handschuhe, Schutzbrillen und gegebenenfalls Schutzkleidung.
Geräteüberprüfung und Kalibrierung
Vor jedem Einsatz ist zu überprüfen, ob der Installationstester ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Beschädigungen aufweist. Der Tester sollte regelmäßig kalibriert werden, um genaue Messergebnisse zu gewährleisten.
Sicherheitsabstände und Isolierung
Angemessene Sicherheitsabstände zu spannungsführenden Teilen und Leitungen sind einzuhalten. Es dürfen keine ungewollten Verbindungen oder Berührungen mit anderen Leitungen oder Geräten bestehen.
Richtige Durchführung der Tests
Die Bedienungsanleitung und die spezifischen Anweisungen des Herstellers für die Durchführung der Tests sind zu befolgen. Man sollte sicherstellen, dass die Prüfspitzen korrekt an den vorgesehenen Messpunkten angebracht sind und eine korrekte Verbindung besitzen.
Dokumentation und Berichterstattung
Alle Testergebnisse sind sorgfältig und vollständig zu dokumentierten, das ermöglicht eine Nachverfolgung und Bewertung der Installation. Festgestellten Mängel oder Gefahren müssen sofort gemeldet werden, entsprechende Maßnahmen zur Behebung sind zu veranlassen.