Ratgeber
Die heutige Welt ist geprägt von Flexibilität und Mobilität. Daher benötigen wir Geräte, die sich unseren Bedürfnissen anpassen. Das klassische Notebook war lange Zeit der Inbegriff mobiler Produktivität. Doch die Grenzen zwischen den Geräten verschwimmen immer mehr. Hier kommt das 2-in-1-Tablet ins Spiel.
Ein 2-in-1-Tablet vereint die Portabilität und Benutzerfreundlichkeit eines Tablets mit der Leistungsfähigkeit und Funktionalität eines Notebooks. Es ist mehr als nur ein Kompromiss – es ist die perfekte Symbiose zweier Welten. Mit einem einfachen Handgriff verwandelt sich das leichte und schlanke Tablet in ein vollwertiges Notebook, ausgestattet mit einer Tastatur und oft auch einem Touchpad.
Doch was genau macht ein 2-in-1-Tablet so attraktiv? Die Antwort liegt in seiner Vielseitigkeit. Ob Sie im Café an einem Dokument arbeiten, im Zug Präsentationen vorbereiten oder abends gemütlich auf der Couch surfen – ein 2-in-1-Tablet passt sich jeder Situation an. Die intuitive Bedienung per Touchscreen vereinfacht viele Aufgaben, während die Tastatur für anspruchsvollere Arbeiten wie das Schreiben von E-Mails oder das Erstellen von Tabellen sorgt.
Die Auswahl an 2-in-1-Tablets ist riesig und bietet für jeden Anspruch das passende Modell. Von kompakten und leichten Geräten für unterwegs bis hin zu leistungsstarken Modellen für anspruchsvolle Aufgaben – die Vielfalt ist beeindruckend. Doch welche Funktionen sind wirklich wichtig? Welches Betriebssystem ist das richtige? Und worauf sollte man beim Kauf achten?
Tablets sind größer als ein Smartphone und trotzdem handlich genug, um sie überall mit hinnehmen zu können. Sie dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern man kann damit auch gut im Internet recherchieren, E-Mails versenden und so fort. Wenn es darum geht, längere Texte zu schreiben, haben Notebooks jedoch die Nase vorn. Hier ist eine physische Tastatur sehr vorteilhaft. Wer diese Funktionalität braucht, die Annehmlichkeiten eines Tablets aber trotzdem nicht missen möchte, findet mit einem 2-in-1-Tablet die ideale Lösung. Hierbei handelt es sich um ein Gerät, das alle Features eines Tablets mit sich bringt, jedoch im Verbund mit einer Tastatur ausgeliefert wird. Der Clou: Tablet und Tastatur sind separate Module. Sie können sie zusammenstecken und haben somit quasi ein Notebook – oder Sie lassen die Tastatur weg und nutzen das Gerät als Tablet, indem Sie den Touchscreen für Ihre Eingaben nutzen. Die entscheidende Hardware steckt in dem Modul mit dem Bildschirm, anders als bei einem klassischen Laptop, wo Prozessor, Grafikkarte, RAM, Festspeicher und Co. unter der Tastatur verbaut sind.
Als Betriebssystem kommt Windows zum Einsatz anstelle von Android, mit dem die meisten normalen Tablets ausgestattet sind. Dadurch sind 2-in-1-Tablets vollwertige PCs, auf denen alle möglichen Computerprogramme laufen. Windows-Hersteller Microsoft selbst ist Produzent einer der bekanntesten Reihen von 2-in-1-Tablets mit dem Namen Surface. Daneben gibt es Geräte dieser Art von CSL Computer und HP.
Warum sollte man sich für ein 2-in-1-Tablet statt für ein Notebook entscheiden? Der Hauptgrund dürfte die Flexibilität sein, zwischen Laptop- und Tablet-Modus jederzeit wechseln zu können.
Verfassen Sie einen längeren Text oder arbeiten an einem Tabellendokument, nutzen Sie die Tastatur und verwenden das Gerät wie ein gewöhnliches Notebook.
Geht es aber beispielsweise darum, während einer Präsentation Skizzen, Schemata oder Zeichnungen zu erstellen, ist es sinnvoller, die Tastatur abzunehmen und zu einem Eingabestift zu greifen.
2-in-1-Tablets sind außerdem kompakter und leichter als übliche Notebooks und somit besser zu transportieren. Das bedeutet jedoch auch, dass sie kleinere Bildschirme haben.
Das ist ein Kompromiss, den Sie eingehen müssen, wenn Sie die Möglichkeit haben wollen, den Computer zum handlichen Tablet umzufunktionieren.
Die Hardware-Leistung ist der wichtigste Faktor bei der Auswahl eines 2-in-1-Tablets, bestimmt aber auch den Preis. Vor allem kommt es auf die CPU und den Arbeitsspeicher an. Die CPU ist das Herzstück eines jeden Computers, da sie für sämtliche Rechenprozesse verantwortlich ist. Üblicherweise sind in 2-in-1-Tablets Prozessoren von Intel verbaut. Günstigere Geräte haben einen Intel Celeron oder Intel Core i5, in hochpreisigen Modellen steckt mindestens ein Intel Core i7. Es handelt sich im Regelfall um CPUs mit vier Rechenkernen (Cores). Aus diesem Grund ist darauf zu achten, wie hoch diese getaktet sind. Je mehr GHz sie haben, desto schneller arbeitet der Prozessor. Der Arbeitsspeicher, auch RAM genannt, ist der Zwischenspeicher, in dem alle Daten abgelegt werden, mit denen das System gerade arbeitet. Je größer er ist, desto mehr Daten können gespeichert werden, was in einer schnelleren Arbeitsgeschwindigkeit resultiert. Eine dedizierte Grafikkarte haben 2-in-1-Tablets nicht, stattdessen verfügt der Prozessor über eine integrierte Grafikeinheit. Für anspruchsvolle Aufgaben wie 3D-Rendering reicht diese nicht aus, dafür wäre ein Desktop-PC mit starker Grafikkarte nötig. Normale Office-Tätigkeiten wie Dokumentenbearbeitung und Internetrecherche sind mit einem 2-in-1-Tablet aber problemlos zu bewältigen.
Neben der reinen Performance ist der vorhandene Speicherplatz wichtig. 2-in-1-Tablets gibt es mit Speicherkapazitäten zwischen 128 GB und 640 GB. Als Speichermedium wird eine eMMC (Embedded MultiMedia Card), eine SSD oder beides genutzt. Eine SSD verkörpert die bessere Technik, denn sie ermöglicht kürzere Zugriffszeiten sowie eine höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Allerdings kostet sie mehr. Achten Sie nicht nur darauf, wie viel Speicherplatz ein 2-in-1-Tablet von Haus aus bietet, sondern auch auf die Möglichkeiten der Speichererweiterung. Manche Geräte haben einen microSD-Kartenslot für Karten mit einer Kapazität von bis zu 5120 GB und bieten zusätzlich die Option, eine M.2-SATA-SSD einzubauen und somit noch einmal mehr Speicherplatz hinzuzugewinnen.
Das führt zum Thema Schnittstellen beziehungsweise Konnektivität. Prüfen Sie, wie viele und was für USB-Anschlüsse vorhanden sind. Verfügt ein 2-in-1-Tablet über einen USB-A-Port, können Sie eine handelsübliche Maus anschließen. Außerdem erlauben USB-Eingänge den Anschluss von externen HDDs und SSDs, USB-Headsets, USB-Sticks und mehr. Ist HDMI oder DisplayPort vorhanden, können Sie das Tablet mit einem Monitor oder Fernseher verbinden und Inhalte auf einem größeren Bildschirm wiedergeben. Weitere wichtige Features sind die Unterstützung von WLAN bzw. WiFi und Bluetooth, wobei dies zur Standardausstattung von 2-in-1-Tablets gehört. Manche 2-in-1-Tablets können übrigens per Mobilfunk online gehen. Das setzt aber voraus, dass Sie eine SIM-Karte einlegen.
2-in-1-Tablets sind wie alle normalen Tablets und Notebooks mit einer Kamera samt Mikrofon ausgestattet, damit Sie ohne zusätzliche Hardware an Video-Chats teilnehmen können. Falls es Ihnen wichtig ist, dass die Kamera eine gute Bildqualität bietet, sollten Sie verstärkt auf deren Auflösung (in Megapixel angegeben) achten. Nützlich ist zudem ein separater Kopfhörerausgang. Zwar sind in den allermeisten Fällen Lautsprecher integriert, doch deren Soundqualität ist wie bei Smartphones und herkömmlichen Tablets eher bescheiden.
Wie bei allen portablen Geräten stellt sich bei der Auswahl eines 2-in-1-Tablets die Frage nach der Akkulaufzeit. Bedenken Sie: Je leistungsstärker das System, desto höher ist der Stromverbrauch. Ist dann kein Akku mit höherer Kapazität verbaut, resultiert das in einer kürzeren Laufzeit.
Die Größe eines 2-in-1-Tablets hängt maßgeblich von der Größe des Touchscreens ab. 2-in-1-Tablets gibt es mit Displays in 10 Zoll, 12 Zoll, 13 Zoll und 15 Zoll. Je größer der Bildschirm ist, desto komfortabler lässt sich damit arbeiten. Das geht zwar zu Lasten der Handlichkeit, trotzdem sind selbst die größten 2-in-1-Tablets immer noch kompakter und leichter als viele Notebooks. Was die Bildschirmauflösung anbelangt: Es gibt Geräte mit 4K-Display, die meisten 2-in-1-Tablets haben jedoch eine Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Für normale Bürotätigkeiten reicht das vollkommen aus. Eine 4K-Auflösung lohnt sich nur, wenn das Tablet zur Bildbearbeitung zum Einsatz kommt oder auch mal UHD-Videos damit geschaut werden.
Bei portablen Geräten ist die Gefahr groß, dass man sie versehentlich fallen lässt und das Display dabei beschädigt wird. Um Kratzer zu verhindern, kleben Sie eine Schutzfolie auf den Bildschirm. Was sich bei Smartphones und normalen Tablets bewährt hat, ist auch für 2-in-1-Tablets eine gute Schutzmaßnahme.
Tablet, 2-in-1 oder Convertible – was ist besser?
Die Wahl zwischen einem 2-in-1-Gerät und einem Convertible hängt in erster Linie von den persönlichen Präferenzen ab: Sollen sich Bildschirm und Tastatur komplett voneinander trennen lassen, kommt nur ein 2-in-1-Tablet in Frage. Convertibles zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich per Klapp-, Dreh- oder Schiebemechanismus von einem Notebook in ein Tablet verwandeln lassen. Hier haben Sie es also nicht mit zwei vollständig separierbaren Modulen zu tun. Davon abgesehen ähneln sich Convertibles und 2-in-1-Tablets sehr. Normale Tablets unterscheiden sich von den beiden Geräteklassen bereits dadurch, dass sie nicht Windows, sondern Android oder (im Fall von iPads) iOS als Betriebssystem haben. Zwar lässt sich auch an ein gewöhnliches Tablet eine Tastatur anschließen, Ihnen steht aber nicht das gleiche Software-Angebot zur Verfügung.
Wie kann ich die Akkulaufzeit eines 2-in-1-Tablets verbessern?
Reduzieren Sie die Helligkeit des Bildschirms und beenden Sie Programme, die im Hintergrund laufen. Im Task-Manager erhalten Sie Infos darüber, welche Prozesse laufen und wie viel Leistung sie beanspruchen. Stoppen Sie Anwendungen, die Sie nicht nutzen und die das System unnötig stark belasten. Wenn Ihr Windows-Tablet eine besonders hohe Auflösung hat, können Sie diese reduzieren, um Energie zu sparen. Sollte Ihr 2-in-1-Gerät eine Hintergrundbeleuchtung in der Tastatur verbaut haben, deaktivieren Sie diese, wenn sie nicht gebraucht wird. Falls möglich, schalten Sie auch WLAN und Bluetooth aus. Zusätzlich sollten alle angeschlossenen USB-Geräte, die nicht in Gebrauch sind, getrennt werden. Außerdem können Sie den Stromsparmodus im Betriebssystem aktivieren.
Welche 2-in-1-Tablet-Hersteller gibt es?
Zu bekannten Herstellern von 2-in-1-Tablets gehören unter anderem Microsoft, HP, Lenovo, CSL Computer und ASUS.