Ratgeber
Im September 2023 erschienen die neuen iPhones von Apple und neben den Basis-Modellen iPhone 15 und iPhone 15 Plus hat Apple auch zwei neue Pro-Modelle: iPhone 15 Pro und Pro Max. Beide gehen in Sachen Design und Technologie neue Wege und eignen sich ideal als Business-Smartphones.
Der erste Blick fällt meist auf das Display und hier zeigt sich bereits ein wichtiger Unterschied zwischen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max: Das iPhone Pro besitzt ein 6,1-Zoll-Display, der große Bruder Pro Max dagegen 6,7 Zoll.
Die Auflösung bei jeweils 460 ppi unterscheidet sich entsprechend: 2.556 x 1.179 Pixel beim iPhone 15 Pro und 2.796 x 1.290 Pixel beim Pro Max. In beiden Fällen überzeugen die Smartphones mit einem Super Retina XDR Display und der ProMotion Technologie mit adaptiven Bildwiederholungsraten bis 120 Hz.
Apple hat sich bei der Materialwahl für einen Rahmen aus Titan entschieden und gibt den neuen iPhones auf diese Weise ein edles sowie ausgesprochen robustes Design. Während die iPhone-15-Modelle der Basisausführung aus Aluminium bestehen, entsteht mit Titan hier eine beeindruckende Haptik mit ungeschlagener Langlebigkeit. Gemeinsam mit dem auf der Vorderseite verbauten Ceramic Shield wird ein Gehäuse geboten, das für bis zu 30 Minuten selbst bei einer Tiefe von sechs Metern wassergeschützt ist.
In welchen Farben ist das iPhone 15 Pro erhältlich?
Apple bietet das iPhone 15 Pro in vier unterschiedlichen Farben an. Titan Weiß und Titan Schwarz sind die Klassiker und werden von den beiden Wahlmöglichkeiten Titan Blau und Titan Natur ergänzt. Alle vier Varianten besitzen auf den Rückseiten eine matte Oberflächenbeschaffenheit und damit ein harmonisches Gesamtbild.
Die Lightning-Schnittstelle als das einst typische Apple-Merkmal ist mit der 17. Generation der iPhones Geschichte. Beide Basis- und beide iPhone-Pro-Modelle sind mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet.
Während die iPhone-Modelle 15 und 15 Plus den Standard USB 2.0 unterstützen, ist die Übertragungsrate beim Pro und Pro Max USB 3.0 und erreicht damit bis zu 10 Gbps.
Verbesserte Akku-Laufzeit
Alle iPhones der 17. Generation besitzen einen Akku, der das Gerät den gesamten Tag arbeiten lässt. Das iPhone 15 und iPhone 15 Pro mit 6,1-Zoll-Display besitzen die kleineren Akkus, sodass ihre Laufzeit bei 20 Stunden (Standardmodell) und 23 Stunden (Pro) liegt. Die 6,7-Zoll-Modelle iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro Max erreichen 26 beziehungsweise 29 Stunden.
Das verändert nicht nur die Lademöglichkeiten, sondern gibt Apple-Nutzerinnen und Apple-Nutzern bei den neuen iPhones erstmals die Möglichkeit, viele Geräte über den Slot mit ihrem Smartphone zu verbinden: USB-Sticks und USB-Hubs, USB-Festplatten und mehr werden Teil des eigenen Gerätenetzwerkes.
Prozessor: A17 Pro Chip
Die 2023 erschienene Smartphone-Generation von Apple setzt bei den Basis-Ausführungen auf den A16 Bionic Chip und stattet das iPhone 15 Pro und Pro Max mit dem neuen Prozessor A17 Pro Chip aus. Dieser Pro Chip steigert die Leistung bei allen Anwendungen deutlich. Er nutzt hierbei eine 6-Core-CPU, genauer zwei Performance-Kerne und vier Effizienz-Kerne. Die neuronale Netzwerkhardware (16-Core Neural Engine) sorgt für eine rasante Verarbeitung der Daten und beschert Usern das Erlebnis flüssiger Ein- und Ausgaben.
Kamera
Echte Leistungsfähigkeit steckt auch im Zwei-Kamera-System der aktuellen iPhones. Die 48-MP-Hauptkamera wird von einer 12-MP-Periskop-Kamera unterstützt. Es entstehen hochauflösende Fotos, perfekte Aufnahmen mit Ultraweitwinkel und Porträts mit Fokus- und Tiefenkontrolle. Die Smart HDR-Funktion sorgt zusätzlich dafür, dass natürlichere Hauttöne und Umgebungsfarben entstehen.
Beim optischen Zoom unterscheiden sich die Pro-Ausführungen sowohl von den Basismodellen, die zweifachen Zoom bieten, als auch untereinander: das iPhone 15 Pro erreicht dreifachen und das Pro Max fünffachen optischen Zoom.
Nur für die iPhones Pro und Pro Max steht zudem Apple ProRAW zur Verfügung. Die Geräte ermöglichen es über diesen Modus, aufgenommene Fotos später ohne Qualitätsverlust zu bearbeiten. Diese Funktion richtet sich vor allem an User, die eine professionelle Fotobearbeitung im Zuge ihrer Businessaktivitäten, etwa für Content Creation im Social-Media-Kontext, benötigen.
Das robuste Titan-Gehäuse und die leistungsstarke Hardware der iPhones werden von der neusten iOS-Version ergänzt: iOS 17. Das Betriebssystem sorgt für eine smarte Abstimmung aller internen Prozesse untereinander und beste Kompatibilität zu anderen Apple-Geräten wie iPad und der Apple Watch.
Zu den besten Features der iPhones gehören bewährte Klassiker und neue Besonderheiten:
Always-On Display
Das Smartphone zur Hand nehmen und selbst im gesperrten Zustand die wichtigsten Informationen sofort sehen, das erlaubt Always-On. Die Bildwiederholfrequenz ist in diesem Zustand besonders niedrig, um den Akku zu schonen.
Action Button
Über den seitlichen Tasten zur Regulierung der Lautstärke befindet sich der Action Button. Diese zusätzliche Taste kann mit einer Wunschfunktion belegt werden und führt danach diese Aktion mit einem Tastendruck aus. Möglich ist beispielsweise das Starten der Kamera oder das Aktivieren der Taschenlampe.
Dynamic Island
Mit dieser Funktion wird in der oberen Ecke des iPhones angezeigt, was es an wichtigen Benachrichtigungen oder Statusinformationen gibt. Damit ist Dynamic Island ein praktisches Feature für alle, die mit vielen Informationen im Alltag arbeiten und alles im Blick behalten wollen.
Dual-SIM
Da viele Apple-User bevorzugt zwei SIM-Karten in einem Smartphone nutzen, bieten alle aktuellen iPhone-15-Modelle zwei Slots für SIM-Karten.
5G Mobilfunk
Der Standard 5G steht als drahtlose Kommunikationstechnologie zur Verfügung und soll eine besonders schnelle Datenübertragungsrate bei einer verschwindend kleinen Verzögerungszeit erlauben.
Unfallerkennung und Notruf SOS
In das iPhone eingebaute Sensoren erkennen plötzliche und sehr starke Bewegungen, wie sie etwa bei einem Autounfall auftreten würden. Das Gerät kann daraufhin einen Notruf absetzen, der sich an den Rettungsdienst und als Notfallkontakte hinterlegte Personen richtet.
Face ID
Die bewährte biometrische Authentifizierungstechnologie wird auch von der aktuellen iPhone-Generation genutzt. Über die TrueDepth Frontkamera wird das Gesicht gescannt und das Gerät entsprechend entsperrt.