Ratgeber
Wo früher VGA-Kabel (D-Sub) zur Verbindung von Computer und Monitor dienten, sind heute überwiegend HDMI-Kabel im Einsatz, um einen PC-Monitor zu verbinden oder eine Blu-Ray auf dem Fernseher zu genießen.
Was definiert HDMI und wozu braucht man ein HDMI-Kabel genau? Was bedeutet High-Speed in diesem Zusammenhang und welche Unterschiede gibt es? Erfahren Sie die wichtigsten Fakten in unserem Ratgeber.
Die vier Buchstaben stehen für „High Definition Multimedia Interface“. Anders als bei VGA-Kabeln (Video Graphics Array), die nur analoge Bildsignale übermittelten, können HDMI-Kabel digitale Audio- und Bildsignale übertragen. Um langlebig und gut abgeschirmt zu arbeiten, bestehen die Kabel aus robustem Kunststoff oder einem Texilgewebemantel und im Inneren aus einem Drahtgeflecht. Die Stecker sind häufig vergoldet, um das Risiko für Korrosion zu verkleinern und insgesamt die Signalübertragung zu verbessern.
Als Standardschnittstelle ist ein HDMI-Anschluss heute an vielen Geräten vorhanden, darunter am Smart-TV, an Spielekonsolen oder AV-Receivern. Die Kabel selbst können entweder mit zwei Steckern, zwei Buchsen oder einer Buchse und einem HDMI-Stecker versehen sein. Hier kommt es beim Kauf auf den gewünschten Einsatzbereich und die vorhandenen Stecker/Buchsen an den Geräten an.
Unterschied HDMI, DVI und DisplayPort
DVI (Digital Visual Interface) gilt als Nachfolger von VGA. DVI-A überträgt das Bildsignal analog, DVI-D digital und DVI-I leistet beides. In allen Fällen wird aber weiterhin nur ein visuelles Signal übertragen und kein Ton. Erst HDMI überträgt digitale Audio- und Bildsignale gemeinsam. Auch DisplayPort-Stecker übertragen Audio und Bild in digitaler Form und besitzen dabei die größte Bandbreite. Moderne TV-Geräte und Gaming-PCs bieten daher oft DisplayPort.
Bei den meisten HDMI-Geräten ist ein Anschluss über A-Stecker vorgesehen. Typ A besitzt die Maße 4,5 x 13 x 21 Millimeter und dient zum Anschluss von Monitoren, Blu-ray-Player, Smart-TVs, DVD-Player und Spielekonsolen.
Seltener werden Sie dem Typ C, auch Mini-HDMI genannt, und dem Typ D, auch Micro-HDMI, begegnen. Beide erinnern optisch an USB-C und dienen zur Verbindung des HDMI-Kabels mit den Buchsen an sehr kompakten Geräten wie dem Smartphone.
Tipp: Adapter für mehr Flexibilität
Bietet ein Endgerät keinen passenden Anschluss, können HDMI-Adapter helfen. Adapter-Lösungen gibt es in vielen Varianten, beispielsweise für HDMI auf DisplayPort oder auch Mini-HDMI-Stecker als Adapter, um HDMI-Kabel mit Typ A Stecker an kleinen Buchsen anzuschließen.
HDMI als etablierter Standard der Audio- und Bildübertragung wurde beständig weiterentwickelt, sodass es mehrere HDMI-Spezifikationen gibt. Die Wahl hat einen großen Einfluss auf die maximale Datenübertragung sowie Auflösung.
HDMI-Standard
Die älteren HDMI-Versionen HDMI 1.0, HDMI 1.1 und HDMI 1.2 gelten als Standard-Ausführung. Sie bieten als HD-Auflösung bereits Full HD, dabei ist die Geschwindigkeit allerdings recht gering. 1.0 und 1.1 liegen bei 3,96 Gbit/s und 1.2 bei bis zu 7.92 Gbit/s.
High Speed HDMI
High Speed HDMI Kabel sind weit verbreitet und bieten als High-Speed-Kabel in den Versionen HDMI 1.3 und HDMI 1.4 jeweils 8,16 Gbit/s Datenübertragung. HDMI 1.3 erreicht eine QHD-Auflösung und HDMI 1.4. Full HD bei 120 Hertz sowie Ultra HD (auch UHD oder 4K) bei 30 Hertz.
Premium High Speed HDMI
Die weiterentwickelten Premium High Speed HDMI Kabel tragen die Versionsnummer HDMI 2.0 und können bei einer Datenübertragungsrate von 14,4 Gbit/s die Auflösungen Full HD (120 Hz) und UHD (60 Hz) darstellen.
Ultra High Speed HDMI
Die derzeit besten HDMI-Kabel gehören der Version HDMI 2.1 an und bieten eine Übertragungsrate von 42⅔ Gbit/s. Ultra High Speed HDMI kann als Auflösung neben 4K (120 Hz) auch 8K (60 Hz) umsetzen und bietet zudem Dynamic HDR. Das Kürzel HDR steht für „High Dynamic Range“ und bezieht sich auf die Idealwerte für Farbtiefe, Bildhelligkeit, Kontrast und ein detailliertes sowie breites Farbspektrum. Das macht HDMI 2.1 zur besten High-Speed-Version mit maximaler Auflösung.
Steckertyp und HDMI-Version sind die zentralen Kriterien, doch darüber hinaus sollte auf einige weitere Punkte geachtet werden.
Kabellänge
Für eine zuverlässige Datenübertragung sind die meisten HDMI-Kabel zehn bis maximal zwanzig Meter lang. Es gibt Spezialausführungen, bei denen bis zu 100 Meter lange Kabel die Übertragung durch Lichtwellenleiter unterstützen und damit die Qualität sichern.
Tipp: Nutzen Sie auch ohne Lichtwellenleiter High Speed HDMI dank Repeater über eine Distanz bis zu 40 Metern. Die einzelnen Kabel werden hierfür über bis zu drei Repeater verbunden.
High Speed HDMI mit Ethernet
Ab der Version HDMI 1.4 gibt es HDMI-Kabel mit oder ohne Ethernet. Bei Ethernet handelt es sich um einen Kabeltyp, den die meisten vom LAN-Kabel kennen. Mit Ethernet lässt sich ein kabelgebundenes Netzwerk zwischen Geräten etablieren. Verfügt ein HDMI-Kabel über die Ethernet-Funktion, genügt dieses Kabel sowohl zur digitalen Bild- und Tonübertragung als auch zum Netzwerkaufbau.
Besonderheiten
Die meisten Kabelausführungen sind rund und in schwarzer Farbe gehalten, doch es gibt ferner flache Ausführungen für das Verlegen hinter Schränken oder Fußleisten sowie Kabel in verschiedenen Farben wie Blau oder Gelb, um mit einem Blick die Zugehörigkeit zu einem Gerät zu erkennen.
Weitere Merkmale sind beidseitig verwendbare Ausführungen und Stecker, die 90 Grad nach links oder rechts abgewinkelt sind. Darüber hinaus gibt es doppelt oder dreifach geschirmte HDMI-Kabel sowie Modelle mit LED.