Ratgeber
Personalausweis-Lesegeräte werden immer häufiger benötigt. Sie dienen der Online-Ausweisfunktion und können sowohl in Büros, Betrieben, Praxen, Kanzleien und Behörden als auch im privaten Bereich zum Einsatz kommen. Welche Arten von Personalausweis-Lesegeräten es gibt und was beim Kauf zu beachten ist, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Ihre persönlichen Daten verdienen besonderen Schutz in der Welt des Internets. Das gilt insbesondere, wenn es um die Daten geht, die elektronisch auf Ihrem Personalausweis gespeichert sind. Ob beim Online-Banking, Online-Shopping oder zur Identifizierung bei der Übermittlung von Online-Formularen an Behörden, Krankenkassen und andere Institutionen – Kartenlesegeräte für den Personalausweis ermöglichen eine sichere Authentifizierung im Internet.
Dafür erforderlich ist der neue Personalausweis (nPA), der mit einer Online-Ausweisfunktion ausgestattet ist. In Kombination mit einem speziellen Lesegerät ermöglicht er es, sich im Netz sicher auszuweisen. Behördengänge lassen sich auf diese Weise bequem online erledigen und Bezahlvorgänge einfach via Internet abwickeln, indem ein elektronischer Identitätsnachweis erbracht wird. Zwar können manche Smartphones als Lesegeräte für den neuen Personalausweis verwendet werden, Voraussetzung dafür ist aber, dass das Smartphone mit einem NFC-Chip ausgestattet ist, der die Nahfeldkommunikation (NFC), also den internationalen Übertragungsstandard für den kontaktlosen Datenaustausch über wenige Zentimeter Distanz, unterstützt.
Zum Auslesen ist zudem entscheidend, dass der elektronische Ausweis exakt unter die Stelle gehalten wird, wo der NFC-Chip im Smartphone verbaut ist. Hier bietet ein Chipkarten-Lesegerät für den Personalausweis, das einfach an den Computer angeschlossen wird, mehr Nutzungskomfort.
Der neue Personalausweis (nPA), auch E-Personalausweis oder salopp „E-Perso“ genannt, erfüllt nicht nur die hoheitliche Ausweisfunktion, sondern dient auch online als Ausweis. Der elektronische Identitätsnachweis (eID) erhöht die Sicherheit und den Komfort bei der Authentifizierung im Internet wesentlich. In einem RFID-Chip sind die notwendigen Personendaten gespeichert. Um die Daten auf dem neuen Ausweis auszulesen, gibt es Basis-, Standard- und Komfortmodelle von Kartenlesern. Personalausweis-Kartenlesegeräte sind mit einem Slot zum Einlegen des Personalausweises mit Online-Ausweisfunktion und einer Zahlentastatur für die PIN-Eingabe ausgestattet.
Üblicherweise bieten sie den RFID-Standard, der das Auslesen von Karten mit RFID-Chip und Anwendungen wie die E-ID-Funktion, die GeldKarte oder eTicketing unterstützt. Die Radio-Frequency-Identification-Technologie (RFID) ermöglicht eine kontaktlose Kommunikation zwischen Chipkarte und Lesegerät. Chipkartenleser für den elektronischen Personalausweis können auch kontaktbehaftete Chipkarten unterstützen, wie sie für Online-Banking via HBCI/FinTS, Secoder und EBICS oder die GeldKarte verwendet werden.
Zudem ermöglichen sie das Erstellen einer elektronischen Signatur. Zur Nutzung der elektronischen Funktionen des Personalausweises baut das Lesegerät nach der Eingabe der persönlichen Geheimzahl (PIN) über die Tastatur eine gesicherte Verbindung zwischen der Webanwendung und dem neuen Personalausweis auf. Somit wird sichergestellt, dass ausschließlich berechtigte Anbieter von eBusiness- oder eGovernment-Services auf die Personendaten zugreifen können, die auf dem Personalausweis gespeichert sind. Auf diese Wiese gelingt die zweifelsfreie Online-Identifikation und -Authentifikation Ihrer Person im Handumdrehen.
Ein Chip-Kartenleser, mit dem Personalausweise erkannt und Daten übermittelt werden können, ist im Unternehmensbereich ein nützliches Tool, um geschäftliche Angelegenheiten auf unkomplizierte und sichere Weise elektronisch zu erledigen und Zeit und Kosten zu sparen. Ein Kartenleser, der die Online-Ausweisfunktion (eID-Funktion) des E-Perso nutzen kann, eignet sich ideal für den Einsatz beispielsweise in Büros, Betrieben, Praxen, Kanzleien und Behörden. Auch Mobiltelefonanbieter können Ihren Kunden beispielsweise die Möglichkeit bieten, eine SIM-Karte per Online-Ausweis zu aktivieren.
Unser Praxistipp: Für umfassende Sicherheit den neuen Personalausweis beantragen
Wenn Sie ihn nicht schon besitzen: Beantragen Sie bei Gelegenheit den neuen Personalausweis, auf dem seit August 2021 zwei Fingerabdrücke gespeichert werden müssen. Wie zuvor das Lichtbild werden die Fingerabdrücke von nun an auf dem digitalen Chip des elektronischen Ausweises gespeichert. Ohne entsprechendes Lesegerät sind diese nicht sichtbar.
Achten Sie beim Kauf eines Chipkartenlesers für den Personalausweis auf die Zertifizierung. In unserem Onlineshop erhalten Sie beispielsweise Geräte mit den Zertifizierungen des TÜV-IT und des BSI. BSI-Qualitätssiegel werden vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vergeben und zertifizieren unter anderem die technischen Richtlinien BSI TR-03105, TR-03117 und TR-03119.
Wichtige Kriterien sind zudem der Leseabstand und die Übertragungsgeschwindigkeit. Auch die Frage nach der Updatefähigkeit des Kartenlesegerätes sollten Sie vor dem Kauf klären. Nicht zuletzt sind Hardware-Komponenten für die Kaufentscheidung von Bedeutung. So ist etwa ein beleuchtetes LC-Display von Vorteil. Der Lieferumfang von Kartenlesern für den elektronischen Personalausweis kann unterschiedlich umfangreich sein. Häufig sind ein Standfuß und ein USB-Kabel enthalten, mit dem Sie das Kartenlesegerät mit einem Computer verbinden können.
Wo finde ich weitergehende Informationen über Voraussetzungen und Abläufe zur Online-Ausweisfunktion?
Die Seite www.ausweisapp.bund.de/ausweisapp2/ erläutert ausführlich, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um sich mithilfe eines Kartenlesegeräts mit eID-Funktion online ausweisen zu können. Sie finden ebenfalls Informationen darüber, wie das Ausweisen mit dem E-Personalausweis abläuft und welche Kartenlesegeräte, Tablets und Smartphones kompatibel sind.
Wie sicher ist die Online-Ausweisfunktion mit Lesegeräten?
Chipkartengeräte für die Online-Ausweisfunktion bieten im Vergleich zu alternativen Verfahren mehr Sicherheit. Der Vorgang ist sicherer als beispielsweise das Vorzeigen des Ausweises über eine Webcam oder das sogenannte Video-Ident-Verfahren. Das liegt unter anderem daran, dass die eID-Funktion zwei Faktoren zur Absicherung nutzt, indem sie zusätzlich zu dem Ausweisdokument die Eingabe einer PIN verlangt.
Was ist ein SmartCard-Reader?
Ein Smart-Card-Reader ist allgemein ein Lesegerät, das Daten, anstatt beispielsweise von einem Magnetstreifen, von dem integrierten Chip einer Karte (wie dem Ausweis) auslesen kann. Bei einem Kartenleser für den elektronischen Personalausweis handelt es sich um einen SmartCard-Reader.