Ratgeber
RC Buggys sind ferngesteuerte Autos, die vor allem Offroad gefahren werden. Neben Spielzeugmodellen für Kinder gibt es besonders leistungsstarke Fahrzeuge, die dem RC-Sport vorbehalten sind. Unterschieden werden RC Buggys zum Selberbauen und solche, die bereits fertig montiert und einsatzbereit sind. Was einen RC Buggy spezifiziert und worauf Sie beim Kauf achten sollten, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Ein RC Buggy ist ein ferngesteuertes Auto (RC für Radio Controlled oder Remote Controlled), das flach und häufig offen gestaltet ist und über frei liegende Profilreifen mit einer guten Federung verfügt. Das Fahrzeug kann Offroad, also im Gelände, und Onroad, auf der Straße, gefahren werden.
Aufgrund seiner Bauweise bietet ein RC Buggy eine hohe Fahrstabilität. Er hat allerdings eine geringere Bodenfreiheit als beispielsweise RC Monstertrucks oder RC Crawler. Dadurch kann er zwar keine hohen Hindernisse meistern oder durch tiefes Gras fahren, eine sandige Offroad-Piste und kleine Sprünge meistert er jedoch problemlos.
RC Cars, zu denen die Buggys gehören, bestehen aus Kunststoff und Metall. Bei hochwertigen RC Cars kommen auch Bauteile aus Carbon, Aluminium oder Titan zum Einsatz. Damit sind die ferngesteuerten Fahrzeuge fürs Racing und hohe Beanspruchungen gerüstet und in der Qualität vergleichbar mit RC Monstertrucks und RC Crawlern. Buggys sind in unterschiedlichen Größen erhältlich. Die Größenangabe erfolgt wie bei allen RC-Fahrzeugen als Maßstab. Eine beliebte Größe bei Buggys ist der der Maßstab 1:10. Größere Buggys gibt es mit den Maßstäben 1:8, 1:6 und 1:5.
Ferngesteuerte Autos begeistern Kinder ebenso wie Erwachsene. Besonders beliebt sind weltweite Racing-Events, zu denen sich Erwachsene und Jugendliche zu sportlichen Wettkämpfen mit ihren RC-Autos treffen.
Ein sofort einsatzfähiges RC-Auto wird RTR-Auto genannt. RTR steht für Ready to Run und bezeichnet ein RC-Auto, das Sie fertig zusammengebaut erhalten. Einen RTR-Buggy müssen Sie vor der ersten Fahrt aufladen oder betanken und können sodann die erste Fahrt unternehmen. RTR-Modelle bieten den Vorteil, dass Sie sich darauf verlassen können, dass die Autos fachgerecht zusammengebaut wurden. Über eventuelle Montagefehler müssen Sie sich keine Gedanken machen.
Für erfahrene Modellbaufans sind RC Buggys als Bausätze erhältlich. Solche Bausätze enthalten in der Regel alle notwendigen Bauteile für Karosserie, Getriebe, Reifen, Kupplung, Aufhängungen und Stoßdämpfer. Mit einem Bausatz können Sie einen kompletten RC Buggy selbst zusammensetzen. Fernbedienung, Funksensoren, Motor und Akku müssen Sie jedoch zusätzlich zum Bausatz anschaffen. Das hat seine Vorteile, denn dadurch können Sie im Gegensatz zu einem RTR-Buggy die Leistung des Motors und des Akkus selbst bestimmen.
Für den Antrieb eines RC-Autos ist häufig ein Elektromotor zuständig. Unterschieden werden sogenannte Brushless-Motoren und Brushed-Motoren. Die Bezeichnung brushless tragen bürstenlose Motoren. Sie haben den Vorteil, dass beim Betrieb wenig Reibung und daher weniger Hitze entsteht. Zudem sind Brushless-Motoren leistungsstark und leise. Allerdings sind sie häufig teurer als Brushed-Motoren.
Bei Buggys bis zu einer Größe von 1:10 werden die Elektromotoren üblicherweise von einem Akku mit Strom versorgt. Häufig Verwendung finden LiPo-Akkus. LiPo steht für Lithium-Polymer. LiPo-Akkus sind mit unterschiedlicher Kapazität (in mAh angegeben) erhältlich. Die Kapazität ist ausschlaggebend für die Fahrzeit. Je größer sie ist, desto länger kann das Fahrzeug am Stück betrieben werden. Bei RC-Modellen mit leistungsstarkem LiPo-Akku beträgt die Fahrzeit bis zu 45 Minuten.
Große RC Buggys werden alternativ von Verbrennungsmotoren mit Benzin oder einem Nitro-Benzin-Gemisch angetrieben. Mit einem Verbrennungsmotor klingt ein RC-Fahrzeug wie ein echtes Auto, kann besonders gut beschleunigen und erreicht eine hohe Geschwindigkeit. So ein Modell ist daher vor allem für das Racing empfehlenswert. Allerdings sind Verbrennungsmotoren wartungsaufwendiger als Elektromotoren.
Die maximale Geschwindigkeit von RC Buggys variiert je nach Bauweise. Während Spielzeugautos nicht mehr als 10 km/h erreichen, schaffen es Modelle für Erwachsene auf bis zu 50 km/h, sofern sie mit Elektromotoren ausgestattet sind. Üblich bei elektrobetriebenen RC-Autos sind aber eher 35 km/h. RC-Autos mit Verbrennungsmotoren erzielen bis zu 100 km/h.
Gesteuert werden RC Cars per Funkfernbedienung. Die Auswahl an Fernbedienungen ist umfangreich. Sie werden mit einer unterschiedlichen Anzahl an Kanälen angeboten und nutzen verschiedene Frequenzbänder, um die Signale per Funk zu übertragen. Pistolenfernbedienungen, so genannt wegen ihrer Form, liegen gut in der Hand und sind daher sehr gebräuchlich. Die Übertragung der Steuersignale erfolgt häufig auf dem 2,4-GHz-Band, das eine Reichweite von bis zu drei Kilometern ermöglicht. Das heißt, das RC-Fahrzeug kann theoretisch noch in 3 km Entfernung mit der Fernbedienung gesteuert werden. Dabei unberücksichtigt sind jedoch Störfaktoren und Hindernisse wie Mauern und Sendemasten, so dass die tatsächliche Reichweite wesentlich geringer sein kann.
Bei der Auswahl von RC Buggys ist zunächst zu überlegen, ob es sich um ein RTR-Modell oder um einen Modellbausatz handeln soll. Ein Buggy-Bausatz ist die richtige Wahl, wenn Sie im RC-Modellbau erfahren sind und Ihr eigenes Fahrzeug gestalten und ausstatten möchten.
Ein RTR-Buggy mit einem Brushless-Elektromotor ist für Kinder und den Einstieg in den RC-Sport besser geeignet. Das Fahrzeug muss nicht erst zusammengebaut werden, sondern ist betriebsbereit, sobald der dazugehörige Akku aufgeladen ist. Empfehlenswert ist es, den Sitz der Schrauben vor dem Start zu überprüfen. Ansonsten ist ein RTR-Buggy mit Brushless-Motor weitestgehend wartungsfrei.
Für eine lange Fahrzeit sollte der Akku eine Kapazität von mindestens 6.000 mAh mitbringen. Als Fernbedienung für Unerfahrene eignet sich eine Pistolenfernbedienung mit übersichtlichem Funktionsumfang sehr gut. Die Reichweite der Fernbedienung ist ebenfalls zu berücksichtigen. Je größer sie ist, desto weiter kann sich das RC-Auto entfernen.
Fürs Racing empfehlen sich RC Buggys mit Verbrennungsmotor. Sie bieten höhere Geschwindigkeiten und eine bessere Beschleunigung. Unabdingbar für den Racing-Sport mit ferngesteuerten Fahrzeugen ist eine Fernbedienung, die das 2,4-GHz-Band zur Signalübertragung nutzt, da hierüber hohe Reichweiten erzielt werden können.
Damit Sie Ihren RC Buggy auch bei Regen oder Schnee fahren können, sollte das Fahrzeug wasserdicht sein. In vielen Fällen ist die Elektronik bereits wassergeschützt und sandresistent, um das Auto Offroad einsetzen zu können. Die Karosserie und andere Bauteile sind davon jedoch meist ausgenommen. Damit ein RC Buggy unbeschadet bei Nässe fahren kann, sollten sämtliche Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit geschützt und nach Möglichkeit rostfrei sein. Ist das nicht der Fall, können Sie Ihr ferngesteuertes Auto mit Flüssiggummi selbst wasserdicht machen.
Ab welchem Alter sind RC Buggys für Kinder geeignet?
Bei herkömmlichen RC Buggys mit Elektromotor ist häufig ein Mindestalter von 14 Jahren vorgegeben. Allerdings finden Sie RC Buggys auch in Form von Spielzeugautos, die oft nur bis zu 10 km/h schnell sind und bereits von Kindern im Kindergartenalter genutzt werden können. Kinder sollten RC-Autos aber immer in Begleitung Erwachsener bedienen.
Wie kann man lernen, RC-Autos selbst zu bauen?
In Deutschland gibt es zahlreiche Vereine, die sich dem Thema RC-Modellbau widmen. Dort treffen Sie Gleichgesinnte, die Ihnen Tipps geben und mitunter Veranstaltungen ausrichten.
Muss man ein ferngesteuertes Auto versichern?
Nein. Es besteht für RC-Autos in Deutschland keine Versicherungspflicht. Es ist jedoch empfehlenswert, Ihren RC Buggy in Ihre Haftpflichtversicherung mit aufnehmen zu lassen, falls es durch das Fahrzeug zu Beschädigungen oder zu Verletzungen kommt.
Wo darf man RC Buggys fahren?
RC Buggys dürfen auf Privatgelände, beispielsweise im eigenen Garten oder in der eigenen Einfahrt, und auf offiziellen Racing- und Off-Road-Strecken gefahren werden. Auf öffentlichen Straßen sind RC-Fahrzeuge grundsätzlich nicht erlaubt, weil dadurch andere Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen gefährdet werden könnten. Off-Road dürfen Sie Ihren RC Buggy im Gelände fahren, sofern Sie keine Personen gefährden.