Ratgeber
Eine Handyhalterung im Auto ermöglicht Ihnen, Ihr Smartphone während der Autofahrt sicher zu nutzen und es beispielsweise als Navigationsgerät oder zum Telefonieren über die Freisprecheinrichtung zu verwenden. Die Befestigung erfolgt mit wenigen Handgriffen an der Windschutzscheibe, auf dem Armaturenbrett oder am Lüftungsgitter.
Was Kfz-Handyhalterungen konkret auszeichnet und worauf Sie beim Kauf achten sollten, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Ein Smartphone während der Autofahrt in der Hand zu halten, ist mit einem erheblichen Sicherheitsrisiko verbunden – zum einen, weil man nicht beide Hände am Steuer hat und im Notfall nur zeitverzögert reagieren kann, zum anderen, weil das Ablenkungspotenzial enorm groß ist.
Schaut man aufs Display oder tippt gerade eine Nachricht, liegt der Fokus nicht mehr auf dem Verkehrsgeschehen, was das Unfallrisiko erhöht. Aus diesem Grund ist es Fahrerinnen und Fahrern in Deutschland verboten, während der Autofahrt ein Handy zu benutzen, wenn es dafür in die Hand genommen werden muss. Das gilt auch für andere elektronische Geräte wie Tablets, MP3-Player oder Navigationsgeräte.
Nur wenn der Motor ausgeschaltet ist, ist eine Nutzung uneingeschränkt erlaubt. Geregelt ist das in § 23 Absatz 1a der Straßenverkehrsordnung (StVO). Es gibt allerdings Ausnahmen. Ist ein elektronisches Gerät per Sprache steuerbar, fest im Auto eingebaut oder mithilfe einer Halterung fixiert, so dass es für die Bedienung nicht in die Hand genommen werden muss, ist eine Verwendung möglich.
Möchte man also beispielsweise sein Handy als Navigationsgerät nutzen, kann man das unter Zuhilfenahme einer Kfz-Halterung tun.
Halterungen für das Smartphone bestehen im Wesentlichen aus zwei Bauteilen: einem Teil für die Fixierung im Auto und einem Teil, der das Handy hält. Üblicherweise werden Kfz-Handyhalterungen erst im Auto befestigt. Danach wird die Smartphone-Vorrichtung darauf gesetzt und gesichert. Das Handy kann dann eingerastet und nach der Fahrt wieder entnommen werden. Üblicherweise sind Kfz-Handyhalterungen für die Montage an der Windschutzscheibe, an der Lüftung oder auf dem Armaturenbrett vorgesehen und je nach Ausführung mit einer entsprechenden Befestigungsmöglichkeit wie Saugnäpfen oder Klemmen ausgestattet.
Kfz-Handyhalterung mit Saugnapf
Bei Handyhaltern mit Saugnapf wird selbiger einfach auf eine glatte Oberfläche im Auto wie der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett gedrückt. Dabei entsteht ein Unterdruck, der die Halterung an Ort und Stelle hält. Die Oberfläche muss trocken und sauber sein, ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Saugnapf von alleine wieder löst. Der Vorteil einer Handyhalterung mit Saugnapf liegt in der einfachen Befestigungsart. Außerdem lässt sich so ein Halter rückstandslos abnehmen und neu positionieren.
Kfz-Handyhalterung mit Klemme
Halterungen mit Klemmen oder Clips werden an den Lüftungsschlitzen des Autos angebracht. Damit sie nicht verrutschen oder ein klapperndes Geräusch von sich geben, sind sie an den Innenseiten meist gummiert. Die Gummierung dämpft Stöße und Vibrationen und sorgt für einen festen Halt. Montieren Sie eine Kfz-Halterung an der Lüftung, kann es passieren, dass je Ausrichtung und Größe Ihres Smartphones Bedienelemente des Autoradios bedeckt werden. Das gilt es zu vermeiden.
Antirutschmatten für das Amaturenbrett
Für die Anbringung auf dem Armaturenbrett gibt es Antirutschmatten, die mit einer integrierten Handyhalterung ausgestattet sind. Die Pads haben an der Unterseite entweder eine Gummierung, die ein Verrutschen verhindert, oder eine Klebefläche. Modelle zum Kleben lassen sich nicht ohne Weiteres wieder entfernen. Antirutschmatten mit gummierter Unterseite werden einfach aufgelegt und lassen sich jederzeit abnehmen.
Kfz-Halterunge zur Montage im CD-Schlitz
Alternativ sind Kfz-Halterungen für die Montage im CD-Schlitz erhältlich. Sie werden anstelle einer CD in den CD-Player hineingeschoben. Der CD-Player kann dann jedoch nicht für das Abspielen von Musik verwendet werden.
Zur sicheren Befestigung des Smartphones wird selbiges entweder in der Haltevorrichtung festgeklemmt oder mithilfe eines Magneten fixiert. Klemmvorrichtungen sind häufig als Haltebacken realisiert, die auseinander gezogen werden. Das Handy wird dann dazwischen positioniert. Beim Loslassen der Haltebacken sorgt ein Federmechanismus dafür, dass das Handy sicher im Rahmen klemmt. Die Spannweite der Haltebacken gibt die Breite des Handys vor, das dazwischen passt.
Ganz ähnlich verhält es sich bei Handyhaltern mit Steckaufsätzen, in die das Handy hineingeschoben wird.
Mehr Komfort als Klemm- und Steckvorrichtungen bieten magnetische Handyhalter. Hier können Sie das Smartphone mit einem Klack aufsetzen und es ebenso einfach wieder abnehmen. Außerdem haben Sie einen freien Blick aufs Display ohne störenden Rahmen. Voraussetzung für eine magnetische Befestigung ist jedoch, dass das Mobiltelefon über einen Magneten verfügt.
Ein iPhone mit Magsafe beispielsweise kann mit einer magnetischen Halterung im Auto verwendet werden. Mit Magsafe sind unter anderem das iPhone 12, das iPhone 13 und das iPhone 14 ausgestattet. Für Handys ohne integrierten Magneten gibt es Magnetpads, die Sie auf die Rückseite des Handys kleben oder zwischen Hülle und Smartphone platzieren. Eine Alternative sind Smartphone-Hüllen mit integriertem Magneten, die speziell für Magnethalterungen im Auto angeboten werden.
Handyhalter mit Ladefunktion dienen nicht nur Befestigungszwecken, sondern bieten auch die Möglichkeit, das Smartphone während der Autofahrt zu laden, und zwar je nach Ausführung per Kabel oder kabellos.
Handyhalter mit Wireless Charger, also einer kabellosen Lademöglichkeit, laden das Smartphone über Induktion.
Zu diesem Zweck sind sie mit einer Induktionsspule ausgestattet. Das Handy muss dafür die QI-Technologie unterstützen, die das Laden per Induktion ermöglicht.
Verwenden Sie ein Smartphone, das klassisch über ein USB-C-Kabel aufgeladen wird, können Sie auf eine Kfz-Handyhalterung mit USB-C-Stecker zurückgreifen. Das Mobiltelefon wird dann sowohl in der Handyhalterung befestigt als auch mit dem USB-C-Stecker verbunden.
Beachten Sie in dem Zusammenhang, dass Halterungen mit Ladefunktion immer mit einer Stromquelle im Auto wie dem Zigarettenanzünder verbunden sein müssen, um ein Handy mit Energie versorgen zu können.
Beim Kauf einer Kfz-Handyhalterungen ist in erster Linie auf Kompatibilitäten zu achten – und zwar zwischen Halterung und Auto sowie zwischen Halterung und Smartphone.
Möchten Sie die Handyhalterung an der Lüftung Ihres Autos montieren, müssen Sie darauf achten, dass die Klemmen darauf ausgelegt sind. Runde Lüftungsöffnungen erfordern beispielsweise Clips, die kreisförmig angeordnet sind, gerade Lüftungsöffnungen benötigen Clips in einer Reihe.
Modelle mit Saugnäpfen sind flexibel verwendbar, halten aber manchmal nicht so gut.
Rutschfeste Matten sind eine gute Alternative, nehmen jedoch relativ viel Platz auf dem Armaturenbrett ein. Da die Halterungen auf solchen Matten meist fest integriert ist, können sie nur eingeschränkt verstellt werden.
Was die Fixierung des Handys betrifft, leisten Haltebacken und Steckvorrichtungen im Regelfall gute Dienste und sind für Handys in Standardgrößen gut geeignet.
Eine magnetische Handyhalterung ist eine gute Wahl, wenn Sie ein Smartphone mit integriertem Magneten besitzen oder die Anschaffung eines zusätzlichen Magneten nicht scheuen. Wichtig ist in jedem Fall ein fester Halt. Das Handy sollte weder beim Bremsen oder Beschleunigen noch bei Unebenheiten wie Kopfsteinpflaster und Bodenwellen oder bei schnellen Kurven verrutschen oder herunterfallen.
Praktisch sind Kfz-Halter mit Ladefunktion. Hier ist jedoch zu beachten, dass Wireless Charger ausschließlich für Smartphones geeignet sind, die sich über Induktion aufladen lassen und dementsprechend den QI-Standard unterstützen.
Halterungen mit USB-C-Stecker sind dagegen nur für Handys mit USB-C-Ladeanschluss verwendbar. Um die Ladefunktion überhaupt nutzen zu können, muss die Handyhalterung mit einer Stromquelle in Ihrem Auto verbunden sein.
Unser Praxistipp: Schwenkbare Kugelgelenke
Halterungen fürs Smartphone sollten das Sichtfeld beim Autofahren nicht beeinträchtigen. Gleichzeitig ist vor allem für die Verwendung des Telefons als Navigationsgerät ein ungehinderter Blick auf das Display notwendig. Idealerweise wird das Smartphone auf Augenhöhe befestigt, so dass Sie nicht hinunterschauen und den Blick von der Fahrbahn abwenden müssen. Damit Sie die Position des Handys individuell einstellen können, ist ein Modell mit schwenkbarem Kugelgelenk von Vorteil. Dieses lässt sich nach oben und unten sowie nach links und rechts verstellen.
Gibt es Handy-Halterungen auch für Nutzfahrzeuge?
Ja. Kfz-Smartphone-Halterungen sind sowohl für LKW als auch für Nutzfahrzeuge wie Gabelstapler erhältlich. Zum einen werden Universal-Smartphone-Halter angeboten, die prinzipiell genauso befestigt werden wie normale Kfz-Halter, also per Saugnapf, Klemmen oder Magneten. Daneben gibt es spezielle Smartphone-Halterungen für Nutzfahrzeuge, die beispielsweise am Karosserierahmen befestigt werden.
Ist es möglich, eine Kfz-Smartphone-Halterung für Tablets zu verwenden?
Smartphone-Halterungen mit Haltebacken sind nur für eine bestimmte Breite passend und für Tablets meistens zu klein. Für Tablets erhalten Sie aber entsprechend größere Klemm-Halterungen. Bei magnetischen Haltern kann es anders aussehen. Ist der Magnet stark genug, hält er unter Umständen auch ein Tablet.
Beeinträchtigt eine Magnet-Halterung die Funktion des Handys?
iPhones mit Magsafe können ohne Bedenken mit einer Magnet-Halterung verwendet werden. Wird der notwendige Magnet dagegen extern angebracht, sei es in Form eines Klebepads oder einer Smartphone-Hülle, kann das Magnetfeld die NFC-Funktion oder die Empfangsqualität des Handys beeinträchtigen. Das ist dann der Fall, wenn die Magnetwellen mit den Funkwellen des Smartphones korrelieren.