Ratgeber
Sicher reisen, clever ankommen: Die richtige Wahl der Reiseadapter ist für Unternehmen wichtig, um allen Mitarbeitern in Sachen Stromversorgung eine reibungslose Geschäftsreise zu ermöglichen. Für welche Länder braucht man Adapter und worauf kommt es beim Kauf eines Reisesteckers an? Erfahren Sie in unserem Ratgeber, wie Sie Kompatibilitätsprobleme bei internationalen Reisen vermeiden.
Je nachdem, in welches Land die Reise führt, ändert sich die Bauform der Steckdosen. Anzahl und Anordnung der Kupplungen passen dann gegebenenfalls nicht zum Eurostecker heimischer Geräte. Reisestecker, international Travel Adapter genannt, sind daher Verbindungselemente, die bauliche Unterschiede überbrücken und damit Kompatibilität herstellen
Sehr wichtig ist der Fakt, dass einfache Reisestecker reine Adapter zum Anpassen des Netzsteckertyps sind.
Sie verändern nicht die aus der Steckdose kommende elektrische Spannung (Volt). Diese kann international unterschiedlich ausfallen.
In den USA beispielsweise liegen lediglich 120 Volt an, während es in Deutschland 230 Volt sind und viele EU-Elektrogeräte auf den Betrieb mit 230 Volt ausgelegt sind. Die unterschiedliche Netzspannung kann bewirken, dass die elektrischen Geräte aus der Heimat aufgrund des Spannungsgefälles nicht funktionieren.
Notwendig für die Nutzung des Stroms ist dann ein Transformator, der entweder Teil des Reisesteckers ist oder als externes Bauteil vorgeschaltet wird.
Bei einem Kombi-Gerät handelt es sich genau genommen nicht mehr um einen reinen Reiseadapter, sondern einen Reisekonverter.
Viele moderne Elektrogeräte besitzen ein Universalnetzteil, das von sich aus Spannungsunterschiede ausgleicht. Hier muss auf die Herstellerangaben geschaut werden.
Es gibt eine große Vielfalt an Bauformen, die allerdings teils untereinander kompatibel sind. Die wichtigsten Stecker für internationale Steckdosen sind:
Typ A | Dieser Steckertyp wird in Nord- und Mittelamerika sowie in Teilen Südamerikas und Asiens (z. B. China und Japan) verwendet und verfügt über zwei flache Stifte ohne Erdung. |
Typ B | Er ist ähnlich zu Typ A, besitzt aber einen zusätzlichen Erdungsstift. Typ B wird hauptsächlich in Nord- und Mittelamerika verwendet. |
Typ C | Dieser Eurostecker ist ein zweipoliger Stecker ohne Schutzkontakt, der in den meisten europäischen Ländern, Russland und Teilen von Asien verwendet wird. |
Typ D | Häufig in Indien, Nepal und einigen afrikanischen Ländern anzutreffen, hat dieser drei runde Stifte in einer dreieckigen Formation. |
Typ E/F | Er ist ebenso wie der Eurostecker in den meisten europäischen Ländern verbreitet und auch als Schuko-Stecker (Schutzkontakt-Stecker) bekannt. Er verfügt über zwei runde Stifte samt mittiger Erdungskontaktspitze. |
Typ G | Dieser Steckertyp mit drei Stiften in einer dreieckigen Anordnung wird hauptsächlich in Großbritannien, auf Malta und Zypern sowie in einigen Ländern des Nahen Ostens verwendet. |
Typ H | Steckdosen und Stecker vom Typ H gibt es nur in Israel. Der Eurostecker (C) ist aber kompatibel. |
Typ I | Der Stecker hat zwei schräge, flache Stifte und einen senkrechten Erdungsstift. Genutzt wird er in Australien, Neuseeland und Teilen von China und Argentinien. |
Typ J | Das Modell mit drei runden Stifte in einer waagerechten Reihe wird in der Schweiz und Liechtenstein benutzt. Auch C-Stecker funktionieren hier. |
Typ K | Der Steckertyp wird nur in Dänemark und Grönland verwendet und hat zwei runde Stifte sowie einen zusätzlichen Erdungsstift. Er passt sowohl zu C als auch E/F. |
Typ L | Steckdosen von Typ L sind noch selten in historischen Gebäuden in Italien und in Südafrika anzutreffen. |
Typ M | Der dreipolige Stecker ist der einzige Standard in Lesotho und Eswatini. Zudem ist er in Südafrika anzutreffen. |
Maximale Leistung
Damit Strom aus der Steckdose genutzt werden kann, ist nicht nur die anliegende Spannung wichtig. Es muss beachtet werden, wie viel Watt der Reiseadapter verarbeiten kann und diese Spanne kann Werte zwischen 800 und 2.500 Watt abdecken. Da vor allem Geräte mit Heizelementen viel Watt benötigen, sind es in der Praxis Elektrogeräte wie ein Föhn, die die maximale Belastbarkeit ausreizen könnten.
Sicherheit
Achten Sie unbedingt darauf, dass ein Reisestecker zertifiziert ist und entsprechend grundlegenden Sicherheitsvorgaben entspricht. Für Geräte aus der EU ist die CE-Kennzeichnung relevant, kommen Adapter aus den USA, sollte dieser FCC-zertifiziert und damit von der Behörde „Federal Communications Commission“ freigegeben sein. Im Vereinigten Königreich gilt die UKCA-Kennzeichnung (UK Conformity Assessed).
Hochwertige Reiseadapter verfügen über mindestens eine eingebaute Sicherung, die gemäß BS 1362 als Überstromschutzeinrichtung dient. Abseits dieser Merkmale bieten moderne Reiseadapter oft zusätzliche Funktionen, die über die einfache Konvertierung von Steckertypen hinausgehen: |
USB-Ports
Manche Reisestecker verfügen über integrierte USB-Anschlüsse und werden so zum USB-Ladegerät für Smartphones, Tablets und Co. Bis zu vier Ports sind häufig anzutreffen und manche Hersteller bieten neben USB-A auch USB-C.
Klappmechanismus
Einige Reiseadapter verfügen über einen Klappmechanismus, der es ermöglicht, die Steckerpins bei Nichtgebrauch einzuklappen, um Platz zu sparen und das Risiko von Beschädigungen zu reduzieren.
Sind alle Stecker in Europa gleich?
Obwohl viele Länder innerhalb Europas dieselben Steckertypen – Eurostecker und Schuko-Stecker – verwenden, gibt es Unterschiede. Vor allem der Stecker Typ G ist wichtig, denn er wird für Reisen nach England, Wales, Schottland, Nordirland und für Zypern und Malta benötigt.
Wann lohnen sich Reiseadapter für deutsche Unternehmen?
Zum einen können Mitarbeiter mit Reisesteckern ausgestattet werden, wenn sie Geschäftsreisen ins Ausland unternehmen. Zum anderen sind Reiseadapter praktisch beim Empfang internationaler Gäste im Unternehmen. Sie können als Gastgeber passende Adapter für deutsche Steckdosen bereithalten und den Aufenthalt der Geschäftspartner so positiv mitgestalten.
Häufige Reiseziele: Welche Stecker in welchem Land?
Da Länder unterschiedliche Steckertypen und Netzspannungen verwenden, müssen sowohl das Herkunftsland der Geräte als auch die Steckdosen am Reiseziel bei der Wahl bedacht werden. Folgende Tabelle zeigt eine kleine Übersicht zu Steckertypen häufiger Reiseländer:
Land | Steckertyp | Netzspannung |
---|---|---|
Deutschland | C und E/F | 230 V |
Schweiz | J | 230 V |
Italien | E/F und L | 230 V |
England, Wales, Schottland, Nordirland | G | 230 V |
Japan | A und B | 100 V |
USA, Kanada | A und B | 120 V für Kleingeräte |
China | A, C und I | 220 V |
Australien, Neuseeland | I | 230 V |
Brasilien | N | 110 V bis 240 V |