Ratgeber
Wissenswertes zu USB-Mikroskopen
USB-Mikroskope sind innovative Werkzeuge, die es ermöglichen, winzige Details und Strukturen auf eine ganz neue Art und Weise zu erforschen. Mit ihrer einfachen Handhabung und der Möglichkeit, die Aufnahmen direkt auf den Computer zu übertragen, bieten sie eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie Wissenschaft, Forschung, Medizin und Bildung. In unserem Ratgeber werden wir genauer auf die Funktionsweise und die Arten von USB-Mikroskopen eingehen und aufzeigen, wie sie die Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum betrachten, verändern können.
Ein USB-Mikroskop ist ein spezielles Mikroskop, das über einen USB-Anschluss mit einem Computer oder einem anderen Gerät verbunden wird. Im Wesentlichen handelt es sich um ein Digitalmikroskop, das Bilder und Videos von Objekten in Echtzeit auf einem Bildschirm anzeigen kann, der mit dem angeschlossenen Gerät verbunden ist.
Ein USB-Mikroskop besteht typischerweise aus einer kleinen Mikroskopkamera, die an einem Mikroskopobjektiv montiert ist. Diese Kamera erfasst Aufnahmen von Objekten, die unter dem Objektiv platziert sind, und überträgt sie über die USB-Verbindung an den angeschlossenen Computer. Auf dem Bildschirm des Computers kann der Benutzer dann die vergrößerten Bilder oder Videos betrachten und bei Bedarf speichern oder weiterverarbeiten. Die Stromversorgung erfolgt über ein USB-Kabel, während die Bildübertragung in der Regel über USB 2.0 oder 3.0 erfolgt. Neuere Modelle können sogar über einen WiFi-Adapter mit einem Smartphone oder Tablet verbunden werden. Für einen sicheren Stand verfügen manche Geräte über ein kleines Stativ, können wahlweise aber auch in der Hand gehalten werden.
USB-Mikroskope werden in verschiedenen Branchen und für etliche Zwecke eingesetzt
Bildung
Wissenschaft
Industrie
Medizin
Hobby
Sie sind tragbar und einfach zu bedienen, was sie zu einer praktischen Wahl für viele Benutzer macht, die hochauflösende Bilder von kleinen Objekten oder Strukturen erfassen müssen.
Wie funktioniert ein USB-Mikroskop?
Ein Digitalmikroskop wird über USB mit einer Digitalkamera und einem Computer oder Monitor verbunden. Es funktioniert im Wesentlichen wie eine Webcam mit einem hochleistungsfähigen Makroobjektiv. Im Gegensatz zu einem Durchlichtmikroskop arbeitet es eher wie ein Auflichtmikroskop, wobei das benötigte Licht von eingebauten LEDs kommt, die neben oder um das Objektiv angeordnet sind. Das reflektierte Licht vom zu untersuchenden Objekt tritt in das Kameraobjektiv ein. Normalerweise ist die Kamera empfindlich genug, um ohne zusätzliche Beleuchtung auszukommen. Da die Kamera direkt an den USB-Port eines Computers angeschlossen ist, sind keine Okulare erforderlich, und die Bilder werden direkt auf dem Monitor angezeigt. Durch ein USB-Mikroskop hindurchzuschauen, wie bei einem herkömmlichen Lichtmikroskop, ist nicht möglich.
In der Regel kann ein digitales Mikroskop mit verschiedenen Betriebssystemen verwendet werden, darunter Windows, MacOS und Linux. Die meisten USB-Mikroskope werden mit Software geliefert, die speziell für die Bildaufnahme und -anzeige unter verschiedenen Betriebssystemen entwickelt wurde. Für die Bildaufnahme mit einem USB-Mikroskop unter Windows wird oft eine proprietäre Software mitgeliefert, die es ermöglicht, Bilder und Videos von der Probe aufzunehmen und anzusehen. Diese Software kann je nach Hersteller variieren, aber sie bietet in der Regel grundlegende Bildbearbeitungsfunktionen und Einstellungen für die Kamera.
USB-Digitalmikroskopkameras
Diese sind speziell darauf ausgelegt, an herkömmliche Mikroskope angeschlossen zu werden, um deren Funktionalität zu erweitern. Sie erfassen Bilder und Videos des Objekts durch das Okular des Mikroskops und übertragen sie über USB an einen Computer oder ein anderes Gerät. Sie bieten oft eine hohe Auflösung und sind besonders in wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen beliebt.
Digitales USB-Mikroskop
Diese Mikroskope verwenden eine Kamera, um Bilder des Untersuchungsobjekts aufzunehmen und über eine USB-Verbindung an einen Computer oder ein anderes Gerät zu übertragen. Sie bieten oft eine Vielzahl von Einstellungen zur Vergrößerung und können für eine breite Palette von Anwendungen verwendet werden, von Hobby bis hin zu professionellen Anwendungen.
USB-Handmikroskop
Diese sind kompakt und tragbar und ähneln oft einem Stift oder einer kleinen Kamera. Sie eignen sich gut für den Einsatz unterwegs oder in Feldstudien, da sie leicht transportiert werden können. Sie bieten oft niedrigere Vergrößerungsstufen und sind ideal für schnelle Inspektionen oder einfache Untersuchungen.
WiFi-Mikroskop
Diese neueren Varianten ermöglichen die drahtlose Verbindung zu einem Computer, Smartphone oder Tablet über WiFi. Sie bieten ähnliche Funktionen wie herkömmliche USB-Mikroskope, aber mit dem zusätzlichen Vorteil der drahtlosen Konnektivität, was die Flexibilität bei der Verwendung erhöht. Für mobile Anwendungen eignen sich besonders Taschenmikroskope. Aufgrund ihres handlichen Formats lassen sie sich leicht verstauen und sind somit ideal für unterwegs. Sie eignen sich perfekt für naturwissenschaftliche Erkundungen, technische Inspektionen oder einfache Materialuntersuchungen.
Worauf muss man bei dem Kauf eines USB-Mikroskops achten?
Wir bieten eine breite Palette an Mikroskopen, die per USB funktionieren – sowohl für den privaten als auch für den professionellen Gebrauch. Beim Erwerb sollten Sie auf verschiedene Faktoren achten, wie zum Beispiel die Pixelauflösung, die Videoauflösung, die digitale Vergrößerung und auch, ob das Gerät einn sicheren Stand benötigt oder in der Hand gehalten werden soll. Es gibt zudem nützliche Zusatzfunktionen, die bei der Auswahl relevant sein könnten, wie eine Beleuchtung für Experimente oder Beobachtungen in dunklen Räumen oder eingebaute Messfunktionen. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Kaufkriterien für USB-Mikroskope:
Vergrößerung
4x, 200x oder 900x – diese Angabe informiert Sie über die maximale Vergrößerung des Untersuchungsobjekts, die das Mikroskop erreichen kann.
Megapixel-Auflösung
Ob im dreistelligen Pixelbereich oder im Bereich der Megapixel: Dieser Wert gibt die Anzahl der Bildpunkte und somit die mögliche Auflösung an.
Auflösung (Video)
In unserem Onlineshop finden Sie Modelle mit unterschiedlichen Videoauflösungen. Sie können zwischen 640 x 480, 1.280 x 1.024, 1.600 x 1.200 und 2.592 x 1.944 Pixeln wählen. Je detaillierter, desto größer werden die resultierenden Videodateien. Dadurch erhöhen sich auch die Anforderungen an die Geräte, auf denen Sie die Videodateien bearbeiten möchten.
Eine integrierte LED-Beleuchtung ermöglicht das optimale Mikroskopieren selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Ob in abgedunkelten Räumen oder unterwegs – eingebaute LED-Leuchten liefern ausreichend Licht, um die Materialzusammensetzung, Oberfläche und Struktur der Untersuchungsobjekte genau zu untersuchen.
Zusätzlich kann eine Messfunktion hilfreich sein, um Objekte genau zu analysieren. Einige Modelle ermöglichen die Speicherung der aufgenommenen Daten über eine SD-Karte, während andere mit einem Akku betrieben werden können, was eine kabellose Nutzung, auch unterwegs, ermöglicht. Robuste Gehäuse und eine benutzerfreundliche Handhabung sind ebenfalls wichtige Aspekte für eine komfortable Nutzung.
Der Lieferumfang vieler Modelle umfasst eine Software, entweder auf einer CD oder als Download, um sicherzustellen, dass das Mikroskop vom Computer erkannt wird und alle Funktionen vollständig genutzt werden können. Zusätzliches Zubehör wie eine Tragetasche oder ein Mikroskopständer können ebenfalls praktisch sein.