Apple MFi » Zertifizierte Kabel und Adapter für iPhone & Co.
Veröffentlicht: 07.06.2023 | Lesedauer: 6 Minuten
Achten Sie beim Kauf eines Lightning-Kabels oder anderen Zubehörs für Ihr iPhone oder iPad darauf, dass das Produkt über eine MFi-Zertifizierung von Apple verfügt. MFI ist ein offizielles Apple-Gütesiegel und die Abkürzung MFI steht für „Made for iPhone/iPad/iPod“.
Das zugehörige MFI-Logo kennzeichnet Lightning-, HomeKit Zubehör, das uneingeschränkt mit den mobilen Geräten von Apple kompatibel ist. Das bedeutet, dass das Produkt von Apple getestet und genehmigt wurde und für sicher und kompatibel mit Ihrem iPhone, iPad oder iPod befunden wurde. Das Ergebnis ist eine vollständige Lade- und Synchronisierungskompatibilität mit Apple-Geräten.
In unserem Ratgeber erfahren Sie, was es mit der MFi-Zertifizierung auf sich hat, welche Vorteile Sie als gewerblicher oder privater Nutzer davon haben und welche Produkte MFI-zertifiziert sind.
iPhones und iPads mit beschädigter Ladeelektronik sind keine Seltenheit – und die Reparatur der Geräte ist aufwendig und entsprechend teuer. Ursache für den Defekt ist in der Regel ein ungeeignetes Lightning-Kabel und/oder ein ungeregeltes Netzteil, das beim Aufladen der Apple-Geräte eine zu hohe Spannung liefert und so die empfindliche Hardware beschädigt.
Ein weiteres Problem für Nutzerinnen und Nutzer von Apples Mobilgeräten sind iPhone Ladekabel und Ladegeräte, die überhaupt nicht wie beschrieben funktionieren, weil die Produzenten an den verwendeten Materialien, der Verarbeitung oder der Qualitätssicherung gespart haben.
Um dem vorzubeugen, hat Apple das Zertifizierungsprogramm Made for iPhone ins Leben gerufen. Ziel ist die Bekämpfung von Produktkopien, die von minderwertiger Qualität und damit potentiell gefährlich sind. Der Konzern mit dem Apfel weist darauf hin, dass nicht zertifizierte Produkte möglicherweise nicht die erforderliche Leistung erbringen und sogar Geräte beschädigen können.
Die MFi-Zertifizierung von Apple ist ein Qualitätssiegel für Lightning-Kabel und andere Produkte, die mit Apple-Geräten wie iPhone und iPad kompatibel sind.
Um diese Zertifizierung zu erhalten, müssen die Produkte einen von Apple durchgeführten Test bestehen, bei dem die Sicherheit und Leistung der Komponenten überprüft wird. Produkte mit Apple-MFi-Zertifizierung verfügen über einen speziellen Authentifizierungschip, der von Apple-Geräten erkannt wird.
Dadurch will der Konzern eine optimale Benutzerfreundlichkeit und Interoperabilität gewährleisten. Die Prüfung der Produkte wird von Apple-Technikern selbst oder von einem beauftragten Prüflabor durchgeführt.
Bei bestandenem Test darf der jeweilige Hersteller das MFI-Logo auf der Verpackung des betreffenden Produkts anbringen und damit werben.
Ein Kabel (Lightning auf USB-A oder Micro-USB), Ladegeräte und andere Produkte mit MFI-Zertifizierung erkennen Sie am MFI-Logo auf der Verpackung oder dem Produkt selbst. Das Logo zeigt an, dass das Produkt gemäß der Apple-Qualitätsvorgaben für das iPhone oder iPad gemacht ist. Achten Sie außerdem auf einen entsprechenden Hinweis in der Produktbeschreibung.
Die wichtigsten Vorteile von MFi-zertifiziertem Zubehör auf einen Blick:
Sie stellen sicher, dass Ihre Apple-Geräte mit hoher Leistung und damit schnell geladen und Daten effizient übertragen werden.
Sie vermeiden Defekte durch schlechtsitzende, falsch konstruierte oder nicht funktionierende Kabel und Ladegeräte.
Sie profitieren in vielen Fällen von deutlich längerer Lebensdauer, Nachhaltigkeit und höherer Produktqualität.
Beispiele für MFi-zertifizierte Produkte für das Apple-Ökosystem sind:
-
Lightning-Kabel mit USB zum Aufladen (Qi-Ladegeräte) und zur Datenübertragung
-
Adapter für Lightning USB
-
Kopfhörer und Lautsprecher mit Lightning-Anschluss
-
Lautsprecher und Hi-Fi-Geräte mit AirPlay-Audio
-
Kabel für den iPod (USB auf iPod)
-
Autos mit CarPlay
-
Gamecontroller und Fernbedienungen mit Bluetooth oder Lightning-Anschluss
-
Smart Home-Geräte wie Funksteckdosen, Lampen, Thermostate, Türschlösser und Kameras
-
Apple-Watch-Ladegerät (USB)
-
Hörgeräte
-
MagSafe-Netzteile
Unsere Produkte mit Apple MFi Zertifizierung
In unserem Onlineshop finden Sie eine große Auswahl an MFI-zertifizierten Lightning-Kabeln und Zubehör für das iPhone, iPad und den iPod. Im MFI-Portal von Apple können Sie nach autorisierten MFi-Lizenznehmern suchen. Klicken Sie im Abschnitt „Finding an Authorized MFI Licensee“ auf „View MFI authorized manufacturers“ oder ähnlich lautend. Bestätigen Sie die Nutzungsvereinbarungen und Sie gelangen zur Liste des MFi-zertifizierten Zubehörs.
Nein, während Apple MFi ein wichtiger Indikator für zertifizierte Kabel und anderes zertifiziertes Zubehör von hoher Qualität ist, müssen Kabel und Apple-Zubehör ohne Zertifizierung nicht automatisch schlechter gefertigt sein.
Viele Hersteller von Zubehör für iPhone, iPad und Apple Watch sparen sich die teure Apple-Zertifizierung und erwerben keine MFI-Lizenz.
Dadurch können sie die nicht-zertifizierten Produkte meist günstiger anbieten und man spart als Käufer oft Geld beim Kauf.
Das bedeutet aber nicht automatisch, dass es den Kabeln, Docks, Akkuhüllen und so weiter an Qualität und Kompatibilität zu den Geräten der Apple-Produktfamilie mangelt.
Der Apple Konzern hat die Produkte jedoch nicht getestet und will daher auch keine Garantie für die dauerhafte Verwendbarkeit am iPhone oder iPad übernehmen.
Da Geräten ohne das Logo des Made-for-iPhone-Programms auch der ausschließlich von Apple hergestellte MFI-Chip fehlt, kann das Unternehmen nicht zertifiziertes Zubehör jederzeit identifizieren und wegen möglicher oder nachgewiesener Inkompatibilität entweder ganz ausschließen oder bestimmte Funktionen einschränken. Das bedeutet im Klartext: Nicht von Apple abgenommene iPhone- und iPad- Zubehörprodukte können plötzlich nicht mehr funktionieren.
Mögliche Einschränkungen von Lightning-Kabeln bei fehlendem Authentifizierungschip sind die Reduzierung der Datenübertragung oder das Laden des Akkus nur mit verminderter Leistung. Auch kann Apple die Freischaltung bestimmter Funktionen in den Betriebssystemen iOS, iPadOS und WatchOS oder im Zusammenspiel mit Windows und MacOS vom MFI-Chip abhängig machen. Wer also später etwaige böse Überraschungen vermeiden will, greift besser zu einem zertifizierten Produkt.
Die Anforderungen von Apple an die Hersteller von Zubehör sind sehr umfangreich. Zu den geforderten Produkteigenschaften gehören unter anderem Vorgaben zu Anschlüssen, Materialauswahl, Abmessungen, Steckern, Isolierung, Knickschutz, Widerständen, Übertragungseigenschaften und thermischen Eigenschaften. Details verraten der Apple Accessory Design Guidelines for Apple Devices und Sicherheits-Guide für Apple-Plattformen.
Neben iPads mit klassischem Lightning-Anschluss bietet Apple neuere iPads mit USB-C an. Beim iPad ist der Umstieg auf USB-C also gelungen. Bislang zertifiziert der Apple-Konzern die zugehörigen Kabel nicht.
Die EU-Richtlinie für einheitliche Ladegeräte zwingt Apple, den USB-C-Anschluss auch beim iPhone zu verwenden. Die Vorgaben der Europäischen Union verlangen, dass Apple neue iOS-Geräte mit USB-Anschlüssen statt mit dem proprietären Lightning-Standard und USB-C für Ladekabel umstellt. Apple hat dabei die technischen Möglichkeiten, bestimmte Funktionen von USB-C-Kabeln für das iPhone zu zertifizieren. Dann lassen sich voll konfektionierten Kabel mit USB-C verwenden, etwa um das iPhone aufzuladen oder Daten zu übertragen, aber nur USB-C-Kabel, die Apple zertifiziert, bringen die volle Leistung. Vertreter der EU-Kommission halten mögliche Einschränkungen von Kabeln mit USB-C im Zusammenspiel mit Ladegeräten allerdings für unzulässig.
Kritiker werfen Apple vor, mit dem MFI-Standard Nutzer zum Kauf von teuren Kabeln mit Lightning-Stecker und anderem Zubehör zu drängen und die Zubehörhersteller kontrollieren zu wollen. Hintergrund ist, dass der Konzern an zertifiziertem Zubehör für Apple Lightning mitverdient, da die Hersteller Lizenzgebühren für den Lightning Connector mit MFi zahlen müssen. Dadurch sollen die Produkte teurer werden. Außerdem könne das Unternehmen entscheiden, welche Produzenten die MFI-Zertifizierung erhalten und welche nicht. Zudem biete Apple Originalkabel und anderes Zubehör ohne MFi-Siegel an, etwa für iPads mit USB-C-Anschluss, monieren die Kritiker.