EU-Verbot für die Inverkehrbringung von Leuchtstofflampen 2023 – frühzeitig planen und vorbereiten.
Das Verbot der Inverkehrbringung gilt ab Februar 2023 für kompakte Leuchtstofflampen und Ringleuchten und ab August 2023 für Leuchtstoffröhren. Eine rechtzeitige Umrüstung hilft Kosten und Energie zu sparen.
Energiesparen fängt beim Messen an. Mit mobiler und stationärer Leistungsmessung.
Mit intelligenter Messtechnik lassen sich Energiespar-Potenziale aufdecken und mit passenden Produktlösungen umsetzen.
Top-Neuheiten für Gebäudeenergiemanagement
Ausgewählte Top-Hersteller
Installation
Lichttechnik
Energie Messtechnik
Zeit zu handeln! Kommen Sie dem Verbot für Leuchtstofflampen zuvor. Mit LED Röhren von LEDVANCE.
Das weltweit führende Unternehmen im Bereich Lichttechnik ist die Anlaufstelle für professionelle Lichtlösungen. Das Portfolio von Ledvance umfasst ein breites Sortiment an LED-Leuchten und die passende Technik für smarte Gebäude mit hochwertigen Lichtmanagementsystemen. Immer im Blick dabei, die Einsparpotenziale, die das Angebot von Ledvance im Fokus hat.
Bereits kleine Maßnahmen bieten große Chancen: Umrüstung auf smarte LED-Technik und Bewegungsmelder in wenig frequentierten Räumen, Zeitschaltuhren oder Tageslichtsensoren mit Dimmer sorgen dafür, dass Beleuchtung nur dann im Betrieb ist, wenn sie tatsächlich durch Anwesenheit von Personen benötigt wird.
Da, wo es ohne Probleme möglich war, sind die meisten Leuchtquellen bereits auf LED umgestellt. In 2023 tritt nun noch das Verbot für die Inverkehrbringung von kompakten Leuchtstofflampen und Ringleuchten, innerhalb der EU, in Kraft. Rechtzeitige Vorbereitung und Umrüstung macht für Unternehmen schon jetzt Sinn, um nicht in einen Lieferengpass zu laufen.
Die Lichtausbeute der herkömmlichen Röhren lassen sich nicht 1:1 auf die der LED-Variante übertragen. Ihr Abstrahlwinkel ist nicht identisch. Deshalb empfehlen wir, eine anwendungsspezifische Lichtplanung vorzunehmen, um nach dem Tausch der Röhren über das gleiche Beleuchtungsniveau zu verfügen.
Informationen zur Umrüstung von Leuchtstoffröhren auf LED Röhren finden Sie in dieser Informationsbroschüre. Gleich herunterladen!
Industrie
Großraumbüro
Parkhäuser
Schule / Übungsräume
Chauvin-Arnoux: Energie sparen und überwachen
Auf Grund steigender Preise der Energieträger sind die Themen rund ums Energiemanagement in aller Munde. Wir alle haben uns bereits mit unseren Energiekosten beschäftigt und versuchen den Energieeinsatz und den Leistungsbezug zu optimieren. Energieeffizienz spielt dabei eine immer größere Rolle. Viele Unternehmen sind bereits dabei ihre Ausrüstungen für die Produktion zu modernisieren oder auch Herstellungsverfahren zu ändern. Gleichzeitig ist aber auch für eine angemessene Wartung der Anlagen zu sorgen.
Messen heißt heute nicht nur mit einem C.A-Messgerät richtig umzugehen, sondern auch die Messergebnisse richtig zu bewerten. Hier unterstützt Chauvin-Arnoux mit einem umfangreichen Weiterbildungsangebot im Workshopformat. Mehr Artikel von Chauvin-Arnoux im Chauvin Arnoux Markenshop.
Die Familie der Leistungs- und Energierecorder PEL
Messungen sind die Grundlage für jede Verbesserung der Energieeffizienz einer Anlage und für die Überwachung von Stromnetzen. Exakte Energiemessungen und die richtige Zuordnung der gemessenen Verbrauchsdaten für Maschinen und Anlagen, sind die Voraussetzungen für eine Energie-Optimierung. Nur so lassen sich Diagnosen, Kontrollen und Verbesserungsmaßnahmen langfristig und wirkungsvoll durchsetzen.
Chauvin Arnoux bietet mit seinen Energie- und Leistungsrecordern der PEL-Serie ein preisgünstiges, sehr einfach zu bedienendes Messgerät für notwendige Messungen zur Norm ISO 50001 auf dem Markt an. Der PEL dient hierbei zum Messen und Aufzeichnen des Verbrauchs an elektrischen Anlagen, um die Energieeffizienz zu verbessern und Kosten zu reduzieren. Die Erfassung des Stromverbrauchs an beliebigen Stellen von Elektroanlagen in Industrie und Gewerbe ist sehr einfach, da die PELs tragbar und einfach einzubauen sind. Das Erfassen, Speichern und das Analysieren aller wichtigen Energiedaten ist für alle Netzformen und mit der zugehörigen Software PEL Transfer sehr einfach möglich.
Der Leistungs- und Energierecorder PEL gehört zu den wichtigsten tragbaren Messgeräten für den Markt der Energiemessungen. Zum schnellen Erstellen von Protokollen kann die Software DataView zum Einsatz kommen.
Ein sinnvolles Zubehör sowie ein umfangreiches Angebot an flexiblen Wandlern und Stromzangen ermöglichen einfache Messungen in AC- und DC-Netzen.
Siemens – Digitalisierung trifft Miniaturisierung.
So reagrieren Sie auf die neuen Anforderungen für Gebäude- und Anlageninstallationen.
Hoher Installationsaufwand, zu wenig Platz für neue Funktionen, äußerst aufwändige Umrüstungen bestehender Anlagen und sich schnell ändernde Normen erschweren es, dem Zeit und Kostendruck gerecht zu werden. Noch dazu müssen Schutzeinrichtungen in der Elektroinstallation mehr leisten als je zuvor.
© Siemens AG 2022. Alle Rechte vorbehalten.
SENTRON Installationsgeräte
SENTRON Installationsgeräte: kompakte Leistungsträger – sicher, schmal und smart
© Siemens AG 2022. Alle Rechte vorbehalten.
Das SENTRON Portfolio von Siemens ist die Lösung - die kompakte Bauweise der SENTRON Installationsgeräte vereint die Funktionen von zwei Geräten in einem bei bis zu 50 % weniger Platzbedarf. Geringerer Verdrahtungsaufwand lässt Sie Zeit sparen und die Installation einfacher werden. Durch das kompakte Design ergeben sich auch im Retrofit Vorteile. Alte Geräte können so einfach durch die neuen, kompakten Geräte ersetzt werden, da kein zusätzlicher Platz benötigt wird. Die Mess- und Kommunikationsfunktionen der jüngsten SENTRON Installationsgeräte erschließen zudem das volle Potenzial der Digitalisierung.
Mit dem SENTRON Portfolio von Siemens sind Sie und Ihre Anlagen optimal geschützt. Profitieren Sie schon heute von reduzierten Ausfallzeiten und maximaler Anlagenverfügbarkeit.
Viele weitere Geräte finden Sie im Siemens Markenshop >>
VOLTCRAFT bietet Energiekostenmessgeräte, die alle relevanten Faktoren wie Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung und die Phasenverschiebung abbilden. Einfach anstecken und ablesen.
40 Jahre VOLTCRAFT -Energiesparen