Ratgeber
In unserer zunehmend digitalisierten Welt sind elektronische Geräte zu unverzichtbaren Begleitern geworden. Ob Laptop, Smartphone oder Tablet – sie alle bieten eine Vielzahl von Funktionen und Möglichkeiten. Doch oft stellt sich die Frage nach den Anschlüssen: Nicht jedes Gerät verfügt über die benötigten Ports, um alle gewünschten Peripheriegeräte anzuschließen. Hier kommen Multiport-Adapter ins Spiel.
Sie sitzen an Ihrem Schreibtisch, möchten Ihren Laptop an einen externen Monitor anschließen, gleichzeitig eine Tastatur und Maus betreiben und noch schnell Daten von einer Speicherkarte übertragen. Ohne einen Multiport-Adapter wird das schnell zum Kabelsalat. Mit einem solchen Adapter vereinfachen Sie Ihre Arbeitsweise erheblich, indem Sie mehrere Geräte über einen einzigen Anschluss verbinden.
Aber was genau ist ein Multiport-Adapter und welche Vorteile bietet er? Welche verschiedenen Typen gibt es und worauf sollten Sie bei der Auswahl achten? Diese und viele weitere Fragen werden wir im Laufe dieses Ratgebers beantworten. Wir werden Ihnen einen umfassenden Überblick über die Welt der Multiport-Adapter geben, damit Sie die für Ihre Bedürfnisse passende Lösung finden können – egal, ob Sie ein Vielreisender sind, der seinen Laptop unterwegs an verschiedene Geräte anschließen möchte, oder ob Sie einfach nur Ihren Arbeitsplatz optimieren möchten.
Es handelt sich um ein vielseitiges und zugleich sehr kompaktes Gerät, das es ermöglicht, mehrere Peripheriegeräte trotz verschiedener Anschlüsse mit einem Computer oder einem anderen Hauptgerät zu verbinden.
Zwischen unterschiedlichen Buchsen- und Steckertypen kann so Kompatibilität hergestellt werden.
Durch die Kombination mehrerer Anschlussarten in einem einzigen Gerät helfen Multiport-Adapter dabei, die Konnektivität deutlich zu erweitern.
Wichtig ist die Unterscheidung zum USB-Hub:
Der Adapter kombiniert als Multiport-Gerät verschiedene Anschlusstypen wie USB und HDMI, während ein USB-Hub nur USB-Anschlüsse bietet.
Der Hub kombiniert maximal die USB-Typen USB-A und USB-C und kann unterschiedliche Standards wie USB 2.0 und USB 3.0 unterstützen.
Eine weitere wichtige Abgrenzung ist jene zur Dockingstation. Diese bietet ebenfalls verschiedene Anschlüsse, ist aber deutlich größer und für ihre Arbeit meist auf eine externe Stromversorgung angewiesen.
Schlanke Modelle arbeiten über PD-USB (Power Delivery über USB-C), doch leistungsstärkere Dockingstations benötigen ein eigenes Netzteil und somit einen Platz nahe einer Steckdose. Der Multiport-Kabeladapter benötigt keine externe Stromquelle und ist somit ideal für den flexiblen Einsatz im Freien und auf Reisen.
Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten
Laptops und Tablets besitzen eine begrenzte Anzahl an Anschlüssen. Anwender finden dank Multiport einen einfachen Weg, die Anschlussmöglichkeiten zu erweitern. Ob USB-C, HDMI oder Ethernet – über den Adapter fließen mehrere Optionen über ein Kabel und eine Buchse am Hauptgerät zusammen.
Vereinfachung des Arbeitsplatzes
Sie sitzen an Ihrem Schreibtisch und möchten Ihren Laptop an einen externen Monitor anschließen, gleichzeitig eine Tastatur und Maus betreiben und noch schnell Daten von einer Speicherkarte übertragen. Ohne einen Multiport-Adapter wird das schnell zum "Kabelsalat". Mit einem solchen Adapter vereinfachen Sie Ihre Arbeitsweise erheblich, indem Sie alle Geräte über einen einzigen Anschluss mit Ihrem Laptop verbinden. So bleibt Ihr Arbeitsplatz ordentlich und übersichtlich.
Verbesserung der Produktivität
Ein Multiport-Adapter spart nicht nur Platz, sondern auch Zeit. Anstatt mehrere Geräte einzeln anzuschließen und zu konfigurieren, können Sie mit einem Multiport-Adapter sofort loslegen. Das steigert die Produktivität, da Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können und nicht durch unnötige technische Hürden aufgehalten werden. Ob am heimischen Desktop-PC, dem Macbook im Büro oder unterwegs am Laptop – der Multiport-Adapter ermöglicht effizientes Arbeiten, ohne Kabelsalat und lästiges Umstecken.
Warum sind Multiport-Adapter für Unternehmen relevant?
Sie stellen flexible und effiziente Lösungen dar, um Arbeitsplätze auszustatten. Die IT-Infrastruktur wird vereinfacht und Kosten werden gesenkt, da der Bedarf separater Adapater und Kabel reduziert wird. Die Adapter erleichtern für die Mitarbeiter die Nutzung mehrerer Geräte und Displays, was besonders in Meetings oder bei Präsentationen von Vorteil ist.
USB-C Multiport-Adapter
Der Anschluss ans Hauptgerät erfolgt hier immer über USB-C. Diese Adapter erweitern die Funktionalität von USB-C-Anschlüssen. Sie unterstützen meist die neuesten USB-Standards und bieten eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter USB-A, HDMI, Ethernet und SD-Kartenleser. Sie sind ideal für moderne Laptops und Tablets, die oft nur wenige Anschlüsse haben.
HDMI Multiport-Adapter
HDMI Multiport-Adapter erweitern die Funktionalität von Geräten mit HDMI-Anschluss, indem sie zusätzliche HDMI-Anschlüsse oder eine Kombination aus HDMI und anderen Anschlüssen wie VGA, DVI, USB und Kartenlesern bieten. Sie ermöglichen den Anschluss mehrerer Bildschirme, die Verbindung mit älteren Projektoren und die Integration verschiedener Verbindungsstandards.
Thunderbolt Multiport-Adapter
Ähnlich wie USB-C Hubs, jedoch mit Thunderbolt-Anschluss. Diese Technologie bietet eine höhere Bandbreite und ermöglicht den Anschluss von leistungsstärkeren Peripheriegeräten wie externen Grafikkarten und mehreren 4K-Monitoren, wodurch sich auch komplexe Aufgaben problemlos bewältigen lassen.
Mobile Multiport-Adapter
Diese Adapter sind speziell für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets konzipiert. Sie erweitern die Funktionalität und ermöglichen den Anschluss von Peripheriegeräten wie externen Displays, SD-Karten, Kopfhörern und manchmal auch Ethernet für eine kabelgebundene Internetverbindung.
Abgrenzung KVM-Switch
Obwohl KVM-Switches auf den ersten Blick ähnlich erscheinen, unterscheiden sie sich grundlegend von Multiport-Adaptern. KVM steht für Keyboard, Video, Mouse. Ein KVM-Umschalter verbindet mehrere Computer und erlaubt deren Bedienung mit nur einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus.
Im Gegensatz dazu erweitern Multiport-Adapter die Anschlussmöglichkeiten eines einzelnen Geräts, indem sie zusätzliche Ports verschiedener Art bereitstellen.
Welche Anforderungen stellen Sie an einen Multiport-Adapter?
Überlegen Sie, welche Anschlüsse Sie am häufigsten benötigen. Bedenken Sie dabei nicht nur die Art, sondern auch die gewünschte Anzahl, denn häufig braucht man mehr als nur einen Port pro Schnittstellenart.
Achten Sie auch auf die Leistung und Kompatibilität des Adapters, insbesondere wenn Sie ihn mit verschiedenen Geräten verwenden möchten. Genügt USB 2.0 oder ist 3.0 der sinnvollere Standard? Sollen Monitor-Auflösungen mit Full HD, 2 K oder besser 4K unterstützt werden?
Ein besonders schlankes Design kann ebenfalls eine Rolle spielen, wenn Sie den Adapter häufig bei geringem Platzangebot, etwa auf dem Klapptisch während einer Zugfahrt, nutzen wollen.
Welche Geräte möchten Sie anschließen?
Stellen Sie sicher, dass der Multiport-Adapter mit den Geräten kompatibel ist, die Sie anschließen möchten. Dazu gehören PCs wie ein iMac, Laptops, Tablets, Smartphones und MP3-Player. Hinzu kommen externe Monitore sowie externe Festplatten. Überprüfen Sie, ob die Kompatibilität nicht nur zum allgemeinen Gerätetyp, sondern auch zu den Spezifikationen des Modells passt.
Welche technischen Aspekte sind bei der Auswahl zu beachten?
Berücksichtigen Sie die unterstützten USB-Standards wie USB 2.0 oder 3.0. Dies beeinflusst die Datenübertragungsgeschwindigkeit der Ports.
Achten Sie auf Thunderbolt-Kompatibilität, denn für Mac-Geräte ist es wichtig, ob Thunderbolt 3 oder 4 für einen größeren Funktionsumfang unterstützt werden.
Die Stromversorgung ist ebenfalls ein wichtiger Faktor und erfolgt bei Adaptern über den Anschluss ans Hauptgerät. Wenn Sie Geräte zusätzlich aufladen möchten, sollte Power Delivery (USB-PD) als Schnelllade-Standard vorgesehen sein.