Elektronik Bauteile & Elektronische Bauelemente online kaufen
Wer an elektronische Bauelemente oder Bauteile denkt, hat meist Transistoren, Dioden, Kondensatoren, Widerstände oder auch integrierte Schaltungen vor seinem geistigen Auge. Aber es zählen noch weit mehr Produkte zu den elektronischen Bauteilen, ohne die unsere moderne Technik nicht funktionieren würde. Welche Bauteile genau dazu gehören, haben wir nachfolgend für Sie genauer aufgelistet.
Aktive elektronische Bauelemente verändern ihre elektrischen Eigenschaften in Abhängigkeit der angelegten elektrischen Spannung. Das klassische Beispiel eines aktiven Bauelementes ist ein Transistor. In vielen Schaltungen werden Transistoren als Verstärker, zur Spannungsstabilisierung oder als kontaktlose Schalter genutzt. Aufgrund der besonderen elektrischen Leitfähigkeit zählen Transistoren zu den Halbleitern.
Weitere Halbleiterbauelemente sind Dioden (LEDs), Diacs, Triacs, Thyristoren sowie auch integrierte Schaltungen (IC für Integrated Circuit), Prozessoren und Sensoren. Peltier-Elemente reagieren mit Temperaturänderungen, je nach angelegter Spannung.
Weitere interessante Produktgruppen aus dem Bereich "Aktive Bauelemente":
Passive Bauelemente wie Widerstände, Spulen und Kondensatoren haben einen bestimmten elektrischen Wert, der sich nicht ändert. Auch wenn elektrische Spannungen mit unterschiedlicher Höhe oder Polarität angelegt werden. Vorausgesetzt die Temperatur des Bauteils ändert sich dadurch nicht.
Im Gegensatz zu einer Diode, die den Strom aufgrund des PN-Übergangs nur in eine Richtung fließen lässt, gibt es bei einem Widerstand keine „Wirkrichtung“. Der Widerstandswert von zum Beispiel 470 Ohm wirkt sich bei beiden Stromrichtungen gleich aus. Neben den Widerständen, Spulen und Kondensatoren zählen noch Potentiometer, Trimmer, Entstörfilter und Gasableiter mit zu den passiven Bauelementen.
Weitere interessante Produktgruppen aus dem Bereich "Passive Bauelemente":
Elektromechanische Bauelemente kombinieren mechanische und elektrische Vorgänge. Das können einerseits Schalter, Taster, Buchsen oder Steckverbinder sein, die bei einer mechanischen Betätigung ein elektrisches Signal abgeben. Im umgekehrten Fall erzeugen Elektromagnete ein mechanisches Moment bei einer elektrischen Ansteuerung.
Relais zum Beispiel funktionieren nach diesem Prinzip. Grundsätzlich zählen auch Motoren, Lautsprecher oder Akustikbauteile mit zur Gruppe der elektromechanischen-Bauelemente. Platinen oder Leiterplatten bieten elektronischen Komponenten den erforderlichen mechanischen Halt.
Weitere interessante Produktgruppen aus dem Bereich "Elektromechanische Bauelemente":
Die Anfänge der Entwicklungs-Kits gehen bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Ursprünglich wurden Development Tools und Evaluierungsboards von den Herstellern für die Produktentwicklung genutzt. Doch mittlerweile arbeiten nicht nur Profis mit Entwicklungskits. In Schulen, bei der Ausbildung und in der Maker-Szene erfreuen sich Arduino, Raspberry Pi und Co größter Beliebtheit. So werden in den Bereichen Wareables, Smart Home oder Internet of Things (IoT) kontinuierlich neuartige Anwendungen entwickelt. Zudem haben sich rund um die Entwicklungskits auch umfangreiche Communities etabliert, in denen auch Einsteiger vernünftige Antworten auf ihre Fragen erhalten.
Weitere interessante Produktgruppen aus dem Bereich "Entwicklungskits":
In der Industrie und bei der Produktfertigung ist Automation der Schlüssel zum Erfolg. Nur so sind große Stückzahlen bei stets gleichbleibend hoher Fertigungsqualität zu erreichen.Die Maschinensteuerung erfolgt mit Hilfe von programmierbaren Steuerungen (SPS), die über die erforderlichen Sensoreingänge und Schaltausgänge verfügen.
Eine umfangreiche Mess- und Regelungstechnik, Industriesensoren sowie leistungsstarke Schütze und Industrierelais lassen bei der Steuerung von Motoren oder Elektro-Zylindern keine Wünsche offen. Eine clevere Fernwartung ermöglicht zudem einen Systemzugriff ohne selber vor Ort sein zu müssen.
Weitere interessante Produktgruppen aus dem Bereich "Automatisierung":
An Kabel und Leitungen denken die wenigsten Menschen, wenn es um Elektronikbauteile geht. Aber im Prinzip sind Kabel und Leitungen zwingend erforderlich, um elektrische Verbindungen zwischen den aufgebauten elektronischen Baugruppen und Devices herzustellen. Doch diese augenscheinlich banale Aufgabe stellt oft hohe Anforderungen an die Verbindungsleitungen. Dies ist immer dann der Fall, wenn nicht einfach nur Strom, sondern auch hochfrequente Signale störsicher übertragen werden müssen. Aber auch bei beweglichen Komponenten müssen die Kabel mehrere hunderttausend Biegevorgänge verkraften ohne dabei brüchig zu werden.
Weitere interessante Produktgruppen aus dem Bereich "Kabel und Leitungen":
Wo werden elektronische Bauteile benötigt?
Egal ob Kinderspielzeug, Küchengeräte, Fahrzeuge oder Maschinen – Viele Bereiche, die über Jahrzehnte komplett ohne Elektronik auskamen oder höchstens mit etwas Elektrik bestückt waren, kommen heutzutage ohne Elektronik nicht mehr aus.
Dies ist unvermeidbar, denn neue Produkte müssen immer besser, komfortabler, cleverer, effizienter und auch kostengünstiger sein als ihre Vorgänger. Dieses Ziel ist für Hersteller oftmals nur mit Hilfe der Elektronik zu erreichen. Je nach Aufgabenstellung und Anforderungen an das Produkt besteht die Elektronik aus den unterschiedlichsten Einzelteilen, die auch als elektronische Bauteile oder Elektronikbauteil bezeichnet werden.
Interessanterweise gab es bei den Elektronikbauteilen zum Beispiel im Bereich der Sensor Technik eine atemberaubend rasante technische Entwicklung. Auf der anderen Seite gibt es Komponenten wie Metallschicht-Widerstände, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Relais oder auch Transistoren, die seit vielen Jahren in so gut wie in unveränderter Form angeboten und auch eingesetzt werden.
Im Gegensatz zu früher, als Elektronikbauteile lediglich etwas für Hobby-Bastler oder Service-Techniker waren, wird bereits in den Schulen und bei der Ausbildung ein grundlegendes Verständnis für Elektronik und Technik geschaffen.
Elektronisches Bauteil mit vier Buchstaben
Der Fun-Fact am Rande - In vielen Kreuzworträtseln wird nach „Elektronikbauteil mit vier Buchstaben“ gefragt. In den meisten Fällen wird dann die Kurzbezeichnung verlangt, bei der dann mehrere Lösungen zur Auswahl stehen:
ELKO = Kurzform von Elektrolytkondensator
POTI = Kurzform von Potentiometer
CHIP = Bezeichnung für einen integrierten Schaltkreis
DIAC = Wechselstromdiode (Diode for Alternating Currend)
Elektronische Bauelemente anschaulich erklärt
In unserer beliebten Artikelserie stellen wir interessante und bewährte Elektronikbauteile wie ICs, Transistoren oder Dioden näher vor. Wir zeigen Ihnen wie die Bauteile genau funktionieren und wie die Komponenten und Halbleiter-Bauelemente richtig betrieben werden. Dabei geben wir auch praktische Hinweise und wertvolle Tipps zum Nachbau diverser Schaltungen, die perfekt für die schulische und berufliche Ausbildung geeignet sind. Los geht es mit einigen interessanten integrierten Schaltungen: