Meistgefragt diese Woche
Ihre Wochenhighlights
Das kauft Österreich – Meist gekaufte Produkte
Thema der Woche
Das liest Österreich – SSDs
März 2025
Lautsprecherbau
29.03.2025 | Lautsprecher selber zu bauen, ist eine gute Idee, wenn besondere Anforderungen an das Soundsystem gestellt werden oder die Umgebung eine individuelle Lösung erfordert. In unserem Ratgeber erfahren Sie, welche Komponenten es gibt.
Handstaubsauger
22.03.2025 | Mit den Tipps aus dem Ratgeber finden Sie schnell den passenden Handstaubsauger für alle Einsatzorte. Erfahren Sie mehr über Akku-Technologien, Filtersysteme und die wichtigsten Kaufkriterien.
Farbsprühsysteme
15.03.2025 | Bei neuen Anstrichen ist die herkömmliche Herangehensweise mit Pinsel oder Rolle ist sehr zeitintensiv und liefert nicht immer das gewünschte Ergebnis. Deutlich effektiver arbeitet es sich dagegen mit Farbsprühsystemen.
Single Board Computer
08.03.2025 | Einplatinencomputer, auch Single Board Computer genannt (kurz SBC), stehen für Rechenleistung in kompakter Form, dessen Hardware sich auf einer einzigen Leiterplatte befindet. Die wichtigsten Fakten rund um SBCs erhalten Sie in unserem Ratgeber.
Schriftbänder
01.03.2025 | Langlebige Beschriftungslösungen sind in vielen Bereichen gefragt. Beispielsweise kann im Büro über Schriftbänder für Struktur gesorgt werden. Doch was genau zeichnet Schriftbänder aus? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Ihnen unser Ratgeber.
Februar 2025
Geländebau
21.02.2025 | Eine eigene Modellbahnanlage zu gestalten ist nicht so einfach wie es klingt. Gerne zeigen wir Ihnen ausführlich, wie auch Sie sich den Traum einer eigenen Modellbahnanlage erfüllen.
Werkzeugsets
15.02.2025 | Das Angebot an Werkzeugsets ist vielseitig und reicht von der Grundausstattung für kleine Reparaturen bis hin zu umfangreichen Werkzeugtaschen für grosse Projekte. Welche Anwendungsgebiete es gibt verraten wir Ihnen in unserem Ratgeber.
Löttechnik
12.02.2025 | Beim Löten werden Bauteile aus Metall mithilfe einer Metalllegierung (Lot) stoffschlüssig miteinander verbunden. Welche Lötverfahren es gibt und worin sie sich unterscheiden, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
LED-Lampen
01.02.2025 | Lampen mit Leuchtdioden beleuchten Wohnungen, Büro- oder Industriegebäude und selbst unsere Strassen. Wie die LED-Technik im Detail funktioniert und welche LED-Leuchtmittel Ihnen zur Auswahl stehen, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Januar 2025
Luftbefeuchter
25.01.2025 | Die Luft in Innenräumen ist gerade während der Heizperiode besonders trocken. Ein Luftbefeuchter kann das Raumklima auf Knopfdruck verbessern und hebt die Luftfeuchte auf den empfohlenen Behaglichkeitsbereich von über 40 Prozent an.
Heißklebepistolen
17.01.2025 | In Werkstätten, Hobbykellern und auch in Haushalten wird immer wieder gerne mit Heißklebepistolen und Heißkleber gearbeitet. Allerdings gibt es beim Einsatz einige wichtige Punkte zu beachten, die wir Ihnen gerne in unseren Ratgeber aufzeigen möchten.
USB-Adapter
10.01.2025 | Mit USB-Adaptern lassen sich Geräte miteinander verbinden, die unterschiedliche Anschlüsse haben. In unserem Ratgeber verschaffen wir Ihnen einen Überblick und verraten, auf welche Kriterien Sie bei der Kaufentscheidung achten sollten.
Batterien
04.01.2025 | Eine stets gut funktionierende Stromversorgung ist das A und O in unserer hoch technisierten Gesellschaft. Batterien, die mobilen Stromspender, sind auch heute noch kaum wegzudenken. Wir erklären Ihnen in unserem Ratgeber, wie Sie die richtigen Batterien finden.
Topseller
Wochenrückblick
Welche Produkte waren diese Woche besonders gefragt und welches Ratgeber Thema interessierte am meisten? Jede Woche erfahren Sie in unserem Newsletter als erstes was diese Woche besonders häufig im Warenkorb gelandet ist. Ist vielleicht auch einer Ihrer Topseller dabei?
Unser Wochenrückblick zeigt: Die Nachfrage nach bestimmten Produkten schwankt saisonal oder je nach Sortiment zyklisch. Unsere Kundschaft entwickelt ständig neue Bedürfnisse und Vorlieben, dennoch unterliegen gewisse Kategorien keinerlei Schwankungen – sie sind einfach immer beliebt. Batterien, Kabelbinder, PC-Kabel, Adapter und Hubs, wie auch alles aus dem Bereich der Optoelektronik und Widerstände landen jede Woche zigmal in den Einkaufswagen. Anders ist das beim Thema 3D-Druck, Energiekosten-Messgeräte oder alles aus dem Sortiment Löttechnik. Diese Kategorien sind einmal besonders hoch im Kurs und dann erst in ein paar Monaten wieder.
Entdecken Sie unser Sortiment jede Woche neu
Wer sich einen Überblick über unsere beliebtetsten Produkte und Ratgeber macht erkennt: Das Sortiment unseres Onlineshopes deckt sowohl komplexe als auch unterschiedliche Kundenbedürfnisse und -wünsche ab. Bei über 1,5 Million Produkte und 6'000 Marken ist wirklich für jede und jeden etwas dabei.
Unser Wochenrückblick zeigt nicht nur jede Woche unser vielfältiges Sortiment sondern auch wie vielfältige interessiert unsere Kundschaft ist. Unsere Ratgeber bringen Ihnen interessante Themen näher und erklären spezifische Produkte bis ins Detail. Insbesondere bei technischen Sachverhalten finden Sie anschauliche Grafiken sowie Tipps aus der Praxis. Kurz: Jede Woche erhalten Sie durch unsere Ratgeber komplizierte Thematiken leicht verständlich erklärt.
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und lesen Sie pünktlich zum Samstagmorgen Kaffee unseren Wochenrückblick.