Ratgeber
Als im Jahr 2022 die Apple Watch Ultra ihre Premiere als robuste Outdoor-Smartwatch feierte, kam sie so gut an, dass Apple ein Jahr später direkt nachlegte:
Im September 2023 erschien neben der iPhone-15-Reihe und der Apple Watch Series 9 die zweite Generation der Watch Ultra und bringt neue Features mit sich.
Was sind die Unterschiede zwischen der Apple Watch Ultra und Ultra 2? Den Erneuerungen und wichtigsten Fragen widmen wir uns in unserem Ratgeber.
Am Handgelenk gibt die neue Apple Watch den Ton an und bleibt im Grunddesign der Vorgängerin Ultra 1 treu: Apple-Anwenderinnen und Apple-Anwender erhalten eine robuste 49-mm-Smartwatch mit Titangehäuse und Frontglas aus Saphir. Um möglichst CO2-neutral zu arbeiten, handelt es sich um zu 95 Prozent recyceltes Titan.
Die hohe Widerstandsfähigkeit mit Staubschutz nach IP6X verspricht nicht nur zu Land beste Performance. Für alle, die gern Wassersport treiben, ist sie nicht nur eine schwimmfeste Apple Watch, sondern ein Ultra-Modell, das bis 100 Meter Tiefe toleriert (nach US-Militärnorm MIL-STD-810 getestet) und mit passender App das Sporttauchen in bis zu 40 Meter Tiefe mit relevanten Daten begleitet.
Die Watch Ultra 2 ist zudem erneut in drei unterschiedlichen Armband-Varianten erhältlich: Trail Loop, Alpine Loop und Ocean Loop.
Das Trail Loop mit Schlaufenverschluss ist für die meisten Trainingsarten gedacht und bei gutem Halt ausgesprochen dünn und leicht.
Das Alpine Loop punktet mit Widerstandsfähigkeit für Sportarten wie Bergsteigen und hat zwei Gewebeschichten, die ohne Nähte verarbeitet sind. Ein G-Haken als Verschluss hält die Watch an ihrem Platz.
Ocean Loop ist die dritte Möglichkeit und ist für Apple-Nutzerinnen und Apple-Nutzer gedacht, deren Herzen für Wassersport schlagen. Die Röhrenstruktur sorgt für besten Sitz, selbst bei hohen Geschwindigkeiten auf dem Wasser oder beim Tauchen.
Verbesserte Display-Helligkeit als bei Vorgänger Ultra-Modell
Zum vertrauten Design kommt bei der Watch Ultra 2 eine Erneuerung: Das OLED-Display erreicht eine Helligkeit von bis zu 3.000 Nits und ist damit heller als das Ultra-Vorgängermodell mit 2.000 Nits. Das smarte Display bleibt jedoch nicht immer so hell, sondern passt sich an. In besonders dunkler Umgebung kann das Always-On-Display bis auf ein Nit gehen und schont damit sowohl die Augen der Menschen als auch die Akkulaufzeit. Dank Sensor aktiviert sich außerdem der Nachtmodus automatisch, sodass die Apple Watch stets so hell ist, wie die User es benötigen.
Die neue Apple Watch und somit zweite Generation der Ultra-Modelle setzt in puncto Hardware und Software auf frischen Wind.
Prozessor-Chip
Apple stattet die neueste Apple Watch Ultra mit dem Chip S9 SiP aus. Diese Hardware verbindet eine Dual-Core CPU mit einer 4-Core Neural Engine und lässt die Smartwatch so schnell arbeiten, dass ein durch und durch flüssiges Bedienerlebnis entsteht.
Betriebssystem watchOS10
Das iOS auf der aktuellen Apple Watch ist in der nächsten Generation angekommen: watchOS 10. Neben einer guten Konnektivität zu iPhones und AirPods bedeutet das iOS-Upgrade auch eine bessere Strukturierung und die Einführung des Widget-Stapel.
Auf dem Always-On-Bildschirm erscheinen beim Drehen der Digital Crown relevante Apps und diese können sofort ausgewählt werden. Mit watchOS 10 gibt es auch erstmals Double Tap: die Nutzung der Smartwatch durch das Zusammentippen von Daumen und Zeigefinger und somit die einhändige Bedienung.
Der ältere Dual-Core-Prozessor S8 der Ultra 1. Generation wird durch den schnelleren S9-Chip ersetzt und statt 32 GB gibt es 64 GB. Die Helligkeit von 2.000 Nits wächst auf 3.000 Nits und eine automatische Aktivierung des Nachtmodus steigert den Komfort. Neu sind außerdem die Doppeltipp-Geste und On-Device Siri sowie die Präzisionssuche für das iPhone.
Die wichtigsten Unterschiede: Die Apple Watch SE nutzt als Chip S8 SiP, während Ultra 2 und Apple Watch Series 9 beide mit dem Prozessor S9 SiP arbeiten.
SE hat ein Retina Display mit 1.000 Nits, Series 9 und Ultra 2 ein Always-On Retina Display mit 2.000 (Series 9) und 3.000 (Ultra 2) Nits.
SE und Series 9 sind bis 50 Meter wasserdicht und nutzen GPS, während Ultra 2 bis 100 Meter Tiefe und mit verbessertem Dual-Frequenz GPS arbeitet.
SE gibt es zudem nur in Aluminium, Series 9 in Aluminium oder Edelstahl und Ultra 2 in Titan.
Während SE und die Apple Watch Series Nummer 9 bis zu 18 Stunden laufen (Apple Watch Series im Stromsparmodus 36 Stunden), vergrößert sich die Akkulaufzeit bei Ultra 2 auf 36 Stunden bei normaler Nutzung und 72 Stunden mit Stromspareinstellungen.
Die Apple Watch für sportlich aktive Apple-Fans hält viele Features parat:
Action Button
Der seitliche Actionbutton kann mit Wunschaktionen belegt werden und macht auf diese Weise eine individuelle Nutzung besonders bequem. Mit nur einem Tastendruck kann beispielsweise ein Training gestartet oder ein Wegpunkt gesetzt werden.
Gesundheitsfunktionen
Da sich diese Apple Watch an sportliche Apple-User wendet, gibt es viele Sensoren und Features rund um Gesundheit und Sport:
EKG
Blutsauerstoff
Schlaf-Tracking
Temperaturerkennung
FTP (Functional Threshold Power) zur Leistungsbestimmung beim Workout
Unterstützung verschiedener Fitness-Apps
Echtzeit-Tiefenmesser und Sensor zur Messung der Wassertemperatur bis 40 Meter
Verbindungen
Die Apple Watch verfügt über einen Ultrabreitband-Chip (U2-Chip), mit dem das iPhone noch schneller gefunden werden kann. Dank On-Device Siri sind ferner erstmals verschiedene Offline-Funktionen nutzbar. Die Ultra 2 bietet Dual-Frequenz-GPS für beste GPS-Bestimmung und Konnektivität zu Bluetooth 5.3, Wi-Fi und LTE sowie UTMS.
Sicherheitsfeatures
Im Notfall soll die Smartwatch dazu beitragen, Menschen schnell zu retten. Daher verfügt sie über:
Unfallerkennung
Sturzerkennung
Notruf SOS (durch Halten der Seitentaste)
Sirene mit 86 Dezibel
Hat die Apple Watch Ultra 2 eine SIM-Karte?
Während die SE und Apple Watch Series Nummer 9 optional als reine GPS-Modelle oder als GPS + Cellular verfügbar sind, handelt es sich bei der Apple Watch Ultra immer um GPS + Cellular. Die Mobilfunkverbindung wird über die eingebaute eSIM-Karte ermöglicht.
Was kann die Apple Watch Ultra 2 ohne iPhone?
Da eine eSIM-Karte immer vorhanden ist, erlaubt Cellular die Nutzung ohne iPhone. Das beantwortet auch die häufige Frage: „Kann ich mit der Apple Watch Ultra telefonieren?“: Ja, Telefonieren ist entweder über das Öffnen der Telefon-App oder über einen Sprachbefehl an Siri möglich.
Ebenfalls 2023 neu: iPhone 15 Reihe
Apple veröffentlichte neben den Watches Series 9 und Ultra 2 die 17. Generation der iPhones: das iPhone 15 und 15 Plus sowie iPhone 15 Pro und 15 Pro Max. Alle besitzen erstmals USB-C als physische Schnittstelle und 5G, LTE, Bluetooth und NFC als drahtlose Technologien.